结果:找到"节能监测插座",相关内容789条
- 生命体征监测雷达,硬核科技“变身”健康监测的好帮手
- 随着社会的发展进步,人们对健康管理的重视程度逐步增加,对自身或家人健康状况进行监测的需求也日益增多。睡眠是人体恢复和修复的重要过程,良好的睡眠质量对于我们的身心健康至关重要。高质量的睡眠可以增强我们的免疫系统,提高记忆力和注意力,保持良好的生活状态。而睡眠质量不佳,可能会导致心脏病、糖尿病、抑郁症等一系列健康问题。因此,了解我们的睡眠质量,采取适当的措施来改善它,是非常必要的。近年来,越来越多人选择智能设备来居家监测睡眠质量。通过监测睡眠,我们可以了解睡眠过程中的心率、呼吸、运动和睡眠深度等信息,进而评估睡眠质量,以及识别出可能存在的问题。生命体征监测雷达模组是一款基于超宽带(UWB)生物雷...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: UWB超宽带 体征监测 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-04-22 09:35:00
- 智能监控系统是由哪几个架构组成的?
- 随着互联网的快速发展,信息价值与信息传送范围形成正比,物联网的应用将这种范围进一步扩展,把信息的价值更大的体现了出来。安防行业作为我国物联网领域应用最早的行业之一,物联网的发展,推动了安防行业往标准化方向发展,往信息开放方向发展,监控管理系统自然也在数据中心级的运维管理工作中的地位越来越高,其重要性也越来越被管理者重视。我们今天就来聊聊,智慧安防监控系统的基本结构。智能视频监控系统的逻辑结构主要分为视频采集、智能视频分析、监控中心三部分。大部分监控管理系统都适用于这套结构。其主要功能是:1.视频采集:由监控摄像机进行视频采集。2.智能分析模块:实现运动目标检测、分类、跟踪并进行行为和事件检测...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 智能监控 监控系统 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-28 10:26:00
- 【暑期训练营进阶班】基于庆科WEW3080的智能插座
- 去年就关注到了立创EDA,暑期看到公众号号B站的推送,就赶紧报了名。在宋工和周公的带领下,学习项目的全部流程。本次训练营主要学习基于阿里云的智能插座。主控采用STC15W4K32S4,通过EMW3080Wifi模块连接阿里云平台,手机APP可以控制继电器的通断,在此基础上,我添加了本地倒计时、APP端的定时功能、蜂鸣器这些简单的功能。在项目实施期间,也遇到了很多问题,wifi一直连不上,串口波特率混乱、蜂鸣器不响等。通知通过看群里的讨论消息,也学到不少东西。宋工的程序很值得学习,比我一股脑瞎写好太多。 项目中还有一些问题待解决。解决之后会在工程中更新。若是有同学遇到同样的问题,欢迎一起...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 智能插座 阿里云 EWM3080 发帖人:芒果的脑呆 发帖时间:2020-08-26 17:44:00
- 【暑期训练营进阶班】超简超简单云插座心得
- 首先感谢EDA官方对于这个精简小插座的肯定,说一下本次活动的心得体会,其实开始没觉得自己可以拿奖,第一觉得功能做得比较简单,原件一个都舍不得多一个。第二,没有说像同学们一样用C语言。主要的原因在于202基本带不起太多的功能,开始想着加个喇叭插排开关可以有个播报,后边想到又会有TDD噪声需要处理。所以奔着省钱,速度快,保守起见(因为翻车一次,再打板时间可能就过去了),做了这个双面安排的满满当当的小插座。至于为啥用LUA不用C,主要还是用习惯PYTHON和JAVA这类高级语言,用C基本上不是一百个不习惯能解释的。然后临阵学了一下LUA,基本跟JS一样的脚本语言。调用相关API即可把板子跑起来,底...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 【暑期训练营进阶班】 插座 EDA 发帖人:dcr0530 发帖时间:2020-08-26 17:36:00
- 【暑期训练营进阶班】WiFi智能插座学习心得
- 最近无意间看到了立创EDA举办暑假班活动,不仅报名免费,有老师指导,而且学习中用到的材料可以用发放的代金券,更重要的是还有机会白嫖正点原子的焊台,于是再忙也抽时间出来参加了。经过2周的学习,我学会了如何利用现有材料及常用的元件制作一套智能插座,同时可接入天猫精灵,实现语音控制设备,配合自行设计的3D打印外壳可以说已经具备了成品的雏形,显得高端、大气、上档次。通过这次的学习,我不仅学会制作一个WiFi物联网插座,更是学会了一种制作物联网设备的方法,因为它们都是一样的,都是同一个T路,无非就是把继电器模块换成别的传感器或控制器罢了。虽然暑假班已经结营,学习却不能因此而结束,未来计划将甲醛接入引出...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 【暑期训练营进阶班】 WiFi 智能插座 EMW3080 发帖人:智定义物联网 发帖时间:2020-08-26 16:44:00
- 物联网插座心得【暑期训练营进阶班】
- 经过了半个月的课程参与,学会了如何通过阿里云服务器以及EMW3080(wifi模块)连接设备到物联网,收获很大!进阶班让我了解了物联网的魅力,以及单片机连上物联网的方法。虽然一开始听程序讲解听得很懵逼,但经过自己的琢磨和反复观看回放,以及讲师们的答疑,终于弄懂了设计思路,参加真的不亏!实物图:开源链接:https://oshwhub.com/BensonWood/wu-lian-wangwifi-636382a
- 所属专栏: 活动专属 标签: 物联网 智能插座 发帖人:Benson 发帖时间:2020-08-26 15:53:00
- 【训练营_进阶班】心得体会
- 本人是个小白,上学时学过89C51单片机的皮毛,这次参加2020年EDA暑期训练营收货很多:按照老师的方案EMW3080-WIFI模块接入阿里云物联网平台,通过MQTT协议上报温度和继电器开关信息,利用天猫精灵和手机app监控温度和控制继电器开关;我增加了一个继电器动作指示灯LED5(方便观察)和DC5V供电插槽(不需要一直插usb工作),利用EDA画电路图和制作pcb,总之这次来对了,学习了很多知识,谢谢立创EDA,这样的学习机会希望以后多多举办!越办越好!!EDA作业链接:https://oshwhub.com/keleeda/wu-lian-wang-zhi-neng-cha-zuo嘉...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 训练营 进阶班 智能插座 物连网 发帖人:可乐小子 发帖时间:2020-08-26 14:48:00
- 物联网学习——立创暑期训练营进阶班!!——所得所感
- 在这个暑期,有幸参与立创举办的暑期训练营进阶班,经过半个月的努力,在各位老铁们互帮互助的情况下,做出了成品,并获得奖励,收获良多。感谢立创EDA的支持!这是一个基于51单片机结合EMW3080、阿里云服务器的智能插座,可以通过APP控制并接收继电器开关状态、LED的亮灭状态,温湿度可以在OLED显示并上报到APP,云端服务器也可以接收到相应的信息。功能经过实物验证,基本正常,目前没有发现bug。我之前是没有接触过物联网这块的,纯小白,这次的训练营是我第一次接触。经过半个多月的学习,有一点点自己的理解,不过还是要继续学习。希望大家不要因为没接触过就不肯去学习,加油!立创开源平台的工程链接为:h...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 立创 训练营 物联网 智能插座 发帖人:一方通行 发帖时间:2020-08-26 14:05:00
- 邮购部销售的韩荣DC插座DC-006-165A规格书错误
- https://item.szlcsc.com/157262.html此款规格书中写的PIN的直径为1.0mm或1.3mm,配3.5mm的插头。实物是配4.0mm的插头,3.5mm的插不进的。要么规格书与实物弄混了,要么就是规格书本身错误。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 韩荣 DC插座 勘误 发帖人:叮当 发帖时间:2020-08-21 10:38:00
- 高品质、高性价比、圆孔镀金DIP-8IC插座,欢迎大家品尝~
- 原装正品、台湾正凌精工NextronDIP-8圆孔镀金IC插座圆孔镀金、高品质、长寿命、高性价比,适用直插运放、单片机测试和应用,不用焊接,即插即用此插座用料讲究、做工精良,圆插孔镀金,并且插孔内有小弹簧夹,接插紧密牢固,在音响电路中常用于运放的摩机上,这样方便更换各种不同音色的运放进行音质的比较。此外,通过组合,用这个DIP8插座还可拼接出DIP16、DIP24,可插DIP-8、DIP-14、DIP-16、DIP-18、DIP-20、DIP-24等等IC。实物图:
- 所属专栏: 代售推荐 标签: IC插座 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2017-08-09 19:07:00
返回