结果:找到"芯片,",相关内容1000条
- H5628L80V降压恒流IC72V电动车前大灯驱动IC输出9V12V
- 本文将介绍H5628L耐压100V降压恒流芯片的特点和应用,包括其80V降12V、降9V的降压能力,以及支持最大2.5A的电流。此外,文章还将阐述该芯片的电路保护和热性能等方面的优势。H5628L是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。H5628L典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。H5628L可以通过对MODE端口进行控制实现两种功能切换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平即为50%负载电流的低亮模式。H5628L采用ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drai...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 芯片 车灯芯片 发帖人:惠海半导体223 发帖时间:2023-12-16 11:41:00
- 惠海H7306线性恒流,过温降电流,低压差恒流拐点,低功耗车灯,9V,12V,18V,24V,30...
- 产品描述:H7306产品是用于产生单通道、高精度恒流源的LED驱动芯片,在各种LED照明产品中简单易用。H7306具有宽输入电压范围、高输出精度、低drop-out压降、优异的线性/负载调整率等特性,从而确保在线条灯、发光字、广告面板背光等应用中实现品质照明驱动。大多数应用情况下,H7306仅需从SET到GND接一个电阻即可设定输出电流。此外,H7306还支持100Hz~25kHz频率范围内的PWM调光,且在100Hz条件下可实现1024:1的调光深度。H7306的过温保护功能在芯片结温达到135℃时,启动线性降电流功能,从而在降低系统功耗的同时,不会造成LED闪烁。H7306的静电保护设计...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 芯片 恒流芯片 线性芯片 发帖人:惠海半导体223 发帖时间:2023-09-19 09:54:00
- 2.4G收发SOC芯片XL2408,集成1T8051内核单片机
- XL2408芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段,集成微控制器的SOC无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持-对多组网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC等认证。ESD主要管脚>8000V,其余管脚>6000V。XL2408规格书v1.3a.pdf芯片特性:频率范围:2.400~2.483GHz世界通用ISM频段接收灵敏度:-96.5/-95/-92/-90dBm@125K/250K/1M/2Mbps。最大输出功率:+...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SOC芯片,2.4g芯片 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2023-05-10 13:40:00
- N8900蓝牙音乐芯片在跑步机的应用
- 电动跑步机是健身房及家庭较高档的器材,它通过电机带动跑带使人以不同的速度被动地跑步或走动。目前市场上的跑步机都添加了蓝牙MP3音频播放功能,能够与手机蓝牙连接播放动感的节拍音乐,配合跑步燃烧脂肪!广州市九芯电子科技有限公司推出的N8900-SOP24芯片,是一个提供多功能合一体的蓝牙解码芯片,完美的集成了MP3、WAV的硬解码芯片!不需要繁琐的底层操作,音质优美,使用方便,稳定可靠。它片也是深度定制的产品,专为自定义语音播放领域开发的低成本解决方案,可以根据不同的功能需要选择对应的型号,是一款精简版的也是性价比非常高的蓝牙MP3芯片。在跑步机置入N8900,就可以实现高品质立体声音频的无线接...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 蓝牙芯片 音乐芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-04 15:14:00
- 选用语音芯片时,是用录音芯片还是放音芯片好?
- 语音芯片从功能应用上可划分为录音芯片和放音芯片,但语音芯片种类繁多,功能各异,很多初级工程师或者采购人员不知道采购时应该要录音芯片还是放音芯片。工程师在设计一个使用语音芯片的产品时,首先要考虑是否需要录制现场语音,如果需要,则应选用带有录音功能的语音芯片。目前一般录音方面的,市场较少选择录音芯片,一般会选择录音模块,整体功能完整,而且价格相对于开发一个用录音芯片来做的录音电路,开发成本可以节约很多;反之,选用只有放音功能的语音芯片。一般带有录音功能的语音芯片都具有回放语音的功能,但是在播放语音时,音质没有专门的放音芯片好。因此,工程师在选择语音芯片时要考虑功能及音质等因素慎重做出决定。九芯电...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 录音芯片 放音芯片 语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-01 16:26:00
- MS5358适合用于DTV,DVR和AV接收器的系统可以提供试用
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: #芯片 # 发帖人:郭栋00 发帖时间:2021-09-07 16:10:00
- 智能手表专用PSRAM芯片【1.8V✚USON8✚64Mbit】
- 智能手表是具有信息处理能力,符合手表基本技术要求的手表。智能手表除指示时间之外,还应具有提醒、导航、校准、监测、交互等其中一种或者多种功能;显示方式包括指针、数字、图像等。一般需要容量较大的PSRAM芯片,有一款封装为USON-8的APS6404L-SQR-ZR特别适合用在智能手表,1.8V的电压可以有效的降低智能手表对功耗的要求,同时封装仅为3x2mm大大的节省了体积空间,感兴趣的可以看一下规格书规格书:APS6404L-SQR(sop81.8v).pdf
- 所属专栏: 方案应用展 标签: PSRAM芯片 低功耗PSRAM芯片 USON8 PSRAM芯片 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2021-01-13 12:01:00
- 中小企业电源芯片厂商银联宝科技向您引荐家电电源芯片U6110
- 智能化升级如今是家电的发展趋势,尤其是在人工智能浪潮下,家电智能化能够让家电产品产生更多的附加值,从而获得更多的利润。而智能化时代的家电,结合了更多的智能技术,家电企业不仅需要掌握更多的核心技术,同时还要时刻警惕专利纠纷,为此各大家电企业正在积极自主开发电源芯片。那么这使中小企业电源芯片厂商怎么办呢?中小企业电源芯片厂商银联宝科技也面临着这样的局面。但银联宝科技也有一款节能环保的家电电源芯片,它就是U6110。芯片U6110一般采用BUCK电路拓扑结构,常见于小家电控制板电源以及工业控制电源供电。其典型电路规格包含5V/500mA、12V/500mA和24V/500mA等,满足六级能效要求。...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 芯片, 发帖人:ACDC开关电源芯片 发帖时间:2018-10-10 10:01:00
- 分享一颗4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路YB53300
- YB53300是一款工作于4V到28V的PFM升压型电池充电控制集成电路。YB53300内部集成有基准电压源,+5V电压调制单元,电感电流检测单元,电池电压检测电路和片外N沟道MOSFET驱动电路等,具有外部元件少,电路简单等优点。当接通输入电源时,YB53300进入充电状态,控制片外N沟道MOSFET导通,电感电流上升,当上升到外部电流检测电阻设置的上限时,片外N沟道MOSFET截止,电感电流下降,电感中的能量转移到电池中。当电感电流下降到外部电流检测电阻设置的下限时,片外N沟道MOSFET再次导通,如此循环。电池电压通过电阻分压网络反馈到FB管脚,当FB管脚电压达到1.205V(典型值)...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 芯片 发帖人:深圳昱灿小达人 发帖时间:2018-07-16 10:26:00
返回