结果:找到"血糖仪",相关内容199条
  • NV040D芯片血压计语音方案血糖仪语音ic
  • 高血压等高发疾病的受害人群主要集中在50岁以上的高龄人群中,然而这部分人群在使用传统血压计时大部分都面临着看不到说明书、不会操作等问题,致使在使用中存在着诸多不便。但是在智能血压计中置入了九芯电子公司研发的功能强大的NV040D语音芯片,可以实现带语音播放功能,可以语音播报测量前提示及测量结果,这样即便老人使用也很方便,不用担心不会测量以及读数不方便。NV040D血压计语音芯片方案:NV040D语音芯片预先烧录有相应的人性化语音,用于存储和输出语音信息;扬声器用于输出音频语音。单片机按照控制信息从电子血压计接收数字血压数据,并对其进行数据处理,通过控制语音芯片而输出人性化语音至扬声器。NV0...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 压计语音芯片 压计语音ic方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-21 16:54:00
  • 【MS5185T】三通道低功耗低噪声20位∑-ΔADC
  • 品牌:瑞盟科技MS5185T为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的20bit模数转换器。内部集成了输入缓冲器、仪表放大器,当增益设置为64,更新速率为4.17Hz时,均方根噪声为25nV。电源电压范围为2.7V到5.25V。MS5185T采用了TSSOP16封装。主要特点1、RMS噪声:在4.17Hz为25nV;在16.7Hz为30nV2、功耗:典型值为380uA3、集成可编程增益放大器4、集成低温漂电压基准5、更新速率:4.17Hz到470Hz6、集成50Hz/60Hz限波滤波器7、集成可编程电流源8、集成偏置电压发生器9、电源电压:2.7V到5.25V10、工作温度范围:...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: 模数转换器 液分析 气体分析 发帖人:XBW0331 发帖时间:2022-04-19 17:36:00
  • Chroma19032仪器
  • Chroma19032安规仪JIANG【简单介绍】Chroma19032台湾致茂电气安规仪:Model19032为五合一综合安规分析仪,可执行交直流耐压、绝缘电阻、接地电阻及动态泄漏电流(选购)五项电子安规功能,多应用于电子成品之安全规格检测,可直接外插或内建动态泄漏电流扫描装置(A190305),19032系列的简易装置及操作,可量测复杂的安规要求,为提高生产效率的电子安规分析仪。【详细说明】Chroma19032台湾致茂电气安规仪的技术特点:Model19032为五合一综合安规分析仪,可执行交直流耐压、绝缘电阻、接地电阻及动态泄漏电流(选购)五项电子安规功能,多应用于电子成品之安全规格检...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: Chroma 19032 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-12-07 22:08:00
  • 脉搏血氧检测系统(血氧仪)专用芯片介绍---TS9514系列
  • TS951X系列在指夹式血氧仪上的应用说明TS951X系列芯片是坤元微电子为“指夹式血氧仪”定制的一款模拟前端专用芯片。TS951X系列的应用方案已成为“指夹式血氧仪”产品的主流应用方案之一。目前使用TS951X系列方案的指夹式血氧仪在FlukeIndex2血氧仪模拟器的弱灌注性能普遍能达到0.4%以下,最优的方案商已经达到0.1%。使用TS951X方案的“指夹式血氧仪”具有高性能、高集成度、低成本等优点。相比于传统方案TS951x的应用方案的集成度的提高可以减少元器件包括:用于切换红光及红外光的模拟开关、调整发光光强的模拟开关、I-V转换电路的放大器、滤波电路的放大器。此外TS951x的应...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 氧 指甲式 苏州坤元 TS9514 发帖人:苏州坤元微电子 发帖时间:2020-04-14 14:25:00
  • 【好书下载】德州仪器白皮书-新一代可视门铃
  • 借助最新的音频/视频处理器和无线通信技术,门铃正从拥有百年历史的电子音乐门铃转变为完全实现云连接的一线安全系统。这些变化给系统集成商和嵌入式设计人员带来了挑战,即如何将运动警报、视频分析、双向音频通信、降噪和云连接等功耗密集型处理功能整合到一个紧凑(有时是电池供电)、可靠且易于使用的封装中。家庭自动化和家庭安防技术已从小众奢侈品转变为大多数家庭用得起的一套可行解决方案。同时,用于工业自动化、办公室安防和安防系统的成像系统也历经发展,如今包括更先进和联网的监控功能。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。【德州仪器白皮书】启用新一代可视门铃.pdf
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 德州 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-06-25 16:52:00
  • 一键式测量仪的操作方法
  • 一键式测量仪实现多个产品同时检测,速度极快,能在几秒内完成几十上百个尺寸的测量,测量效率较传统提升多倍。检测所需的操作:将产品“放到”工作台面上,在覆盖视野的图像中所呈现的范内,“按一键”即可指令设备同时对测量对象轮廓进行光学检测和数据分析。没有人为操作造成的数据差异。小机台,高效率。产品自动搜索定位,跟踪识别位置和方向软件自动摆正,无需人工建立坐标系和反复摆正与对焦,测量人员可随意摆放多个工件,实现多目标、多尺寸自动识别测量。物体不受放置的位置和角度因素限制,测量效率较传统提升多倍。远心成像与智能图像处理软件的完美结合,自动判断尺寸的OK/NG,并将检测数据自动进行保存。客户第一时间对产品...
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 一键式测量 二次元测量 闪测 发帖人:中图仪器 发帖时间:2019-06-18 17:54:00
  • 陀螺仪和加速度计矫正是如何实现的?
  • 陀螺仪和加速度计矫正是如何实现的?(APingSci出品)一、目的获得准确的姿态角数据二、情况我们通过模拟I2C从MPU6050读取寄存器所获得的原始数据有两种不同程度的偏差:1、刚上电的时候,陀螺仪的加速度计数值普遍过大,在等待一段时间后变化趋于正常。2、当稳定下来后,并非是准确的数值,有着个位数范围内的偏差。从DMP获得的欧拉角:1、刚上电的时候,俯仰角,横滚角和偏航角的数值呈直线递增,三个角稳定在2,2,6左右的角度数据。2、约30秒后,三个角分别为2,6,2显然,这样的姿态角数据是无法进行UAV的姿态控制的,必须进行校正陀螺仪。三、实现方法(姿态解算和获取原始数据暂不讲)uint8_...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 陀螺 发帖人:晏几台char 发帖时间:2018-10-30 23:08:00
  • 基于MPU6050的姿态解算算法入门
  • 众所周知,我们可以通过MPU6050可以获得姿态角,即偏航角、横滚角和俯仰角。但要注意的是,所谓的欧拉角只是姿态角的一个子集,飞机姿态角是由机体坐标系与地理坐标系之间的关系确定的,姿态,即一个坐标系到另一个坐标系的转换关系。有这样的概念,对于我们理解姿态解算是有好处的,建立起立体几何的概念模型。我们所谓的姿态解算,也就是获取姿态角和采用某种数学模型表示出来,更通俗点说,MPU6050相当于一个输入端,为了处理数据,在MCU中,作为输出端必须对这些数据进行表示。姿态角归根到底,是一个角,单位是°,而我们所用的这个MPU6050是基于三种角速度传感器+三轴加速度传感器,它所测量的值是角速度和加速...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 陀螺 发帖人:晏几台char 发帖时间:2018-10-25 15:20:00
  • 非接触式血糖仪
  • 中国是世界上糖尿病最多的国家,平均15个人就有一个是糖尿病,糖尿病的血糖检测目前是穿刺检测,疼还不能实时检测,如果设计一款手表一样的非接触式血糖仪,我们就可以实时检测血糖高低,为1个多亿的糖尿病带来福音!各位大侠可以设计下方案看怎么样!
  • 所属专栏: 奇思妙想 标签: 非接触 发帖人:PLNNK 发帖时间:2017-12-14 18:00:00
  • 一目了然的工控仪表原理GIF图!仪电大神必修课!
  • 一、温度仪表原理1.薄膜热电偶的结构2.固体膨胀式温度计3.热电偶补偿导线的外形图4.热电偶温度计5.热电阻的结构二、压力仪表原理1.弹簧管式压力仪表2.电接点式压力仪表3.电容式压力传感器4.膜盒式压力传感器5.压力式温度计6.应变式压力传感器三、流量仪表原理1.靶式流量计2.孔板流量计3.立式腰轮流量计4.喷嘴流量计5.容积式流量计6.椭圆齿轮流量计7.文丘里流量计8.涡轮流量计9.转子式流量计四、液位仪表原理1.差压式液位计A2.差压式液位计B3.差压式液位计C4.超声波测量液位原理5.电容(http://www.szlcsc.com/so/catalog/312.html)式液位计五...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 工控 发帖人:立创小编 发帖时间:2017-10-13 12:07:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: