结果:找到"行车安全",相关内容472条
- EDA专业版安装后不能运行
- 安装后,运行只有这个界面,没法导入激活文件,请教如何处理?(WIN11)
- 所属专栏: 使用教程 标签: EDA专业版安装后不能运行 发帖人:Vagabond 发帖时间:2022-04-17 17:19:00
- 航芯技术分享|一文读懂什么是量子密码
- 被喻为“重要数据保险箱”的安全芯片已经渗入人们生活的方方面面。随着5G、物联网、车联网的迅速发展,为安全芯片开启了新的应用场景,同时也带来了新的挑战。本文将带大家深入了解安全芯片的核心,后量子密码认证技术。安全认证技术概述安全认证技术是防止信息被篡改、删除、重放和伪造的一种有效方法。它使接收者能够识别和确认消息的来源和真伪。目前认证技术主要有4种:(1)数字摘要(2)数字摘要+对称密钥认证(3)数字摘要+非对称密钥认证(4)数字证书认证不过随着量子计算机的发展,现有的绝大多数公钥密码算法(RSA、Diffie-Hellman、椭圆曲线等)能被足够大和稳定的量子计算机攻破,也就是说目前基于非对...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安全芯片,量子密码 发帖人:上海航芯 发帖时间:2022-03-08 15:03:00
- 集成“安全+NFC+BT”的安全芯片,蓝牙5.1+EDR双模,
- 链接::https://pan.baidu.com/s/1KcW1cYnzQYxEqZqOdxLauA提取码:o4ds
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 集成“安全+NFC + BT” 的安全芯片,蓝牙5.1+EDR双模, 发帖人:zlinb8 发帖时间:2021-11-11 10:29:00
- 求L2双头LED自行车灯的原理图
- 16年买的L2的自行车灯坏了,貌似是控制器坏了,拆了结果发现芯片打磨过,看不到型号,也就没法分析,现象是上电指示灯亮,按开关无响应,求原理或电路图参考分析
- 所属专栏: 技术交流 标签: L2 LED 自行车 发帖人:bbslucky 发帖时间:2021-05-19 16:03:00
- MPO/SC/LC安全带锁连接器
- 安全带锁连接器主要应用在一些安全级别要求较高的专用网络,通过防止在整个关键网络中进行未经授权的修改来提高安全性。MPO带锁连接器MPO带锁连接器是新开发的一种可适配于常规MPO连接器的安全锁部件,装上锁部件的MPO连接器,插入适配器即为锁定状态,需要将锁部件取下后方可拔出连接器。装有安全锁的MPO连接器并不会对连接器原有的高度、密度等造成影响,同样适配常规适配器、光模块等。操作无需工具,简单便捷,可有效避免因失误而解锁连接器,和不断插拔导致插芯沾染灰尘。SC带锁连接器SC带锁连接器是在连接器机身中设计了独特的键控细节,只要插入适配器中,即被锁住,无法拔出连接器。不同颜色的连接器对应相同颜色的...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安全带锁连接器 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-08-31 16:19:00
- 电瓶车安全系统:SI24R2F
- ①需求背景由于我国电瓶二轮车、三轮车并没有报废机制,造成了很多电瓶车超车年限行驶,充电安全不可靠,电瓶反复充电次数过多,或者电瓶老化,极有可能导致充电时快速起火或爆炸,造成不必要的人身和财产安全;二轮车和三轮车极大部分没有保险机制,一旦出现异常,经常导致重大财产受损和威胁人身安全,并且无法理赔;充电桩给电瓶车充电时无法判断电瓶充电状态是否安全,在2019年就发生多起电瓶车充电时爆炸或起火事件。②系统组成1.电瓶车:在电瓶上装上2.4G的RF芯片,RF芯片是为了防止车主将电瓶带回家中充电、统计小区电瓶车停放数量,防盗,以及温度的监控。2.楼道:楼道需要加装2.4G网关,2.4G网关用于检测车主...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电瓶车安全管理 电动车防盗 SI24R2E SI24R2F 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-11-05 11:24:00
- 数据安全应用方案简介
- 21世纪,信息化蓬勃发展的年代,诸多企业拥有的IT设备也是越来越多,其中所存储的数据自不会少,于是数据安全问题也开始逐渐被人们重视。尤其是在中小型企业,由于人们保护数据安全的观念和技术的缺失,往往造成存储数据的丢失和损坏,给企业带来不必要的麻烦甚至经济损失。数据成为企业核心资产。创新型企业如滴滴、京东、淘宝,以及银行金融科技,大多数企业积累的数据往往会变成企业最重要的资产,不再是一个符号。“祸起萧墙”,重大的泄漏事件往往来自企业内部。数据泄漏往往是企业管理松懈而造成的。企业的生存说到底就是追逐利益的过程,而要想有利所图,那就要守护好我们付诸心血的存储数据,门有门锁,车有车锁,那保护数据需要什...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 数据安全,加密型单片机 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-07-03 11:54:00
- 有人需要安全光栅外包的吗,我给你供货
- 只能保证提供优质的货源,市场价格中上,做自己品牌的可以优先考虑,有想法的可以留言或私信给我。什么安全光栅类型的都会有的,只有你想不到,没有我做不出来的。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 安全光栅 发帖人:安全光栅光幕小陈 发帖时间:2019-01-19 10:57:00
- 什么是安全光栅?为什么要加装安全光栅呢?
- 什么是安全光栅?安全光栅也就是光电安全保护装置、安全光幕(也称安全保护器、冲床保护器、红外线安全保护装置等),一般来说安全光栅成对存在,分为发射端和接收端。安全光栅是避免人员接近移动机械的一种光电设备,可以避免人员伤亡,这类的移动机械有冲床、卷绕机、码垛机、电梯等。安全光栅可以用来代替传统的机械屏障或是其他方式的机械防护,也可以增加设备的可维修性。配合安全光栅,也可以增加机械设备(像一些半自动设备)的操作性及效率。为什么要加装安全光栅呢?随着现代化工业的发展,自动化程度不断提供,人机协同工作的范围也在不断扩大,随之潜在的危险系数也越来越大,一些危险设备就容易造成操作工人的人身伤害。潜在危险设...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 安全光栅 发帖人:安全光栅光幕小陈 发帖时间:2019-01-19 10:04:00
- 网站竟然还是http,不是https
- 现在有账号体系,账号里有个人信息,地址电话啥的,有些还有资金在里面,而网站竟然一直是http协议!这跟裸奔没啥区别啊!万一被黑别劫持,成千上万的用户信息就完蛋了。建议尽快升级网站到https,增加一些账号安全方面的防护,比如短信验证码登陆,一次性随机密码登陆,或者google身份验证器之类的东西,更可靠的保护账号安全。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 安全 发帖人:gaupen1186 发帖时间:2018-03-09 12:13:00
返回