结果:找到"订阅特征传回欧拉角",相关内容362条
- 光学扫描成像测量机自适应PCB板颜色,清晰识别特征点
- 市面上的PCB板颜色不一,如何清晰辨别不同颜色板上的特征?靠人工反复确认,效果不可控,如何保证生产效率?印刷电路板(PCB)通常由焊盘、过孔、阻焊层、丝印层、铜线、各种元件等部分组成。其中,阻焊层(soldermask)是指印刷电路板子上要上绿油的部分。常见的阻焊油墨为绿色,红色、黄色、蓝色、白色以及黑色等。PCB成型工艺后首板需进行Mark点、焊盘等关键尺寸的测量,检测过程中都要进行光学定位校准,但是光学检测仪器存在一定的缺陷,它对于不同底色的油墨识别能力和检测效果都有所不同。光学扫描成像测量机,即使是不同油墨颜色,都可以清晰识别板上特征点,无需人工反复确认,高效精准捕捉特征,完成尺寸测量...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 光学扫描成像测量机 PCB 特征测量 发帖人:中图仪器 发帖时间:2023-02-17 16:09:00
- CYPRESS/赛普拉斯(触摸传感器)热门推荐CY8CMBR3108-LQXIT
- CYPRESS/赛普拉斯(触摸传感器)热门推荐CY8CMBR3108-LQXIT封装体积:QFN-16(3x3)很常用的一款传感器有用到欢迎来咨询!最新到货!
- 所属专栏: 谈天说地 标签: CYPRESS/赛普拉斯 小体积传感器 发帖人:电源芯片韩工 发帖时间:2022-04-15 12:32:00
- 吉时利4200-SCS型半导体特征分析系统
- 吉时利4200-SCS型半导体特征分析系统jiang吉时利4200-SCS型半导体特征分析系统主要特点及优点:·直观的、点击式Windows操作环境·吉时利4200-SCS半导体I-V测试系统独特的远端前置放大器,将SMU的分辨率扩展至0.1fA·吉时利4200KEITHLEY4200用于高级半导体测试的新型脉冲与脉冲式I-V功能·集成了示波与脉冲测量功能的新型示波卡·内置PC提供快速的测试设置、强大的数据分析、制图与打印、以及测试结果的大容量存储·独特的浏览器风格的软件界面,根据器件的类型来安排测试,可以执行多项测试并提供测试序列与循环控制功能·吉时利4200-SCS系列内置了Stress...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 吉时利4200-SCS 型半导体特征分析系统 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-11-14 14:45:00
- 吉时利4200-SCS型半导体特征分析系统
- 吉时利4200-SCS型半导体特征分析系统JIANG吉时利4200-SCS型半导体特征分析系统主要特点及优点:·直观的、点击式Windows操作环境·吉时利4200-SCS半导体I-V测试系统独特的远端前置放大器,将SMU的分辨率扩展至0.1fA·吉时利4200KEITHLEY4200用于高级半导体测试的新型脉冲与脉冲式I-V功能·集成了示波与脉冲测量功能的新型示波卡·内置PC提供快速的测试设置、强大的数据分析、制图与打印、以及测试结果的大容量存储·独特的浏览器风格的软件界面,根据器件的类型来安排测试,可以执行多项测试并提供测试序列与循环控制功能·吉时利4200-SCS系列内置了Stress...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 吉时利4200-SCS型半导体特征分析系统 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-08-25 19:40:00
- 拉曼WDM的应用有哪些?
- 分布式光纤传感技术光纤传感技术是20世纪70年代伴随光纤通信技术的发展而迅速发展起来的新型传感技术,它以光波为载体、光纤为媒质感知和传输外界被测量信号。与常规传感器相比,光纤传感器具有测量灵敏度高、抗电磁干扰、抗辐射、耐高压、耐腐蚀、体积小、重量轻、适应恶劣环境等诸多优点,并且光纤元件本身既是探测元件又是传输元件,可以在光纤干线上连接许多光纤传感单元组成大范围的遥感系统,进行分布式监测与测量。分布式光纤传感技术具有提取大范围被测场分布信息的能力,能够解决目前测量领域的众多难题,因此,具有巨大的应用潜力。在其三十余年的研究中,产生了一系列传感机理和测量系统。分布式光纤传感技术取得了相当大的发展...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 拉曼WDM 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-12-31 11:13:00
- 基于OTN的5G中传/回传承载方案
- 4G只有前传和回传两部分,而5G承载网随着RAN架构的重构,核心网云化、C/U分离、数据面分布式部署,使网络更趋扁平化,划分为前传网络、中传网络和回传网络三部分。AAU连接DU部分为5G前传,中传指DU连接CU部分,而回传是CU和核心网之间的通信承载。上篇文章我们了解到,对于前传网络的承载并没统一承载方案的需求,可根据不同接入条件和场景,灵活选用光纤直驱、无源WDM、有源WDM/OTN、半有源等方案。而中传、回传网络,对于承载网在带宽、组网灵活性、网络切片等方面需求基本一致,因此可以采用统一的承载方案,本文主要介绍基于OTN技术的中传和回传承载方案。城域OTN网络架构包括骨干层、汇聚层和接入...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G中回传 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-07-17 17:21:00
- 角位移传感器的原理和作用
- 角位移传感器的原理 角位移传感器原理是位移传感器的一种型号,采用非接触式专利设计,与同步分析器和电位计等其它传统的角位移测量仪相比,有效地提高了长期可靠性。它的设计独特,在不使用诸如滑环、叶片、接触式游标、电刷等易磨损的活动部件的前提下仍可保证测量精度。 该原理的角度传感器是光栅的原理,当传感器的旋转,输出高电平和低电平脉冲,没有转动360度输出脉冲数是固定的。该光栅更为紧密,角度分辨率较高,但成本较高,实践是采样同轴双层光栅,排列在一个交错的方式,从而通过脉冲捕捉双边可以实现脉冲的双倍的影响。我们常说,1024线编码器,输出的旋转一周4096个脉冲,基本可以满足精度要求。 传感器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 角位移传感器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-02 14:06:00
- 13.56MHZCI523支持ISO/IEC14443A/B/Mifare更高速率通信
- Ci523是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC14443A/B/MIFARE。无需外围其他电路,Ci523的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC14443A/B/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码ISO/IEC14443A/B/MIFARE兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC14443A/B帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。Ci523支持MIFARE产品,支持非接触式通信,与MIFARE系列双向通信速率高达848kBd。Ci523提供SPI(串行外设接口)主机接口。3.主要参数和...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 阅读器芯片 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-04-14 09:23:00
- 找人欧拉角解算加速度融合解算
- 一个穿戴设备2.6~3.6V供电,无须考虑APP,只需对订阅特征蓝牙回传欧拉角,加速度融合等几个数据。硬件如下:Nordic52832(CortexM4)博世BMM150博世BMI160联系QQ:1846914688微信:Carl6914688PH:15018665523卢
- 所属专栏: 项目外包 标签: Nordic 52832+BMI160+BMM150 订阅特征传回欧拉角 加速度数据 Cortex M4 发帖人:半进化人 发帖时间:2018-04-19 16:34:00
- 欧、美、中的一生,请匆对号入座~
- 欧、美、中的一生,大家觉得对吗?请匆对号入座~大多数美国人的一生:0—10岁:参加野地考察等各种集体活动。10—20岁:谈恋爱和追梦。20—30岁:找份平凡稳定的工作。30—40岁:终于发现自己的追求,享受有房有车有孩子的生活。40—50岁:常常在工作压力中度长假。50—60岁:享受教会生活,旅游。60—70岁:开始写回忆录,旅游。70—80岁:安度晚年。死后:一般进公墓。大多数欧洲人的一生:0—10岁:参加学校乐队,学习古典音乐等。10—20岁:组自己的乐队,进行各种尝试。20—30岁:严重受哥特死亡文化影响。30—40岁:乐队开始正式走黑色金属路线。40—50岁:回忆童真,开始过回“彩色...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 欧美 发帖人:电子大象 发帖时间:2018-01-03 09:01:00
返回