结果:找到"设计",相关内容354条
- V2.1.34打开早期设计的工程,PCB一直是导入状态,
- 立创EDA早期版本设计的一个工程,现在用V2.1.34版本打开原理图没问题,打开PCB会卡在导入状态,造成软件卡死,立创的工程师帮忙看下。工程如下,STM32F103_LT7680_Demo.zip
- 所属专栏: PCB设计 标签: pcb设计 发帖人:ORGG 发帖时间:2023-10-17 19:09:00
- 打出来的封装跟画的不一样
- 画的封装和EDA软件看的3D均没问题,打出来的板子封装缺一半,第一次以为我封装有问题,第二次重新画还是一样,如下,请大神们帮忙看下,谢谢。
- 所属专栏: PCB打样 标签: PCB设计 发帖人:panyanxin 发帖时间:2023-05-30 10:22:00
- 硬件工程师
- 广东大普通信技术股份有限公司成立于2015年,专注于通信领域,围绕时钟和射频两大核心技术,提供从芯片、器件、模组到设备的整体解决方案,主要产品包括芯片(1588芯片、RTC、BUFFER、PLL、PHY、S-OSC),射频器件(环形器、隔离器),时钟(晶振、时钟模组、时钟服务器)。全方位满足全球通讯、电力、工控、专网、仪器仪表、医疗、导航定位、汽车电子、智能网以及消费类电子等众多领域客户的差异化需求。硬件工程师(薪资范围:12-20K/月,双休,五险一金,提供住宿,餐补,年终奖)上班地点:广东省东莞市松山湖园区工业东路24号5栋岗位职责:1.产品开发:1)依据设计开发任务书,制定开发计划并按...
- 所属专栏: 人才需求 标签: PCB设计 发帖人:广东大普通讯 发帖时间:2023-02-27 13:46:00
- 在实心填充(无填充和要填充都一样)范围内的元素不能直接选中,需要把实心填充移开后才能选
- 在实心填充(无填充和要填充都一样)范围内,单顶层或单底层的元素不能直接选中,只能把实心填充移开后才能选,修改好再把实心填充挪回来,很是烦躁。只有多层的才可以直接选中,比如过孔。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB设计 发帖人:双皮奶2234 发帖时间:2022-11-18 16:24:00
- DRC检查能不能加个快捷键,在这个软件中DRC检查十分必要
- DRC检查能不能加个快捷键,在这个软件中DRC检查十分必要,PCB设计中,不同网络的连线跟腹铜块居然可以连接起来,惊讶!如果没有DRC我还真找不出什么问题。
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB设计 发帖人:bresya 发帖时间:2022-07-19 00:13:00
- 请问大家FPC软板怎么用立创EDA设计?
- 请问大家FPC软板怎么用立创EDA设计?
- 所属专栏: 技术交流 标签: FPC设计 发帖人:zhenglun 发帖时间:2022-04-04 09:06:00
- 关于PCB分模块设计的想法
- 我是搞软件开发,业余爱好学习了pcb设计,感谢立创EDA能让我这个没系统学习过硬件设计的也能搞一下小的PDB设计。在软件设计中都是将复杂功能拆分成若干模块,不知道pcb设计有没有这个功能,也许已经有我不知道,也许没有,我把我的设计思想描述一下供大家讨论。分模块好处1.可以分块设计,提升速度,每个模块内元器件更少,速度自然快,自动布线等效率都会提高。基于B/S架构的软件本身性能就没有优势,如果能将整个PCB划分成若干模块将弥补这个不足。2.方便分工合作,互相干扰小。3.方便复用。4.方便小屏幕设计,为以后手机版、平板版EDA设计提供可能性。分模块PCB的操作步骤如下。第一步,拆分模块,把整体拆...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: PCB设计 发帖人:昵称为啥不能重复 发帖时间:2022-04-02 14:05:00
- 有没有收徒弟啊,教我画PCB
- 纯小白入门,找师傅一对一教我画PCB板,感恩相识
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: PCB设计 发帖人:小白入门 发帖时间:2021-10-25 17:12:00
- 建议快捷键的问题
- 建议原理图和PCB图的快捷键优化一下,优化建议以简为主,一键替之,特别是常用的元件,可以很大的提高画图的效率;1:比如GND,GND在原理图是很常用的器件,可以用G键做快捷键,取第一个字母G(感觉用鼠标像个新手);2:VCC,用V键做快捷键(希望工具栏里的工具全部用一个字母做快捷键);3:布局传递,官方是三个键为快捷键,建议取第一个拼音的字母B键做快捷键(因为是国人在用,建议用拼音第一个字母,也可以用英文的第一个字母);4:元件库,用Y键做快捷键,一键Y就可以直接搜元件,效率很高(用鼠标很慢);5:如遇重叠的拼音或英文字母时,建议Ctrl+一个字母,(如Alt+A,Shift+A,Ctrl+...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图设计 PCB设计 发帖人:keil 发帖时间:2021-01-03 22:52:00
- 元件子库转PCB的问题
- 元件存在太多引脚,如STM32F407VGT6,原理图上设计为同名称的U1.1,U1.2,U1.3三部分,在转PCB时,只希望产生一个STM32F407VGT6,交把外围连线与合并在一起,请问应当怎么做??
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图设计 PCB设计 发帖人:stream789 发帖时间:2020-06-05 10:22:00
返回