结果:找到"评估板",相关内容393条
- TIMO开发板测评keil5环境体验
- 1.感谢立创的帮助分享:https://pan.baidu.com/s/1G-BzP8Nla_YHbCyu5a68sw?pwd=o3lt密码o3lt提取文件默认自动安装即可由于年低工作忙的原因,实际发的测评时间不多,如有偏见请大家谅解;以下是我的一些体验心得和建议分享给大家希望能帮助到大家;2.板子设计引脚分明清晰,且是主流的typec接口和常用CH340;keil开发环境下配套mspm0_sdk、sysconfig、TexasInstruments.MSPM0L11XX_L13XX_DFP.1.2.1使用赞赞赞3.第一次使用这个平台社区,个人觉得一个新产品的好坏很大一部分来自使用开发环境,...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: mspm0l1306 TI MO开发板测评+keil5环境体验 发帖人:26038W2021 发帖时间:2024-01-27 00:25:00
- TIM0开发板测评报告-SWD失效求助~
- 基于MSPM0L1306的开发板(最小系统板)1.烧录mspm0_sdk_1_20_01_06\examples\nortos\LP_MSPM0L1306\driverlib\uart_echo_interrupts_standby工程后,SWD无法工作,现象:a.芯片typeC串口可以正常回环测试b.keil可以识别到DAP芯片,但是报错cannotaccessmemoryc.PWLINK客户端PowerWriter无法读取flash报错[0009]Thetargetchipisnotconnected...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: TI M0开发板测评报告 发帖人:ErCircle 发帖时间:2024-01-13 19:29:00
- 如何评估所选购焊锡膏综合性能的优劣
- 一款合适的锡膏对生产效率会带来巨大的提升,可以减少因为锡膏性能问题导致的工期延误。客户在选择锡膏产品是常常会遇到的问题就是,如何评估所选购焊锡膏综合性能的优劣?根据福英达多年的锡膏解决方案经验,我们认为初步选择锡膏时应主要关心以下几点:一、焊锡膏的流变性:锡膏是由合金焊粉和助焊剂调配而成。助焊剂与焊料合金之间的化学反应影响焊锡膏的流变性,对焊锡膏的印刷至关重要。厂家在明确生产工艺温度并以此确定了焊料合金成分后,焊锡膏印刷性和可焊性的关键在于助焊剂。正确地使用助焊剂。则可焊性和焊接缺陷都可以改善和减少。润湿性好的焊锡膏焊后不立碑。润湿性差的焊锡膏焊后电阻、电容移位比较多。因此,选择焊锡膏要做工...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 如何评估所选购焊锡膏综合性能的优劣 发帖人:叶枫123 发帖时间:2023-10-23 10:53:00
- 请教下官方或知情用户,关于拼板判断
- 请教下,类似这样的板框,是算2个板子的拼板还是算一块板?新人纯好奇收费问题。谢谢大家
- 所属专栏: PCB打样 标签: 拼板,单板 发帖人:Tyrael 发帖时间:2021-12-26 00:25:00
- 【报名中】九九物联|新一代WiFi+蓝牙共存方案开发板评测活动
- 为让广大的技术工程师爱好者,能更快的了解到九九物联新一代WiFi+蓝牙共存方案开发板AFM201T-EVB(点此查看资料)的各项性能,现推出开发板评测有奖活动。九九物联|新一代WiFi+蓝牙共存方案模块新品AFM201TI留言区,技术答疑请点击:http://club.szlcsc.com/article/details_39877_1.html活动说明:活动时间:即日起止2019年9月15日(最后一批评测板寄出日期截止:8月15日)参与流程:1.扫描下面二维码,或点击打开本链接,提交申请表格《九九物联|新一代WiFi+蓝牙共存方案开发板评测活动报名表》;2.活动方不定期筛选(正确完整提交申...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 智能家居 IoT 无线模块 开发板 评测 发帖人:路漫漫Peter 发帖时间:2019-07-10 17:53:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:气压温度_NB-IoT传输与展示
- GD32MCU开发板Workshop报告气压温度_NB-IoT传输与展示一、方案简介介绍使用GD32开发板所设计的方案,及方案主要功能。本设计是一款数字气压温度检测和无线远传模块。以GD32E321C-STARTDem开发板为核心,结合数字气压传感器BMP085模块,制作的温度气压测量模块。开发板上的MCU通过和BMP085传感器通信,采集气压和温度信号到单片机内容,然后将气压和温度号解算,最后将气压和温度信号通过的串口到NB-IoT无线传输模块。NB-IoT无线传输模块将气压和温度数据发送到云端,可以通过浏览器和微信显示。二、芯片简介GDE231系列单片机使用Arm®Cortex®-M23...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32新品评测 发帖人:wait31415 发帖时间:2019-05-22 18:17:00
- GD32MCU开发板Workshop报告
- D32MCU开发板Workshop报告一、方案简介介绍使用GD32开发板所设计的方案,及方案主要功能。本方案以GD32E321C-STARTDemo板为核心,驱动了一块OLED显示器。可以在OLED显示器上显示任意的字符和信息。显示器使用独立的字库芯片,可以便捷的显示各种数字,英文,中文,各种标点符号,二、GD_MCU介绍1.Arm®Cortex®-M23内核单片机是兆易创新公司(GD32MCU)最新发布的GD32E321单片机,单片机的内核为Arm®Cortex®-M23。那么问题来了,什么是Arm®Cortex®-M23内核?作为网络的搬运工,我在网络上找到了这么一段话,大家可以学习下:...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD新品评测 发帖人:wait31414 发帖时间:2019-05-22 14:23:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:按键控制四个LED,并使用串口发送信息
- 使用GD32E231开发板,使用Wakeup按键控制四个LED灯的亮灭,按下一次,LED亮度翻转一次。串口使用PA9,PA10。设计框图:软件流程图:实物图:上电之后LED状态:按键按下之后LED状态:串口发送数据:GD32_Demo(2).zip
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32开发板 测评报告 发帖人:点灯师6 发帖时间:2019-05-07 22:32:00
- 【赛事动态】距离评选日还有2天,请选手们加油啦!
- 今天是2017年8月2号,距离评选日期(8月22日,这是Deadline--截至日期)还有20天!请选手们加紧时间完善您的设计了或许您近期的努力,将有机会赢得10000元大奖!而前两阶段总分≥24分即可轻松摘得入围奖(500元奖金+获奖证书)!加油吧!~
- 所属专栏: 赛事动态 标签: 评选 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-08-02 19:00:00
- 大家看看这款多功能(芯片)PCB测试版,怎么样?
- 立创工程部的小伙子们,经常收到商城客户的技术咨询和进行售后服务,为此工程部的小陈设计了这款神器因此,经常需要对各种芯片和器件进行测试,通过以下这个“万能板“”可方便进行应用电路的搭建。该PCB板基本涵盖了最常用的器件封装,后续完善后,我们会以方案验证板的形式,免费赠送给大家。当前可免费赠送的方案验证板,可参考这里:http://www.szlcsc.com/caseCheckBoard.html以下是这个多功能(芯片)PCB测试版的正反2面图:
- 所属专栏: 技术交流 标签: 多功能 评估板 验证板 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-07-07 11:52:00
返回