结果:找到"诚意",相关内容35条
- 三维猴诚聘英才
- 三维猴隶属深圳嘉立创旗下3D打印模具制造品牌,项目立项于2020年9月,现已订购3D打印设备55台,目标将规模做到全国前三。我们的优势是:1)高于行业内的薪酬标准和福利待遇。2)朝阳产业,行业发展空间大。3)嘉立创集团新开项目,有平台支撑,个人成长及发展机遇多。4)五险一金,优秀员工奖、年终抽奖、节日福利。5)工厂坐落在最宜居城市之一的珠海,粤港澳大湾区核心城市之一。买房就业的首选城市群。因项目扩张需要,现向社会诚招以下人士,欢迎客户朋友推荐介绍招聘联系人:罗先生:186821237603D打印生产主管/经理1名岗位职责:1、负责3D打印部门生产计划、组织和管理工作、并主持部门的日常事务;2...
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 三维猴诚聘英才 发帖人:嘉立创罗工 发帖时间:2021-09-24 21:28:00
- 立创EDA【创意PCB征集令活动】投票结果公布
- 立创EDA【创意PCB征集令活动】投票结果公布,投票截止8月21日中午12:00共参与投票人数1527人。投票详情可前往立创EDA公众号查看https://mp.weixin.qq.com/s/v0lJWOoD3C2ZVdGVnV8mSA参赛工程详情请前往立创硬件开源平台查看https://oshwhub.com/rewards/ce0743847ae94fbdb13bec259bbaa928奖项设置:最美PCB奖:以美观性为主的纯PCB星光璀璨奖:以声光为主功能的电路PCB脚踏实地奖:有电气性能且实用的PCB花里胡哨奖:看似没啥用,实际又有点用的PCB最佳创意奖:从最美PCB、星光璀璨、脚...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 创意PCB 立创EDA 发帖人:立创EDA 发帖时间:2020-08-21 16:57:00
- 嘉立创不断的将基础库的器件改到扩展库,有没有考虑过客户的难处。
- 做电路时以立创的元件库来选择零件,但是立创周期性的把零件往扩展库里移,客户这边怎么办?不断的改板?改元件?不断的增加扩展库费用?望立创好好解决基础库的种类和扩展库的库存问题,你们的改动给客户带来的是很麻烦,一块板缺几个不贴的,还不如全不贴。
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 不诚信 发帖人:Cortex 发帖时间:2020-07-28 22:09:00
- 意法半导体STM32单片机特性
- MCU经过多年发展,性能也得到了很大的提升。因为MCU必须顺序执行程序,所以适于做控制,较多地应用于工业。由ST厂商推出的STM32系列单片机,行业的朋友都知道,这是一款性价比超高的系列单片机,应该没有之一,功能及其强大。其基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARMCortex-M内核,同时具有一流的外设:1μs的双12位ADC,4兆位/秒的UART,18兆位/秒的SPI等等,在功耗和集成度方面也有不俗的表现,由于其简单的结构和易用的工具再配合其强大的功能在行业中赫赫有名,意法半导体MCU代理商介绍其强大的功能主要表现在哪些方面。特性:1.内核:ARM32位Cortex-...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 意法半导体,STM32,意法半导体MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-01 13:57:00
- 意法半导体MCU将IoT功能提升新高度
- 智慧城市提供的服务越来越多,而用于收费的服务也逐渐增多。随着城市物联网(IoT)基础设施不断扩展,当地企业自然而然地也开始加以利用。在这个发展过程中,人们期望可以使用合适的电子货币支付小额费用和小额购买,即进行小额支付。于是出现了基于“分类账”(ledger)的技术,专为IoT而设计,可用于实现小额支付。分类账系统有好几种,其中最著名的是支持比特币的区块链技术。区块链具有一些基本特征,使它可以在IoT环境中支持小额支付;但也有一些缺点阻碍了它在IoT生态系统中的这项功能。IOTA是由IOTA基金会提供的,该基金会与意法半导体合作,将强大、持续且经济的IoT功能提升到了一个新高度。他们的合作范...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 意法半导体MCU,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-03-31 14:54:00
- 随意贴开关亏钱处理有需要的过来
- 1随意贴开关钢化玻璃面板非亚克力面板触摸芯片BS83B04A待机电流3UA供电:两颗CR2032使用年限3年,价格13/个成本17.5一个3种颜色黑色白色金色四种一控到四控https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.65231debtS7ja1&id=5628078857042控制器供电ACDC供电非市面上阻容供电继电器选用HF32F-Ghst12/一个成本16一个https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.65231debtS7ja1&...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 随意贴开关 发帖人:凡高智能科技 发帖时间:2018-12-19 16:57:00
- 给嘉立创PCB的做事诚意点赞!
- 嘉立创最近推出了10x10以内30元包邮活动,是顺丰特惠包邮的。上周六下单了30元的样板,正常的话周日发货,我周二能收到货。但是嘉立创PCB又出现了开路报废问题(这是我第二次遇到的问题,上次的处理非常不满意,需要重新提交PCB和SMT文件,没有给免费加急,没有给发顺丰标快,浪费了我5天的时间)本来以为周一重做,周二发货,周四收货,但是,嘉立创给了我一个两个意外!两个意外!意外1:周一打电话告诉我给12小时免费加急!意外2:发货发的是顺丰标准快递!如果没有这两个意外,我也不会发帖了,只能自认倒霉了。这次嘉立创的失误导致我周三能收货,晚了一天,但是这种做事态度我还是很满意的。我这个样板嘉立创应该...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 诚意 改进 发帖人:往事如烟 发帖时间:2018-12-04 11:47:00
- 51可以做的一些创意小作品
- 智能烟雾报警系统:51做主控芯片,加上SIM模块,GPS模块,烟雾传感器,想法用PPT展示了下,当时做的时候还做复杂了,有兴趣的同学可以完善一下物止星源-副本.zip
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 51,创意 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-11-29 14:09:00
- 有间际拼版及无间隙拼版,半孔板拼版示意图!
- 有很多客户对于拼版不是很理解,在此发一些图片案例,希望能帮到客户:一:无间隙拼版,板子与板子的间隙为0mm。但一定要注意,板内的线路及焊盘离板边一定不能少于0.4mm,如图:二:方板有间隙拼版,有间隙的拼版中间的间隙最好不要小于0.16MM如图:三:圆板有间隙拼版,如图
- 所属专栏: PCB打样 标签: 拼版示意图 发帖人:limeng 发帖时间:2018-01-22 18:33:00
返回