结果:找到"语音芯片,RS485丛机",相关内容1000条
- NV080C氧疗仪语音提示芯片,吸氧机OTP语音ic设计
- 慢性阻塞性肺疾病(COPD)是一种具有气流受限特征的肺部疾病,这种气流受限不完全可逆,且呈进行性发展,它的发生与肺部对有害气体或有害颗粒的异常炎症反应有关。随着病情反复发作、急性加重,导致肺功能逐渐下降,出现日常活动甚至休息时也感到气短。临床表明,COPD患者在家庭中使用呼吸机进行治疗可以有效改善缺氧和二氧化碳潴留的症状!而经鼻高流量湿化氧疗仪是目前市场上较受欢迎的家庭氧疗设备,该设备在氧疗时湿化有助于减轻患者口咽部干燥,提高舒适度,有助于支气管扩张症患者痰液引流。NV080C语音芯片氧疗仪语音方案:NV080C是九芯电子推出的一款音质优美的OTP八脚语音ic,支持一组PWM输出口,可以直推...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片,语音ic,otp语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-10-21 16:11:00
- NV080D——扫地机语音芯片,实现语音播报提醒功能
- 随着科技的高速发展,智能家居的浪潮已开始逐渐兴起,而面对家中卫生的清洁打扫,智能扫地机器人一直受到人们的喜爱。我们的生活和工作早已迈着快节奏的步伐,家庭的打扫往往应付了事儿,时间长了角落和柜子下面总有隐藏很多灰尘,而扫地机可以能够帮忙打扫灰尘,解放我们的双手!扫地机语音方案需求设计:1、传统的扫地机可能带有报警装置,但是不够智能化,不能很明确告知给消费者扫地机目前所处的工作状态或者环境。2、不够人性化,缺乏引导。扫地机不仅要让人们方便使用,还要让用户使用得灵活,真正地做到为客户服务。NV080D语音芯片扫地机语音方案:为了让智能化扫地机更加人性化,各大家电厂家也是进行了不断地改进,在扫地机上...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片,语音ic,扫地机语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-10-20 16:36:00
- 漱口水语音芯片ic方案选型——NV080D-SOP8音频芯片
- 使用漱口水的时间和使用方法,是在进食完后。此时使用,可以有效地把附着在牙齿表面或牙缝里的食物残渣冲洗下来,同时也能有效减弱生长繁殖。而漱口水智能售货机以自助售货机的形式,销售漱口水,不需要进行现金交易,扫码即可取。对于用户来说,漱口式智能贩卖机能够满足的是“便利”,就是在较短时间内满足购物需求。然而,传统的自动售货机都没有语音提醒功能,导致了一部分客户,特别是老年人视力不太佳的客户,在操作机器时容易出现操作错误的现象。因此,实有必要提出一种具有全程语音提示功能的自动售货机。NV080D芯片漱口水售货机语音方案:NV080D语音芯片预先烧录有相应的人性化语音,用于存储和输出语音信息;扬声器用于...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic NV080D语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-05 15:09:00
- 语音识别芯片在油烟机上的应用
- 在厨房电器中,早期的家庭厨房排烟工作都是由排风扇来完成的。虽然排风扇能排出厨房中的大部分油烟,但是它却无力解决烹饪中产生的油烟对整个厨房的污染,因此抽油烟机逐渐替代排风扇,发挥着净化厨房环境的作用。随着人们居住水平的提高,开放式厨房的普及,倍受年轻人喜爱的个性化抽油烟机产品,日益成为影响人们选择的一个重要因素。人们在选购抽油烟机时,注重性能、也同样注重其外观的时尚性。中国目前适合婚龄的90后,消费观念前卫,追求个性。因此外观时尚,运用新型技术,具有创新特质的抽油烟机也是抽油烟机未来发展趋势之一。然而,随着技术的发展,市面上的油烟机琳琅满目。大风力、强吸烟等等卖点的油烟机,虽然已经满足了日常烹...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片 油烟机语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-13 15:39:00
- N9301语音芯片在儿童学习机上的应用
- 家长们为了不让孩子输在学习的起跑线上,给孩子们购买很多的学习用品,像广告当中出现的复读机、学习机等已是孩子们学习中必备的物品。学习机是一款电子产品,它是关于教学方面的产品,对于孩子们的学习能起到重要的作用。它分为很多种,有英语的学习机,日语的学习机以及汉语的学习机等,可以供孩子们学习不同的语言。学习机结合多元智能教育理论,根据孩子的生活经验和心理特点选取主题场景,将英语、汉语、数学逻辑、成语、儿歌、唐诗、故事等整合到各个主题中,知识全面,分类清晰;趣味学习,对幼儿注意力、思维能力等方面提升有很大帮助,既能开启孩子内在潜能,又能教孩子挖掘自身爱好。那么为什么学习机可以发出声音呢?学习机流行采用...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 学习机语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-11 15:59:00
- 智能语音芯片在油烟机上的应用
- 随着人们的生活品质与收入水平的持续提升,居民对家电的需求从解决基础生活问题的传统刚需型家电,逐渐向提升生活品质的智能化小家电转移。在追求智能化的大背景下,智能化家电产品越来越受到用户和品牌企业的青睐,大到冰箱洗衣机彩电,小到微波炉烤箱,几乎所有的产品都开始融入智能元素,油烟机也不例外,油烟机又称吸油烟机,是一种净化厨房环境的厨房电器。它被安装在厨房的炉灶上方,能将炉灶燃烧的废物和烹饪过程中产生的对人体有害的油烟迅速抽走,排出室外,减少污染,净化空气,并有防毒、防爆的安全保障作用。下过厨的伙伴们或许都有过这样的感受,手忙脚乱爆炒时,油烟四起,这时往往腾不出手来去调整抽油烟机的档位。而智能油烟机...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 智能语音芯片 油烟机语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-04 14:33:00
- 炒菜机语音播放芯片ic选型
- 自动炒菜机已经慢慢被大众所接受了,主要是家庭使用得比较多,因为很多上班族没有时间做饭吃,如果经常去外面吃会不卫生,而且外面的饭菜过于油腻和重口味不是很健康。但如果自己在家做饭会很费时间,所以自动炒菜机就能帮上大忙了,不但可以做出美味好吃,而且健康安全。自动语音炒菜机是一台采用专业烹饪程序模拟技术,无需人工看管,将准备好的主料、配料、佐料全部一次性投入,设定程序后,自动热油、自动翻炒,自动控制火候,无需经验即可自动烹饪的一台智能化设备。不仅能自动炒、煎、烹、炸、爆、焖、蒸、煮、烙、炖、煲等一锅多用的功能,轻松实现了做饭过程的自动化和趣味化,只需手指轻轻一按,就可以享受到世界各地的地道美食,真正...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音播放芯片 炒菜机语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-03 18:07:00
- 念佛机语音播放芯片方案
- 佛经是对释教经典的一种简略说法,记录诸佛及其dizi的言行和业绩的典籍,是佛陀说过的话的汇编,是释教教义的根本依据。因其哲学与修行部分是值得学习与沉思的道理、劝人向善,被进行广泛传阅,也能够用多媒体的方法向国际传达佛经的思维,尤其是以声响的方法进行传达更成为了佳的方法之一。而念佛机全称为电子念佛机,佛号明晰,具有崇高的声源,便利随时随地进行薰习佛法,听经闻道不间断。它是一种采用现代电子技术,可以自动循环播放佛教用语、佛教歌曲、佛教音乐、佛经等的一种袖珍型电子产品。念佛机可以播放佛教用语、佛教歌曲、佛教音乐、佛经等内容是因为置入了NVG080W语音芯片,它是多功能单芯片语音合成控制器,为全新世...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 念佛机语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-01 16:17:00
- 扫地机语音播放芯片语音芯片语音ic
- 2007年初,比尔·盖茨在美国《科学人》杂志上发表了《每个家里的机器人》一文,他认为“机器人即将重复PC电脑崛起的道路,在每个家庭普及,彻底改变这个时代的生活方式”。近年来受益“懒人经济”,扫地机器人在国内迅速兴起。尤其是在2020年,新冠疫情的爆发,“宅生活”时间增长,使人们更加注重家庭卫生清洁,为扫地机器人带来的新的市场机遇。根据数据显示,2020年我国扫地机器人销量654万台;销售额为94亿元,同比增长18%。预计2021年销量将达到885万台;销售额将达到108亿元,同比增长15%即使在疫情爆发的一年多里,扫地机销售增长的步伐依旧稳健。随着更多扫地功能跟清洁需求的增加,用户在使用扫地...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 扫地机语音芯片 语音ic 语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-02-26 15:52:00
- 校园琴房系统语音芯片方案分解
- 本文讲的是一个校园琴房系统语音应用的方案。核心:琴房系统上位机+QJ007语音芯片+MX3485芯片+门磁+热释电传感器难点:多机不断的收发数据解决方法:丛机收发数据需要加CRC校验,否则容易产生串扰的现象优点:可以几十个板子共用一个485转换器,稳定工作工作原理是:QJ007语音播放板检测到相应的信号(所有从机无时无刻返回数据)--------通过485总线返回到琴房系统------琴房系统指定对应的房间播放对应的音乐这个方案也是实现了单芯片方案,PCB板子体积也可以做的更小,配合一个4欧3W的功放,低音高音播放都有不错的效果。下面我们看看原理图是怎样的:以上仅是鄙人的设计思路,请高人指点!
- 所属专栏: 技术交流 标签: 语音芯片,RS485丛机 ,上位机 发帖人:语音芯片厂家 发帖时间:2018-07-04 11:24:00
返回