结果:找到"谷峰电子GOFORD",相关内容1000条
- 波峰焊焊料拉尖是如何形成的?
- 波峰焊接时,有时会在元件和引脚的顶端或焊点处发现有冰柱状或钟乳石状的焊料,这种现象叫做拉尖,如图所示。拉尖主要出现在PCB的铜箔电路的末端。当PCB经过波峰时,如果PCB上的液态焊料下落受阻,就会导致这种现象。在高压、高频电路中,这种缺陷会造成很大的危害,需要特别注意。拉尖形成原因基板可焊性差,焊盘上有氧化物或污染物;助焊剂的品质、用量或涂布方式不适合,无法润湿焊点表面和去除氧化物;预热温度过低或预热时间过短,使得元器件引脚或印制板吸热过多,影响焊料的流动性和润湿性;焊料纯度低,杂质含量超标;夹送速度不合适,焊接时间过短或过长;夹送倾角不合适,PCB退出波峰后冷却风角度不可朝焊料槽方向吹,以...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 助焊剂 波峰焊 发帖人:福英达人 发帖时间:2024-03-11 10:41:00
- ZCC2451——高边高压功率MOSFET管的高频率(2MHz)降压型开关稳压器
- 概述:ZCC2451是一款内部集成有高边高压功率MOSFET管的高频率(2MHz)降压型开关稳压器。提供单路最大0.6A高效率输出,以电流模式控制方式达到快速环路响应。宽范围输入电压(3.3V至36V)可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。1uA的关机静态电流适合电池供电场合的应用。轻载条件下,通过降低开关频率减小开关和门驱动的损失,实现宽负载范围内高效率的功率转换。频率对折技术有助于防止电感电流在启动时的失控。热关机提供可靠、容错操作。电路封装SOT23-6L。特点·230uA工作静态电流·3.3V至36V宽工作电压范围·500mΩ的内部功率MOSFET·2MHz固定开关频...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 电子 发帖人:long45123 发帖时间:2020-10-22 15:08:00
- 交流电压源电压测量
- 峰值为155伏的50赫兹正弦交流电压测量有效值应该是110伏,但仿真结果只有一半。是哪里出问题了?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 峰值 有效值 发帖人:Benjamin 发帖时间:2020-09-24 15:22:00
- 找电力,电子工程师
- 我司找电力、电气中级职称工程师,不限地区的,最好能网查或者公示,供我司资质申报用;价格美丽,长期招聘。联系陈工13620432773(微同)
- 所属专栏: 人才需求 标签: 电力 电子 发帖人:陈工315 发帖时间:2020-09-23 17:03:00
- 【精品资料】实用电子电器制作大全
- 实用电子制作大全的主要内容有:一、新颖门铃和报警器二、新颖灯具和开关三、新颖家用电器附加器四、新颖家用电器保护器五、新颖保健医疗小电器六、新颖电子小摆设七、其它新颖小电器资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。实用电子制作精选.rar
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电子 电器 发帖人:立创编辑 发帖时间:2019-07-24 16:57:00
- 系统崩了,登陆不了个人用户
- 我自己的工程打不开了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 电子 发帖人:LH11011 发帖时间:2018-08-25 09:06:00
- 谷峰电子GOFORD
- 深圳市谷峰电子有限公司,欢迎大家多多关注https://list.szlcsc.com/brand/11545.html
- 所属专栏: 技术交流 标签: 谷峰电子GOFORD MOSFET 半导体 发帖人:关注品牌A 发帖时间:2018-08-10 10:23:00
- 立创商城:我们收到一张来自Google的订单
- 硅谷离我们有多远?如果硅谷所在的加州是一个国家,它的GDP可以排名全球第五,超过英国、法国。硅谷离我们有多近?那里有世界上最大的互联网公司,有世界上最优秀的技术人才,而他可能和你一样,也在立创商城购买元器件。一张来自谷歌的订单这是立创商城成千上万个订单中的普通的一个,只不过它来自硅谷谷歌(Google),世界上最大的科技互联网巨头之一。图来自谷歌的立创商城外贸订单杨总在一次采访中被问到,立创商城是否会进军海外市场。他当时的回答是,互联网发展是无国界的,要么不做,要么迟早要向全球化发展。是的,互联网正在打破信息壁垒,虽然没有大力进行海外推广,但立创商城多年来在国内积累的良好口碑,却得到了来自大...
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 谷歌 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-07-19 12:17:00
- 厨房电子秤方案设计-最低可测1g重量【超精准】
- 方案特点:1.出厂一键校准功能这个功能,是为了方便生产做的。比如,工厂员工,每次只需要给电路板下载一下程序,再按一个按键,就完整了校准,就可以投入市场交到客户手中了。2.一阶滤波程序在得到ADC数据计算重量时,采用了一阶滤波程序,使得显示的数值非常稳定。3.电池电压测量功能在利用电池电压供电时,电池电压的降低,不会影响重量的测试数据。4.去皮功能去皮,是个专业术语,你可以理解为“置零”。举个例子,当你测量篮子里面物体的重量,你就可以用去皮功能去掉篮子的重量。5.低功耗功能30秒,重量数据没有保持不变,表示人们不再使用它,进入低功耗模式,用去皮功能按键一键唤醒。方案教程:厨房电子秤方案教程.p...
- 所属专栏: 方案教程 标签: 电子秤 发帖人:o技小新o 发帖时间:2017-10-30 11:13:00
- 相当补身的STM32资料和应用--找方案找创意必备资料!!!
- 以下资料,是我今年4月底参加的STM32中国峰会的资料,今天ST官方刚刚邮件通知和发放出来。正值第二届立创商城电子制作节日正在如火如荼的开展中,这份关于ST最新的资料和相关新技术简介,相信对大家搞产品和设计有较大帮助,特共享给大家!找方案,找创意2017年STM32中国峰会资料(资料分2部分),点击文件即可下载:分论坛的资料.rar研讨会的资料.rar文件目录,一睹为快:
- 所属专栏: 赛事动态 标签: STM32 中国峰会 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-06-02 17:26:00
返回