结果:找到"质量流量防堵塞传感器",相关内容1000条
- 检测SMT炉子氧含量的微量氧传感器
- SMT贴片是在PCB基础上进行加工的系列工艺流程的简称。SMT表面组装技术(表面贴装技术)是电子组装行业里最流行的一种技术和工艺。在通常情况下我们用的电子产品都是由pcb加上各种电容,电阻等电子元器件按设计的电路图设计而成的,所以不同电器需要各种不同的smt贴片加工工艺来加工。而SMT基本工艺是锡膏印刷-->零件贴装-->回流焊接-->AOI光学检测-->维修-->分板。工艺流程丝印(或点胶),贴装(固化),回流焊接,清洗,检测,返修。对于SMT贴片技术来说每步流程都显得格外重要,下面工采网小编和大家一起来看看回流炉的氧气分析仪含量的问题。SMT业内,回焊炉在工...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SMT炉子,微量氧传感器 发帖人:sensor 发帖时间:2020-08-21 10:41:00
- 空气流量传感器有哪几种存在形式
- 空气流量传感器的仪表系数不受测量介质物性的影响,可以由一种典型介质推广到其他介质上。但由于液、气的流速范围差别很大,导致频率范围亦差别很大。处理涡街信号的放大器电路中,滤波器的通带不同,电路参数亦不同,因此,同一电路参数不能用于测量不同介质。不同种类的空气流量传感器有不同种类的组成: 1.活门式空气流量传感器装在汽油发动机上,安装于空气滤清器与节气门之间,其功能是检测发动机的进气量,并把检测结果转换成电信号,再输入微机中。该传感器是由空气流量计与电位计两部分组成。 2.卡曼涡旋式空气流量传感器:为了克服活门式空气流量传感器的缺点,即在保证测量精度的前提下,扩展测量范围,并且取消滑动触...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 空气流量传感器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-15 13:47:00
- 正确使用横河质量流量计,发挥其高精度性能
- 在科学技术高速发展的今天,各行各业都在不断进行技术改造,更新设备,生产高精度的,他们这么做是为了什么呢?不言而喻,他们都是在潜移默化做着一项工作,那就是降低成本,增加产量。横河质量流量计是一种先进的智能精密质量流量测量仪表,那么如何让质量流量计发挥高精度作用?横河质量流量计的安装位置必须远离振动源和磁场(如大型电机、大型振动源附近)。并且质量流量计必须接地线,因而防止外界电磁干扰是用好质量流量计的一个重要的因素。横河质量流量计在选型时首先要确定工艺流量,然后根据工艺流量选择流量计的口径,工艺流量的上限应不低于流量计设计上限的70%。只有这样才能保证流量计在最佳的状态下运行。从而确保质量流量计...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 横河质量流量计 发帖人:仪器仪表厂家 发帖时间:2019-03-12 16:08:00
- 可适用于各种复杂环境的高准质量流量计
- MicroMotion信号转换器美国MicroMotion高准质量流量计,是科里奥利技术的领导者,自从在1977年投资生产台可实用的科氏流量计以来,其科氏流量计在技术和客户支持方面都处于世界。其科里奥利流量计能够对质量流量和密度进行直接精确的在线测量。无论测量的是液体、浆体还是气体,高准质量流量计都能成功地提供无可比拟的精确性和重复性,从而使用户的过程最优化。产品具有不同的发射架构和灵活的I/O连接,利用超强的计算能力和增强型核心处理器、以及超高速的信号处理来保证测量最佳的完整性和准确性。高准质量流量计对于液体质量流量、体积流量及密度的测量性能高、精、准,测量气体质量流量的高性能,可靠的两相...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 高准质量流量计 发帖人:仪器仪表厂家 发帖时间:2019-03-12 16:04:00
- 高准质量流量计的优势和注意事项
- 使用高准质量流量计的优势:1、可用来测量低流速的微小流量,浸入式的还可以测量中偏高的流速,插入式热式气体质量流量计还可以测量大管径的流量。2、没有活动部件,安装简单,没有阻流件,压力损失小,并且不需要温压的补偿可以直接测量流体的质量流量。最突出的是量程宽、精度高、操作方便,这样在使用的过程中减少了很多不必要的麻烦。3、使用性能相对可靠,与其它类型的质量流量计相比,不需要温度传感器、压力传感器和计算单元,它的组成比较简单,操作非常方便,稳定好,精确性也很高。使用热式气体高准质量流量计注意事项:分体式高准质量流量计,被测气体若在管壁沉积垢层影响测量值,必须定期清洗;对细管型仪表在使用的时候易出现...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 高准质量流量计 发帖人:仪器仪表厂家 发帖时间:2019-03-07 14:36:00
- 高准质量流量计可适用于各种复杂环境
- MicroMotion信号转换器美国MicroMotion高准质量流量计,是科里奥利技术的领导者,自从在1977年投资生产台可实用的科氏流量计以来,其科氏流量计在技术和客户支持方面都处于世界。其科里奥利流量计能够对质量流量和密度进行直接精确的在线测量。无论测量的是液体、浆体还是气体,高准质量流量计都能成功地提供无可比拟的精确性和重复性,从而使用户的过程最优化。产品具有不同的发射架构和灵活的I/O连接,利用超强的计算能力和增强型核心处理器、以及超高速的信号处理来保证测量最佳的完整性和准确性。高准质量流量计对于液体质量流量、体积流量及密度的测量性能高、精、准,测量气体质量流量的高性能,可靠的两相...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 高准质量流量计 发帖人:仪器仪表厂家 发帖时间:2019-03-07 14:22:00
- 横河质量流量计用低价实现高精度
- 横河质量流量计系列是检测部采用了本公司独立开发的热式流速传感器的质量流量计。使用微型机器技术、把超微细的流速传感器与高级的流路设计技术进行融合,用低价格实现了以前没有的高精度、宽可调比。适用于生产工序、实验装置等使用的燃料煤气,各种工业煤气,工厂空气的流量管理及各车间的使用量管理等。横河质量流量检测:与空气、煤气的使用温度、压力无关,可测量换算成标准状态下的流量。(标准状态下的流量是指在1个大气压、0°C(或20°C)时的体积流量。)宽广的测量范围:相对于更大测量流量的低流量区域,一般的气体流量计都难于检测,通过搭载μF传感器,可实现宽广范围的测量、控制。实现了质量流量计CMS的可调比100...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 横河质量流量计 发帖人:仪器仪表厂家 发帖时间:2019-03-07 14:15:00
- 磁性流量计传感器8750WDMT1A1FTHA010CDHZ5M4CM
- 磁性流量计传感器8750WDMT1A1FTHA010CDHZ5M4CM口径15毫米–1200毫米(0.5英寸–48英寸)衬里材质聚四氟乙烯、氯丁橡胶电极材质不锈钢、镍合金法兰标准ANSI、EN、GB、AS4087、AS2129、JIS、AWWA法兰等级高达300#/PN40/4.0Mpa/PN35/TableE/10K/D类精度标准0.5%;可选高精度0.25%诊断空管、接地/接线检测、高过程噪音、电极涂层检测、智能仪表自验证变送器输出4-20mA数字电子元件(HART协议)、ModbusRS485特点-8750WDMT1A1FTHA010CDHZ5M4CM双室变送器外壳可隔离电子元件,避免...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 流量计传感器 发帖人:本特利666 发帖时间:2018-12-11 16:18:00
- 流程里面说是板子都要过AOI的,我想问问这个情况AOI检测不出来吗?
- 客户定制了100片板子,下单收到102片,一直坚信力创品质就装了100片,结果这100片里面有3片出现线路短路问题,两片通过加大电流法找到了短路点,还一片用了半个多小时还是没找到无奈只能重新装了一块才给客户发货的!!!你们的制版流程里面都要过AOI的,以上这个情况两个找到问题的板子,AOI都通过了???以下是找到问题位置的照片,第一幅这个小电容负极丝印下面全是铜箔直接短路到了正极,另一个图画圆圈位置是毛刺铜箔导致短路(划了一下)近几个月,大概是18年下半年开始,做的板子的问题率越来越多了,最常见的是缺丝印,比如一整板子三分之一位置没印丝印,还有过几张铜箔问题的由于数量不多直接扔了没拍照,这次...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 质量反馈 发帖人:vmosfet 发帖时间:2018-11-09 11:40:00
- ADS1110A0IDBVR质量问题问题
- 请立创商城的工作人员回答一下,我近期采购的一批ADS1110IDBVR出现严重的质量问题,买了300个,贴了100个,发现20个都坏的,这是什么情况,对比艾睿等知名电子元件销售商,发现立创确实卖的便宜,但这应该不是原装,应该是散新货。请问如何退回剩下的元件?我的电话13636543864,请相关人员答复一下,谢谢
- 所属专栏: 代售推荐 标签: ADS1110 质量 发帖人:xwqnuaa 发帖时间:2018-06-18 15:00:00
返回