结果:找到"超声波传感器,绝缘漆液位测量",相关内容1000条
- 什么是测量光栅以及如何使用
- 什么是测量光幕?测量光幕就是用来检测测量的一种红外线传感器,也是一种特殊的光电传感器,测量光幕可以提供多种非接触测量解决方案,使用寿命长,对被检测物体无损害,用来测量物体的外形尺寸、外部轮廓、裂缝检测、焊缝检测、孔洞检测、卷材纠偏等。测量光幕由单套或者多套传感器的光线阵列,形成一个“光幕”,以对射扫描的方式,传输出信号,配合控制器及其软件,实现检测定位和测量物体外形尺寸的功能。测量光幕被广泛应用于各行业的非接触式测量及检测、自动控制、智能仓储、物流、工业机床安全领域,检测光幕系列产品包括训考厂、停车场、车辆超限检查(长宽高)、闸机、通道客流量检测、客车上下客人数检测等等;测量光幕系列产品在工...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 安全 测量 光栅 光幕 传感器 发帖人:三井安全光栅 发帖时间:2023-05-17 11:53:00
- 安全光栅的使用方法
- 众所周知,安全光栅作为工业生产行业中的专业防护设备,被广泛应用于冲压设备,自动化机械,自动化焊接线,剪切设备等行业。其主要功能是有效预防安全事故并保护企业生产和员工人身安全。因此,在选择安全光栅产品时,必须首先考虑安全光栅的性能和质量。在可靠的质量和出色的性能的基础上,选择低成本的制造商和品牌。要购买便宜和高质量的安全光栅产品,注意以下事项不可忽略。1.必须注意安全光栅的来源。在出于任何目的购买产品时,我们公司将注意质量是否合格,并且不应放宽诸如专业安全保护装置之类的安全格栅的质量标准。与不合格的光栅产品相比,来自常规或“知名”安全光栅的产品性能更加可靠。尝试对购买的安全光栅进行详细的调查和...
- 所属专栏: 供应商专区 标签: 光栅 光幕 传感器 测量 安全 发帖人:三井安全光栅 发帖时间:2023-05-15 10:45:00
- 角位移传感器的原理和作用
- 角位移传感器的原理 角位移传感器原理是位移传感器的一种型号,采用非接触式专利设计,与同步分析器和电位计等其它传统的角位移测量仪相比,有效地提高了长期可靠性。它的设计独特,在不使用诸如滑环、叶片、接触式游标、电刷等易磨损的活动部件的前提下仍可保证测量精度。 该原理的角度传感器是光栅的原理,当传感器的旋转,输出高电平和低电平脉冲,没有转动360度输出脉冲数是固定的。该光栅更为紧密,角度分辨率较高,但成本较高,实践是采样同轴双层光栅,排列在一个交错的方式,从而通过脉冲捕捉双边可以实现脉冲的双倍的影响。我们常说,1024线编码器,输出的旋转一周4096个脉冲,基本可以满足精度要求。 传感器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 角位移传感器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-02 14:06:00
- 激光测距传感器原理和应用实例
- 激光测距传感器原理 激光测距传感器:先由激光二极管对准目标发射激光脉冲。经目标反射后激光向各方向散射。部分散射光返回到传感器接收器,被光学系统接收后成像到雪崩光电二极管上。雪崩光电二极管是一种内部具有放大功能的光学传感器,因此它能检测极其微弱的光信号。记录并处理从光脉冲发出到返回被接收所经历的时间,即可测定目标距离。 激光传感器必须极其精确地测定传输时间,因为光速太快。 如,光速约为3X10^8m/s,要想使分辨率达到1mm,则测距传感器的电子电路必须能分辨出以下极短的时间: 0.001m/(3X10^8m/s)=3ps 要分辨出3ps的时间,这是对电子技术提出的过高要求,实现...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 测距传感器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-24 14:06:00
- 电位器式传感器结构和原理
- 电位器式传感器结构 电位器一种常见的机电元件,广泛应用于各种电气设备和电子设备中。电位器传感器就是将机械位移通过电位器转换为与之成一定函数关系的电阻或电压输出的传感器。 由电位器由电阻元件、电刷、骨架等组成。 形式:直滑式和旋转式,旋转式有单圈旋转式和多圈旋转式两种,电刷有触头、臂、导向及牰承等装置组成。触头常用银、铂铱、铂铑等金属。电刷臂用磷青铜等弹性较好的材料。骨架常用陶瓷、酚醛树脂及工程数料等绝缘材料。 电位器式传感器原理 在日常工作中,电位器可以说是一种常用的机电元件,广泛应用于各类电器和电子设备中。电位器式电阻传感器可将机械的直线位移或角位移输入量转换为与其成一定函数...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电位器式传感器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-12 14:25:00
- 如何用LOTO示波器安全的测量高电压?
- 如何用LOTO示波器安全的测量高电压?本文里我们把几十伏以上,超出对人体安全电压或者超出示波器量程的电压定为高电压,以220V市电举例讨论。示波器上是有方便自测和探头补偿用的标准方波的,一般是1KHz。我们的USB示波器上也有这个标准方波,幅值1.5v左右,默认是标准方波,需要时,还可以设置成PWM波,频率占空比可调。跑题了,我是在技术支持的过程中遇到关于市电损坏的问题有一大半是由于新人好奇,顺手接到市电上造成的。所以我不得不强调一下,示波器是自带方波可以尝鲜的,新手不要上来就去测市电玩。老司机们很谨慎,是不会这样做的。中招的新人们最常问的问题是:为什么我用示波器测量市电总是跳闸呢?为什么我...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 示波器,测量 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-12 10:28:00
- 红外镜头控制驱动板超声波清洗机
- 控制驱动板功能:1、实现红外镜头的调焦,调焦速度可设定;2、可以实现自动聚焦功能。清洗问题:针对红外镜头用到的控制驱动板的清洁工作主要是清除它在生产时残留的焊锡、黑点、杂质等污染物。超声波清洗机的清洗原理:超声波具有很强的穿透力和较好的方向性,其集中的声能在水中能传播较远的距离。超声波清洗设备的工作原理就是将超声波全在液体中的声能通过换能器转换成机械振动,通过清洗槽中的超声波辐射到清洗剂,使液体中产生保持振动的微气泡,使污物无法附着在清洗件表面而剥离。超声波清洗的空化原理:超声波在液体中传播的音波压强达到一定的气压时,峰值就可以达到真空或负压,产生的力将液体分子拉裂成接近真空的空洞,空洞破裂...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 深圳超声波清洗机 超声波清洗机 超声波 发帖人:深圳威固特超声波 发帖时间:2020-02-24 14:14:00
- VGT-1107FTA棱镜模组超声波清洗机
- 棱镜模组大致分为:棱镜、镜片模组、蓝玻璃、CMOS区域的一个基本构成。清洗存在的问题:棱镜在初磨后需要浸强酸强碱,以达到清洗磨面的作用。现有的清洗装置存在着结构不合理,清洗时存在着操作麻烦的问题。超声波清洗机所必备的优势:高精度的清洗、快速、高效、节省劳动力等众多优势。超声波清洗设备采用超声波清洗的原理,可以达到物件全面洁净的清洗效果,特别是对深孔、盲孔、凹凸槽清洗是最理想的清洗设备,不影响任何物件的材质及精度的清洗设备。超声波清洗机原理主要是通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液,由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超声波清洗机 超声波 光学超声波清洗机 发帖人:深圳威固特超声波 发帖时间:2020-02-22 11:20:00
- 磁性流量计传感器8750WDMT1A1FTHA010CDHZ5M4CM
- 磁性流量计传感器8750WDMT1A1FTHA010CDHZ5M4CM口径15毫米–1200毫米(0.5英寸–48英寸)衬里材质聚四氟乙烯、氯丁橡胶电极材质不锈钢、镍合金法兰标准ANSI、EN、GB、AS4087、AS2129、JIS、AWWA法兰等级高达300#/PN40/4.0Mpa/PN35/TableE/10K/D类精度标准0.5%;可选高精度0.25%诊断空管、接地/接线检测、高过程噪音、电极涂层检测、智能仪表自验证变送器输出4-20mA数字电子元件(HART协议)、ModbusRS485特点-8750WDMT1A1FTHA010CDHZ5M4CM双室变送器外壳可隔离电子元件,避免...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 流量计传感器 发帖人:本特利666 发帖时间:2018-12-11 16:18:00
- 超声波清洗PCB板卡,哪些元器件不能洗?
- 公司想买个超声波清洗机清洗焊接的pcb板卡,但担心会把元器件洗坏掉,所以有所顾虑,请问各位大神,哪些元器件不可以用超声波清洗,比如贴片电位器、电源模块等等。我个人认为既然是焊在板卡上的就应该能承受的起超声波清洗,但毕竟不是权威,没有说服力,忘各位大神指点。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 超声波清洗 smt 敏感元器件 发帖人:天涯路伴 发帖时间:2017-05-15 19:41:00
返回