结果:找到"超声波传感器,超声波液位传感器",相关内容1000条
- 专注于传感器芯片研发,3D霍尔传感器领导者
- 昆泰芯微电子科技有限公司是一家专注于以面向物联网应用的传感器芯片研发、生产和销售的高新技术企业,于2016年由多位业界资深传感器信号链芯片专家创立,致力于成为传感器信号链及物联网芯片的行业领导者和领先的工业级/汽车级芯片提供商。公司拥有核心专利20余项,产品性能达到国际一流水平,并成功打入一线知名品牌厂商。核心技术团队毕业于清华大学,荷兰代尔夫特理工大学等海内外知名大学,拥有恩智浦,美满电子及高通工作等半导体名企工作履历。主要应用:消费类电子,智能家居,工业控制,汽车电子消费电子:手机、笔记本电脑、平板、智能玩具、TWS,消毒盒、音箱盒、美容仪、电子烟,电动牙刷、蓝牙智能笔、采耳器、磁吸无线...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 传感器 发帖人:领越Victor 发帖时间:2024-01-25 16:20:00
- 超声波功率板原理图整理和PCB布线
- 以现有的原理图为基础,增加一个7路输出开关电源(开关电源采用UC3844反激方案)。完善原理图设计并完成PCB布局布线。
- 所属专栏: 项目外包 标签: 电源 超声波 原理图 PCB 发帖人:小宇 发帖时间:2022-08-19 22:32:00
- 加速度传感器环境光传感器台湾Sensortek昇佳品牌STK系列好用不贵
- 加速度传感器STK8321STK83238325环境光传感器STK3331333233373338速度传感光传感器有用到欢迎来咨询
- 所属专栏: 技术交流 标签: 速度传感器 光传感器 发帖人:电源芯片韩工 发帖时间:2022-04-12 15:09:00
- 森霸传感器AS312,一般都是什么价格啊
- 森霸传感器AS312,一般都是什么价格啊
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 传感器 发帖人:世纪末Endthe 发帖时间:2020-08-26 23:22:00
- 角位移传感器的原理和作用
- 角位移传感器的原理 角位移传感器原理是位移传感器的一种型号,采用非接触式专利设计,与同步分析器和电位计等其它传统的角位移测量仪相比,有效地提高了长期可靠性。它的设计独特,在不使用诸如滑环、叶片、接触式游标、电刷等易磨损的活动部件的前提下仍可保证测量精度。 该原理的角度传感器是光栅的原理,当传感器的旋转,输出高电平和低电平脉冲,没有转动360度输出脉冲数是固定的。该光栅更为紧密,角度分辨率较高,但成本较高,实践是采样同轴双层光栅,排列在一个交错的方式,从而通过脉冲捕捉双边可以实现脉冲的双倍的影响。我们常说,1024线编码器,输出的旋转一周4096个脉冲,基本可以满足精度要求。 传感器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 角位移传感器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-02 14:06:00
- 电位器式传感器结构和原理
- 电位器式传感器结构 电位器一种常见的机电元件,广泛应用于各种电气设备和电子设备中。电位器传感器就是将机械位移通过电位器转换为与之成一定函数关系的电阻或电压输出的传感器。 由电位器由电阻元件、电刷、骨架等组成。 形式:直滑式和旋转式,旋转式有单圈旋转式和多圈旋转式两种,电刷有触头、臂、导向及牰承等装置组成。触头常用银、铂铱、铂铑等金属。电刷臂用磷青铜等弹性较好的材料。骨架常用陶瓷、酚醛树脂及工程数料等绝缘材料。 电位器式传感器原理 在日常工作中,电位器可以说是一种常用的机电元件,广泛应用于各类电器和电子设备中。电位器式电阻传感器可将机械的直线位移或角位移输入量转换为与其成一定函数...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电位器式传感器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-12 14:25:00
- 红外镜头控制驱动板超声波清洗机
- 控制驱动板功能:1、实现红外镜头的调焦,调焦速度可设定;2、可以实现自动聚焦功能。清洗问题:针对红外镜头用到的控制驱动板的清洁工作主要是清除它在生产时残留的焊锡、黑点、杂质等污染物。超声波清洗机的清洗原理:超声波具有很强的穿透力和较好的方向性,其集中的声能在水中能传播较远的距离。超声波清洗设备的工作原理就是将超声波全在液体中的声能通过换能器转换成机械振动,通过清洗槽中的超声波辐射到清洗剂,使液体中产生保持振动的微气泡,使污物无法附着在清洗件表面而剥离。超声波清洗的空化原理:超声波在液体中传播的音波压强达到一定的气压时,峰值就可以达到真空或负压,产生的力将液体分子拉裂成接近真空的空洞,空洞破裂...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 深圳超声波清洗机 超声波清洗机 超声波 发帖人:深圳威固特超声波 发帖时间:2020-02-24 14:14:00
- VGT-1107FTA棱镜模组超声波清洗机
- 棱镜模组大致分为:棱镜、镜片模组、蓝玻璃、CMOS区域的一个基本构成。清洗存在的问题:棱镜在初磨后需要浸强酸强碱,以达到清洗磨面的作用。现有的清洗装置存在着结构不合理,清洗时存在着操作麻烦的问题。超声波清洗机所必备的优势:高精度的清洗、快速、高效、节省劳动力等众多优势。超声波清洗设备采用超声波清洗的原理,可以达到物件全面洁净的清洗效果,特别是对深孔、盲孔、凹凸槽清洗是最理想的清洗设备,不影响任何物件的材质及精度的清洗设备。超声波清洗机原理主要是通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液,由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超声波清洗机 超声波 光学超声波清洗机 发帖人:深圳威固特超声波 发帖时间:2020-02-22 11:20:00
- 威固特红外镜头控制驱动板VGT-307FT深圳超声波清洗机
- 控制驱动板功能:1、实现红外镜头的调焦,调焦速度可设定;2、可以实现自动聚焦功能。清洗问题:针对红外镜头用到的控制驱动板的清洁工作主要是清除它在生产时残留的焊锡、黑点、杂质等污染物。超声波清洗机的清洗原理:超声波具有很强的穿透力和较好的方向性,其集中的声能在水中能传播较远的距离。超声波清洗设备的工作原理就是将超声波全在液体中的声能通过换能器转换成机械振动,通过清洗槽中的超声波辐射到清洗剂,使液体中产生保持振动的微气泡,使污物无法附着在清洗件表面而剥离。超声波清洗的空化原理:超声波在液体中传播的音波压强达到一定的气压时,峰值就可以达到真空或负压,产生的力将液体分子拉裂成接近真空的空洞,空洞破裂...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 深圳超声波清洗机 红外镜头超声波 控制驱动板超声波 超声波清洗机 发帖人:深圳威固特超声波 发帖时间:2019-12-24 16:45:00
- 超声波清洗PCB板卡,哪些元器件不能洗?
- 公司想买个超声波清洗机清洗焊接的pcb板卡,但担心会把元器件洗坏掉,所以有所顾虑,请问各位大神,哪些元器件不可以用超声波清洗,比如贴片电位器、电源模块等等。我个人认为既然是焊在板卡上的就应该能承受的起超声波清洗,但毕竟不是权威,没有说服力,忘各位大神指点。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 超声波清洗 smt 敏感元器件 发帖人:天涯路伴 发帖时间:2017-05-15 19:41:00
返回