结果:找到"路由器",相关内容1000条
  • 嘉立创FA:首届机电工程师节开启,百万补贴助力工程师实现机械零配件“自由购”!
  • 致敬,机械电气工程师们!机械设备的设计与创新是你们!机械设备图纸绘制、零部件选型是你们!机械设备装配调试、技术支持、售后服务还是你们!你们是提升科技水平、推动社会发展的中坚力量,是一个国家工业化和现代化的基石,是企业持续发展的动力!你们的每一个奇思妙想“创新点”都为国家、企业带来了新的改变然而,每个创新点都需要品类浩繁的零配件组成“立”于用户需求嘉立创FA携手各机械零部件与电气零部件厂商合力举办了首届“嘉立创FA”机电工程师专属节日“双10节”助力工程师机械设计实现机械电气零配件“自由购”!我们一起来看看双10节给你们带来了哪些surprise?双10节实现百万工程师“1元购”自由10.10...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 零部件 FA 电机工程师 自 发帖人:FA商城小嘉 发帖时间:2022-10-10 11:13:00
  • DC1709蜂鸣器控制电路
  • 概述:DC1709集成电路内部集成2.4k、2.7k、2.8k、3.1k四种频率,频率稳定,受供电电压和环境温度影响较小,配合对应频率蜂鸣片,实现发声的目的。特点:工作电压:1.8-5.5V工作电流:<5mA温度范围:-40-80℃耐ESD冲击:>2KV封装形式:SOT23-3
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 蜂鸣控制电 发帖人:四维电子 发帖时间:2022-08-25 18:18:00
  • 公司企业路由器怎么选?选哪种路由器好?
  • 有些公司早期为了节省预算,在部署无线网络时选用的是家用路由器,然而对于路由器而言,路由器分为三类:电信级、企业级、家用级,每级之间的差异都比较大。然而导致公司内部的无线网络非常不稳定,不少员工频繁抱怨,工作效率大大降低,让公司遭受到了极大的损失。路由器作为企业组建网络的核心设备,其选购是个无法回避的问题。许多企业的负责人由于专业知识的缺乏,常常会为了控制成本而选择家用路由器来进行无线覆盖。实际上,这种做法是非常不正确的,因为家用路由器往往都是根据家庭使用环境设计的,如果应用在企业中,稳定性和安全性都难以保证,所以企业如果要想进行无线覆盖,一定要选择符合企业场景的网络设备。那么企业级路由器该如...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-26 10:23:00
  • 承接定制开发交换机,路由器,光通信设备,光纤交换机,WIFI无线路由器,AC+AP,5G/4G路由...
  • 承接定制开发交换机10M/100M/1000M/2.5G(博通,marvell,MTK,realtek等方案),路由器,光通信设备(XGPON,GPON,EPON),光纤交换机10G/25G/40GWIFI无线路由器(MTK,博通,高通等方案),AC+AP,WIFI6,5G/4G路由器,工业网关,物联网关,提供方案,量产产品。QQ3502159724.
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 交换机 光通信设备 光纤交换机 WIFI无线 AC+AP 5G/4G 工业网关 物联网关 发帖人:三502159724 发帖时间:2020-10-29 12:47:00
  • 承接定制15路16路21路30路36路46路LED灯控制器商场趣味抽奖广场幸运转盘招牌
  • 定制产品,demo显示六位数字时间,正常运行;变化模式按用户要求定制,面向广场商场的趣味商业活动,如趣味抽奖,随机关键词等趣味可参与的灯饰品,微:13714618187,联系时请写明来自"立创社区",谢谢!
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 15 16 18 21 2430 36 46 LED 控制 趣味抽奖 幸运转盘 发帖人:Cyril2002 发帖时间:2019-12-07 13:30:00
  • 路由器交换机模块与裸板有什么不同呢?
  • 前段时间有客户问到:“路由器交换机模块跟裸板有什么不同呢?”今天易天光通信就给大家普及一下这方面的知识,首先路由器交换机模块就是裸板的意思,功能也是一样的,没有太大的区别。具体可以从以下5点外观方面来区别:1.裸板的话单纯就是一个裸字,就是一个板块,没有带外壳。路由器交换机模块的话可以按照不同厂商的需求,制定路由器交换机外壳并配置电源等等。2.路由器有一个WAN口,需要通过MODEM才能连接电脑共享上网。交换机只有LAN口,没有WAN口,不需要进行IP地址设置可以直接连接电脑。3.你仔细看一下,路由器有一个开关按钮,交换机没有。4.交换机的接口比较多,一般都适用于企业、网吧等多台电脑共享的,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 交换机 光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-09 19:12:00
  • 报名,参赛!
  • 水电站,目前主要电源。我:目前的水电站,都是利用地球重力,把高处的水用重力下落,冲击转轮,而带动发电机。由于工程浩大,地理位置要独特选择,局限性非常大,本来也是利用地球重力,结合人类网络科技,利用物理技术,带动发电机,根据,形状物理量的大小,造成电站或者制作成台灯或者做手机充电器。也来报名第3届电子制作节。
  • 所属专栏: 参赛帖子 标签: 自电站,独立光源。 发帖人:Ai自由电 发帖时间:2018-05-10 20:30:00
  • 专题:光无源器件介绍和种类
  • 在光通信网络中,除了有源器件之外,还有一种器件叫光无源器件。光有源器件是光通信系统中需要外加能源驱动工作的可以将电信号转换成光信号或将光信号转换成电信号的光电子器件,是光传输系统的心脏。光无源器件是不需要外加能源驱动工作的光电子器件。光无源器件是光纤通信设备的重要组成部分,其工艺原理遵守光学的基本规律及光线理论和电磁波理论、各项技术指标、多种计算公式和各种测试方法,与纤维光学、集成光学息息相关。具有高回波损耗、低插入损耗、高可靠性、稳定性、机械耐磨性和抗腐蚀性、易于操作等特点,广泛应用于长距离通信、区域网络及光纤到户、视频传输、光纤感测等等。光无源器件一类器件的统称,其包含着多种的种类,并且...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 光无源件 光分 光衰减 易飞扬 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-24 14:37:00
  • 光分路器是什么?PLC分路器都有哪些类型?
  • 在光纤通信链路中,除了光模块,还有一个东西在其中起到一个重要的作用。那就是光分路器。什么是光分路器?PLC光分路器都有哪些类型?易飞扬通信在本文就给大家介绍介绍。光分路器是什么?光分路器又称分光器,是光纤链路中重要的无源器件之一,是具有多个输入端和多个输出端的光纤汇接器件。光分路器按分光原理可以分为熔融拉锥型和平面波导型(PLC型)两种。下面详细介绍PLC光分路器。PLC分路器采用半导体工艺(光刻、腐蚀、显影等技术)制作。光波导阵列位于芯片的上表面,分路功能集成在芯片上,也就是在一只芯片上实现1、1等分路;然后,在芯片两端分别耦合输入端以及输出端的多通道光纤阵列并进行封装。PLC分路器的优点...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 光分 PLC分 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-28 15:02:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: