结果:找到"载波新技术",相关内容667条
- 逼疯一个人的错误,谁能解答一下
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 技术 发帖人:adfsff 发帖时间:2023-09-27 00:17:00
- WDM波分复用技术:TFF(薄膜滤波)&AWG(阵列波导光栅)介绍
- WDM(WavelengthDivisionMultiplexing)技术是通过在光纤中传输多个不同波长的光信号来扩大光纤传输带宽并提高网络传输能力的一种技术,而TFF(薄膜滤波)和AWG(阵列波导光栅)则是两种常用的WDM技术。1.TFF技术TFF(Thin-filmfilter)技术是一种常用的WDM器件技术之一,也被称为薄膜滤波技术。它利用特殊的薄膜材料的一些光学特性来实现对不同波长的光信号进行分离或复用。薄膜滤波器通常由多个不同厚度的膜层构成,在这些膜层的分布中有一定的规律和特定的反射率,这样可以让特定的波长在薄膜中反射,而其他波长则透过这些膜层,实现了对信号的分离和复用。TFF技术...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM波分复用技术 发帖人:hycsystem 发帖时间:2023-06-14 14:05:00
- 嘉立创圆形拼板实例如何用软件制作
- 软件界面开始界面的,嘉立创圆形拼板实例,如何用拼板功能制作。
- 所属专栏: 嘉立创CAM 标签: 技术 发帖人:初心初心 发帖时间:2022-11-21 15:19:00
- Powerbus(供电+通讯技术)
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: PB331 PB620 EV620 载波技术 二总线 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2022-04-22 16:30:00
- EDA能绘制FPCB和软硬结合板么,可以的话有相关教程么
- 如图
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 技术问答 发帖人:奥斯特卡卡 发帖时间:2022-04-02 10:24:00
- 华为发布首款5nm5GSoC,集成153亿晶体管
- 【2020年10月29日】华为面向全球推出新一代旗舰手机芯片麒麟9000,这是业界最高集成度5nm5GSoC,集结疾速5G、强劲性能、AI智慧与卓越影像,使能手机体验再度升级。华为发布首款5nm5GSoC,集成153亿晶体管https://mp.weixin.qq.com/s/mWWf-t6kn5FfIt0uxGWB5w
- 所属专栏: 项目外包 标签: IC技术 发帖人:核兴电子科技 发帖时间:2020-10-31 15:36:00
- 基于Arduino单片机的宠物可穿戴温度检测及调控装置
- 1概述1.1控制器介绍。Arduino是一块单板的微控制器,它的硬件是一个围绕8位的ATMAVRmicrocontroller设计的开源硬件的开发板,尽管通过新模式已经变成了一个围绕32位AtmelAVR的设计。其软件包含一个标准的编程语言编译器和一个微控制器执行的引导程序。Arduino可以单独用于开发具有交互功能的项目,也可以将它与计算机相连,与网络甚至因特网相连接,以此来接收或发送数据到Arduino并作出相应的回应。还可以与小电机,继电器,点阵或液晶显示器以及各类传感器等相连接,另外Arduino的硬件和软件都是开放的资源,所以在软件编程方面会相对较容易学习并掌握。1.2传感器介绍。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 技术创新 发帖人:火火火火 发帖时间:2018-12-29 15:57:00
- 好书分享《电子工程师必备_九大系统电路识图宝典》,快来下载!
- 给大家分享一本书:《电子工程师必备_九大系统电路识图宝典》有需要的童鞋欢迎下载![电子工程师必备:九大系统电路识图宝典].part1.rar[电子工程师必备:九大系统电路识图宝典].part2.rar(资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途)下完记得顶贴哟~~以下是目录:
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 技术书籍 资料下载 发帖人:立创小编 发帖时间:2017-10-09 18:06:00
- 【全10册下载】ADI实验室电路合集和技术指南,免费下载!
- “实验室电路”是ADI公司所倡导的“DesignConvenient”(设计便利)服务战略的一个重要组成部分,也是ADI公司针对模拟电路设计这门艺术科学专门打造的特色技术服务。事实上,ADI早在2008年就开始推出“实验室电路”,迄今为止已累计开发出将近300个实验室电路,并仍在以每季度20个左右的数量不断递增。从IIC-China现场的热烈反响来看,很多中国工程师对ADI公司成熟且免费的实验室电路资源并不熟悉,但经过了解之后,他们发现这正是他们十分渴求的一种高附加值的技术支持和服务。如果说应用笔记和技术文章是起到培训和学习的作用,TotalSolution可帮助客户快速的完成设计,那么AD...
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: ADI实验室 资料下载 技术书籍 发帖人:立创小编 发帖时间:2017-09-26 09:10:00
返回