结果:找到"连接服务器失败",相关内容1000条
- 做一款串口服务器(带IO接口)
- 需求如下:1、配置2个RJ45口,实现TCPServer或TCPClient接入主站2、配置8个或116个标准modbus接口,实现接入主站或从站设备3、板卡需预留各485和IO口状态指示灯,届时会外联至1U设备正面显示4、该板卡宜能配置相应的web界面,可以修改各串口的通信方式及端口等信息5、板卡具备IO功能(8路或16路IO)请精通的大咖私信,威Everest4005
- 所属专栏: 项目外包 标签: 做一款串口服务器(带IO接口) 发帖人:会抽筋的虾 发帖时间:2022-10-22 21:04:00
- 当连接器出现故障时该如何排除
- 目前,电子连接器在生活中的应用已越来越广泛。由于这类器件较小,设计比较精密,在使用中也经常会出现各类情况。对于一些常见的故障,我们也需做好相应的分析工作,当故障出现时,我们应该怎么做?下面让金航标Kingjelm(www.bds666.com)小编为您支招连接器故障一:接触不良从结构上面来说,连接器内部的金属导体是整体设备的核心零件,是用来将外部连接的电线或者是电缆的电压力或者是电流,数据信号等于其相互配合起来,并传递到与之相互搭配的连接器接触件上面,所以,连接器设计上面必须要求做到结构精良,要有很可靠的稳定性和良好的导电性能。因为这种情况经常发生,有很多的原因,可能是由于连接器的接触部件设...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-22 10:40:00
- 金航标带你浅析IPX、IPEX、UFL连接器
- 深圳市金航标电子有限公司(SHENZHENKINGHELMELECTRONCO.,LTD.)成立于2007年,是国家级高新技术和双软认证企业,“中国卫星导航协会”资深会员单位,获得ISO9001(04617Q13625ROS)质量管理认证体系企业,正在完善IATF16949汽车质量管理体系。主要业务为北斗卫星导航和物联网终端应用硬件的研发生产销售,及物流信息智能化系统解决方案的提供。那么,金航标的小编今天就跟大家科普一下:IPX、IPEX、UFL连接器I-PEX原先是个做连接器的公司,后被第一精工合并。IPX、IPEX、UFL、HSC应该都是同一种连接器,一般叫为IPEX或IPX,不过不同的...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-06-27 09:06:00
- 自动布线失败网络连接丢失
- 专业版,自动布线卡了,退出以后PCB连接网络全部丢失了,DRC检查全部是管脚没有连接,从新更新PCB显示无变化还是没有网络连接,这是怎么回事啊,不会要删除PCB从新来吧。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 自动布线失败 网络连接丢失 发帖人:chenglong 发帖时间:2021-12-24 19:48:00
- 更新最新版本(V6.4.19.4)出了严重问题!
- 更新最新版本(V6.4.19.4)离线客户端后,原有工程下的原理和PCB都打不开了,新创建工程,下面的的原理和PCB也打不开!重装一次也是一样问题!什么情况啊?!
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 更新失败 升级失败 发帖人:Jasonct 发帖时间:2021-06-07 23:15:00
- 小助手链接服务器问题
- 图片
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 小助手 链接服务器问题 发帖人:gym112233 发帖时间:2020-09-03 08:58:00
- 关于EDA客户端软件代理服务器设置问题
- 我公司网络手机用道理服务器以后,EDA软件就不能登陆了,点击登陆后就显示“500Internal”Error如下图。在客户端软件中没有找到关于代理服务器设置选项,如下图是QQ客户端软件代理服务器设置窗口。
- 所属专栏: 使用教程 标签: 代理服务器设置 发帖人:L630034911 发帖时间:2020-08-13 09:40:00
- 连接服务器失败!什么节奏?
- 自动布线一直有问题
- 所属专栏: PCB设计 标签: 连接服务器失败 发帖人:落花萧然 发帖时间:2020-04-13 19:34:00
- 光纤连接器专题:解析光纤连接器的三个重要组成部分及类型介绍
- 光纤连接器是独特的。光纤电缆发送的光脉冲,而不是电信号,所以端接必须更精确。而不是仅仅允许销,使金属对金属的接触,为了允许进行通信,光纤连接器必须完美对准显微镜玻璃。虽然光纤连接器的类型有许多种,他们有着相似的设计特征。双纤与单纤:单纤是指每个端口一个连接器然而双纤是指每个端口两个连接器光纤连接器的三个主要组成部分:金属环,连接器主体,和耦合机制。金属环—这是一个薄的结构(通常是圆柱形的),该实际持有的玻璃纤维。在纤维上有一个镂空中心形成紧紧的把手。金属环通常由陶瓷,金属,或高品质的塑料制成,并且通常将持有纤维的一条链。连接器主体—这是一个塑料或金属结构中保存套圈并附着于护套和加强光缆本身。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FC连接器 LC连接器 SC连接器 ST连接器 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-16 11:35:00
返回