结果:找到"透传云",相关内容192条
- 4GCAT1DTU通信板ML302MD-DTU通过TCP透传自动连接OneNET云平台
- 一款简单好用、连接稳定的4GCAT1通信板ML302MD-DTU如何连接OneNET云平台?本次给大家演示操作,具体操作如下:1)准备器材工具和相关的开发手册资料,资料工具如下:ML302MD-DTU开发使用手册.rar调试工具.zip已上传,请自行下载。器材:USB转TTL串口、转接板、杜邦线、ML302MD-DTU通信板、电容470uf/16v、充电宝(5V/2.4A)转接板功能已将数据串口TXD0RXD0等引脚引出,方便接线。以上截图相关使用的配置命令和查询命令都已提前写好在工具栏里。下面开始测试。2)硬件接线方式:y串口接线为交叉式接法,KEY引脚为电源通断控制脚,拉低,通信板通电。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 4G CAT1 DTU通信板 ML302MD-DTU TCP透传 OneNET云平台 自动联网 发帖人:ljfceo 发帖时间:2020-07-23 00:46:00
- 沁恒网络芯片赠送活动!CH9120模块测评
- 看到沁恒的网络芯片免费赠送的活动啦,真是诚意十足。准备申请CH395模块来让STM的单片机联网。网上随便一个以太网模块都好几十,点赞免费赠板传送门:http://club.szlcsc.com/article/details_41784_1.html抓紧把先前申请的CH9120模块测评啦,之前就是看中无需编程,简单配置才选择的。此次测评我主要针对数据传输稳定性及模块运行功耗来的。毕竟这是款网络数据包和串口数据双向透明传输的芯片。(一)CH9120模块外观怎么说呢,当初看手册介绍芯片是QFN28封装的,大小4mm*4mm,体积够小才想尝试下的,收到模块后发现也太可爱了吧,我申请的是TTL串口转...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 网络串口透传 CH9120 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-08-28 18:06:00
- 蓝牙产品必备:串口蓝牙透传方案
- 随着蓝牙技术的普及与发展,越来越多的电子产品选择了这种低成本无线通信的方式。串口作为一种使用广泛的通信接口,通过串口转蓝牙,进行无线通信传输的需求逐渐展现出来。蓝牙串口透传模块使用极其便利,开发者不需要了解蓝牙协议栈是如何实现的,只需要使用串口蓝牙模块就可以方便地开发蓝牙无线传输产品。借助CH9141串口蓝牙透传模块可以快速实现串口设备的蓝牙无线通信,大大降低串口扩展蓝牙接口难度并缩短蓝牙产品开发周期。一.应用框图二.CH9141串口蓝牙透传模块具备以下优势>串口和蓝牙数据双向透明传输>符合BLEV4.2规范>支持蓝牙广播、主机、从机模式>支持串口AT指令配置和蓝牙配...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口蓝牙 透传 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-07-25 17:51:00
- 网络串口透传芯选择
- 工厂设备日趋智能化,现在工程师只需打开电脑,就能调整厂区内所有设备的参数及状态。不光是在工业控制领域,比如电力传输、智能家居、一卡通和医疗设备等系统中,有成千上万的传感器、PLC、读卡器或其他设备,互相连接形成一个控制网络,统一管理。其中最常用来连接这些设备的通信方式就是RS485总线。但与以太网相比RS485总线在传输距离和统一管理方面存在较大的局限性。那么如何突破RS485串口终端在传输距离和统一管理方面的局限性呢?类似于厂区内的远程多地控制是如何做到的呢?这里就是给大家推荐的是沁恒电子的网络串口透传系列芯片CH9121、CH9120,轻松实现串口设备快速联网的功能。下面就给大家大家介绍...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 网络串口透传芯片 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-07-02 10:33:00
- WIS800CTCPClient透传模式连接远程服务器使用方法
- WIS800C是否支持透传功能?如何使用?答案:支持!使用非常简单,下面将会讲述使用。小知识:透传,即透明传输(pass-through),指的是在通讯中不管传输的业务内容如何,只负责将传输的内容由源地址传输到目的地址,而不对业务数据内容做任何改变。今天给家演示一遍,操作非常简单。关于准备的材料和工具以及接线方式方法在上一篇文档讲过,请自行查阅,链接如下:http://club.szlcsc.com/article/details_38376_1.html使用到相关AT命令如下:(1)基本状态检测的命令:握手测试:AT读卡测试:AT+CPIN?网络注册:AT+CREG?附着网络:AT+CGA...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2G模块 WIS800C 透传 非透传 TCP通信 TCP Client 服务器 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-02-23 15:33:00
- WIS800CTCPClient非透传模式连接远程服务器使用方法
- 将在最近几天的时间,给大家介绍一款2G模块WIS800C的相关应用案例的使用方法。这个模块规格书已上传,请自行下载:WIS800C规格书_CN.pdf今天给大家介绍第一个内容:如何使用该GPRS模块WIS800CTCPClient在非透传模式连接远程服务器的操作方法。测试准备一个USB转TTL、GPRS评估板、杜邦线若干、FPC柔性天线(全频段)以及一张测试物联网卡(30M/月流量卡)以下是准备工作的材料,供电方式:建议采用独立电源5V2A,这样可以保证模块稳定工作。这里是测试,则采用USB转TTL串口线的5V电源给模块供电,是可以的。接线方式:如上图片所示。这里就开始直接奔主题了。TCPC...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 2G模块 WIS800C 透传 非透传 TCP通信 TCP Client 服务器 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-02-22 15:44:00
- GPRS模块WIS800C支持透传/MQTT/HTTP/HTPPS/TCP/UDP连接
- GPRS模块WIS800C支持透传/MQTT/HTTP/HTPPS/TCP/UDP连接。规格书已上传,可以自行下载,链接如下:WIS800C规格书_CN.pdf如果有需要了解的朋友,可以联系本人,技术问题可以互相沟通交流。技术支持:刘工:13316931709微信同号工作QQ:2090621741
- 所属专栏: 谈天说地 标签: GPRS WIS800C 透传 MQTT HTTPS TCP/UDP 发帖人:ljfceo 发帖时间:2018-12-04 15:05:00
- CH9121网络串口透传方案
- 概述随着物联网技术的普及,越来越多的传统设备出现联网功能需求。串口作为使用较为广泛的一种通信接口,串口转以太网,进行远程数据传输需求逐渐显现出来。CH9121内部集成TCP/IP协议栈,无需编程,即可轻松实现网络数据包和串口数据包的双向透明传输,借助CH9121透传模块,客户可快速实现串口设备联网,大大降低串口设备联网难度并缩短产品开发周期。CH9121网络串口透传模块集成10M/100M以太网口,支持TCPCLIENT、TCPSERVER、UDP3种工作模式,串口波特率最高可支持到921600bps,模块参数可通过上位机软件轻松配置,方便快捷。下图为CH9121网络串口透传模块应用框图:功...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CH9121 WCH 串口 网络 透传 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-06-30 10:00:00
- 推荐一款低功耗蓝牙(BLE--BluetoothLowEnergy)串口透传IC
- 低功耗蓝牙(BLE--BluetoothLowEnergy)IC产品特性:供电:2.2~3.6V供电工作温度:0°Cto70°C存储温度:-50°Cto125°C内置LDO工作电流:2mA睡眠电流:<20uA关机电流:<350nA2级低功耗模式:睡眠模式(SleepMode)及断电模式(PowerDownMode)整合高性能的射频及调制解调器(MODEM),接收器(RX)支持超过75dB的可编程增益,感度(Sensitivity)可高达-90dBm。只要透过串行外设接口(SPI)或通用异步收发传输器(UART),即可进行BLE的透传工作封装:32-pinQFN(4mmx4mm)小...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: BLE 串口透传 发帖人:凡凡 发帖时间:2017-10-14 21:32:00
- GPRS/GSM模块A6在物联网【透传云中】的应用简介
- 安信可透传云(TransparentTransmissionCloud)是安信可为方便广大客户测试无线类产品而推出的实用工具。它就像是一个跑在服务器上的网络调试助手。支持客户端之间的数据相互转发,可用于ESP8266透传测试,GPRS系列模组(如这下面这款A6模块)测试,手机APP透传方式控制ESP8266等设备!什么是透传?透传即透明传输,类似于GPRSDTU,通俗讲就是不管串口传的是什么,A6模块作为一个通道,把要传输的内容完好传给设定好的服务器。反之,服务器端传输也是一样效果。市面上的GPRS模块都必须支持自有的协议,而A6作为一款使用简单的GPRS透传模块,方案成熟拥有标准GSM07...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: GPRS GSM A6 透传云 物联网 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2017-09-05 22:04:00
返回