结果:找到"通信网",相关内容850条
- 小白科普-通信网中核心网、城域网、接入网
- 通信网络的一个整体结构,大致包括:骨干网、核心网、城域网、接入网,其中接入网又分为无线接入和有线接入,以及承载网。听起来很复杂,我们再分解来看看。从最靠近用户端开始的是接入网。接入网,简单点来说,就是从用户终端(如手机、电脑、平板、网络电视等)到运营商城域网之间的所有通信设备组成的网络。其中无线接入网通俗点说就是手机移动通信,4G、5G网络;通常所说的光纤到户FTTH就是有线接入网。接入网的传输距离一般为几百米到几公里,因此经常被形象地称为“最后一公里”。承载网负责承载数据、汇聚数据的网络,主要是传输数据。我们通过手机拨打电话或上网时,基站会接入手机的信号,信号通过承载网传送到核心网,再由核...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 通信网 发帖人:hycsystem 发帖时间:2023-08-03 17:23:00
- 2.1寸旋钮屏在多功能早餐机上的应用方案
- 在当今社会快节奏的工作和生活环境下,早餐常常极易被人们忽视或是随意解决,其很大一部分原因在于人们不想花费太多时间在吃早饭这件事上,早餐机的出现有力地缓解了人们吃早饭的客观及心理阻力。早餐机作为近年流行起来的厨房小家电,其火爆正是因为满足了当代人对于饮食的精致且快速的需求,加之集多种功能于一身、占据空间小且操作简单等优势特点,对于厨房新手、不愿意花时间做饭、赶时间的小伙伴来说早餐机无疑是一件厨房“神器”。在家电市场整体下滑的环境里小型创新型厨房小家电脱颖而出,为新兴小家电品牌创造了新的风口。在当前早餐机市场呈现井喷状的情势下,如何洞察消费者新需求,撬动产品细分市场是各厂商亟需思考的问题。企业应...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 串口通信 厨电 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-06 15:44:00
- 400km长途DCI选用哪种方案最便宜?
- 相干技术是超长距离高速光通信领域的技术制高点,在超过90km的超长距离传输领域暂时具有不可替代性。在长途DCI应用中,有多种相干方案可供选择,而用户最关心的往往是价格因素。本文基于市场参考价格的设定,在400km传输条件下,基于不同速率的相干光模块,800G总带宽传输方案进行总价的对比,看选用多少速率的相干光模块最便宜。400kmDCI方案选择相干光模块选用100GCFP/CFP2DCO、200GCFP2DCO和400GCFP2DCO进行对比,所列模块的RxOSNR容限均符合传输400km;传输条件传输400km,每个跨段80km,共5个跨段,采用EDFA基站级联放大。光层EDFA放大器资源...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 相干光通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-09-30 11:52:00
- 串口通信问题
- Schematic_RGB_1_2020-12-19_11-22-15.pdf,请问一下,这个单片机为什么下载不进程序?是因为原理图有问题吗?亦或者是串口通信有问题?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 串口通信 发帖人:keil 发帖时间:2020-12-21 10:03:00
- 招聘通信类专业工程师
- 诚聘通信技术、移动通信技术、通信系统运行管理、通信工程设计与监理、电信服务与管理、光通信技术、物联网工程技术等电气相关专业工程职称证,中高级不限,地区不限,最好能网查。联系陈工13620432773(微同)
- 所属专栏: 人才需求 标签: 通信 工程师 发帖人:陈工315 发帖时间:2020-09-30 16:05:00
- 为何骨干网长距传输要选择相干光通信?
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 相干光通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-06-28 10:07:00
- LTECat1-物联网时代的新宠
- 目前,中国移动在全国拥有280万个4G基站,覆盖98%的区域,包括广大的农村区域,服务超过7亿用户。中国移动提出5G+4G协同发展,4G网络作为主要的业务承载网将进行持续不断的优化,打造4G精品网络。Cat.1产品已完成30个省、直辖市,海外完成65个国家和地区的网络测试,已经是一张成熟的网络。Cat.1具备一定的成本优势,例如网络建设上,现在LTECat.1可以无缝接入现有LTE网络当中,无需针对基站进行软硬件的升级,网络覆盖成本很低。芯片成本上,经过系统优化后,集成度更高,模组的硬件架构更简单,外围硬件成本更低。在时延方面,拥有跟LTECat.4相同的毫秒级传输时延,以及支持100KM/...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网,通信模组 发帖人:eSIM物联工厂 发帖时间:2020-02-21 14:18:00
- 硅光技术在相干模块中的应用前瞻
- 1965年英特尔创始人之一戈登.摩尔发表了一个著名的论断:当价格保持不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目大约每隔18~24个月增长一倍,性能也将提升一倍,这便是举世闻名的摩尔定律。?图片来源自网络然而到了50年后的现在,该路线走到了终点。摩尔定律在更高的数据传输要求前已不再适用,随着晶体管体积越来越小,电布线的解决方案有其自身极限——提高传输速度时,耗电量会急剧增加,传输距离变得非常短,同时也会遇到信号延迟变大、传输带宽小、信号间串扰大的问题。铜电路达到了物理瓶颈,止步于50Gb/s的传输极限。随着速率的提升尤其是400G时代的到来,板上集成面临的挑战加剧,信号完整性和功耗等问题常常让工程...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 硅光 光通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-26 17:48:00
- 从“工业互联网”到5G光模块市场和技术
- 从“工业互联网”到5G在刚刚过去的两会期间,一个被广泛关注的概念——“工业互联网”于今年首次被写入政府工作报告。“工业互联网”由GE公司最先提出,其核心思想为实现互联网与机器设备的结合,利用对机器运转产生的大数据分析,提升机器的运转效率。诸如西门子、海尔、格力等传统制造业龙头,利用现代通信技术,逐渐形成“制造业+互联网”的经营模式;而谷歌、微软等互联网企业,现在也开始沿着“互联网+制造业”的方向,进军消费电子产品、无人驾驶等行业。上述两种路径分别形成了未来工业互联网的雏形,而这和阿里巴巴总裁马云提出的“新制造”概念不谋而合:制造业不会消失,只有落后的制造业会消失。在当前更重视制造业的政策环境...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 5G 工业互联网 光通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-22 15:55:00
- 2018年光通信行业光模块出口态势之谜
- 2018年的8月汇率是否在一直波动着你的心弦?出口的低价产品终于松了一口气,还好没有亏掉短裤啦!一路飘红的汇率无疑不成为沙漠里的一片绿洲,让奋战在外贸行业的千军万马,燃起了又一轮焰火!不过国际市场的中美贸易战不断升级,特朗普的出尔反尔的把戏,不得不让人唏嘘不已!商战中不一定有胜负,但是一定会有两败俱伤,国与国之间的贸易摩擦,让处于水深火热之间的光通信制造商情何以堪?何去何从让我们一起回首2018上半年的发展态势,下面我们将会以图文并茂的方式给大家展现出来!2018上半年光模块出口金额(美元)对于通信行业的标准化产品,必定会在圣诞和新年假期家族相聚,朋友欢哥的时刻遭遇滑铁卢,没有不尽人意的数值...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 通信行业 光通信 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-17 11:30:00
返回