结果:找到"遥控手柄",相关内容489条
- 微型遥控报警器
- 微型遥控报警器用遥控器十厘米,可以让这个报警器响就可以支持充电,报警器重量不超过8克订做数量500
- 所属专栏: 项目外包 标签: 微型遥控报警器 发帖人:微型遥控报警器 发帖时间:2023-09-22 17:48:00
- 求助帖,,晾衣架遥控器
- 各位大佬,电动晾衣架是红外信号还是射频信号啊,射频信号有没有开源的板子啊~家里墙上的面板总是要拆下来装电池烦死了
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 射频遥控器 红外遥控器 发帖人:x8ank 发帖时间:2023-02-25 11:27:00
- 【开源XRC遥控器】4.1版本更新,资料开源
- 欢迎加入XRC群详细了解所有得PCB硬件、原理图、固件、外壳文件都已经在群文件开源,喜欢得小伙伴可以自己尝试制作,成本不便宜哦,400左右吧,看个人实力。3.3更新,目前已经完成SD卡更新固件的OTA更新,使用Bootloader更新固件,方便快捷。介绍视频:论坛放不了链接,B站搜索:开源XRC遥控器-----------XRC遥控器--------------XRC遥控器是一款基于STM32F4平台的多功能开源遥控器,全中文界面,32物理通道,3.5寸真彩IPS电容触摸屏,支持CRSF协议,支持ELRS、黑羊、思翼高频头,支持Mavlink协议,内嵌简易MP地面站,支持无人机飞控调参,支持...
- 所属专栏: 开源设计 标签: 遥控器 STM32 开源 发帖人:Xuan辕 发帖时间:2022-03-13 19:24:00
- IR非接触式开关
- 设计缘由:现在的办公公共区域集中照明需要实现节能照明场景照明,需要投入较大的设备安装成本(工人工资,电线电缆,开关面板,管线等,高昂复杂的集中控制器),如果有一个经济型遥控开关实现非接触式控制,一方面减小了安装成本,另一方面可以多元化实现调控,更加便捷。主要对象:大型公共照明场景需求。工厂集成吊灯照明场景需求,高压离网并网开关模块。硬件需求:国产MCUJFZM8P150TSL(1K*14BITOTP型)松乐小型继电器薄膜遥控器组件软件支持:C//软件说明//采用JFZM8P150TSL8BIT系列芯片的红外开关开源接收控制程序//设计:何工//公司:上海钜富照明有限公司//日期:202108...
- 所属专栏: 免费方案验证板 标签: 红外遥控验证 发帖人:上海钜富物联网 发帖时间:2021-09-12 16:24:00
- 摇控飞机,电动车,摩托车防盗器,手电筒,等单片机开发
- 摇控飞机,电动车,摩托车防盗器,手电筒,等单片机开发我公司是一家集方案开发与IC销售于一体的高科技企业。有经验丰富,实力雄厚的研发团队,高品质售后服务的业务精英。可依客户需求为客户提供方案开发与IC供应。 技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒THX-001遥控器系列方案开发,如:学习型遥控器、多合一遥控器、空调遥控器、万用遥控器等THX-003充电器系列方案开发,如:手机应急充电器、多功能充电器、手电筒充电器等THX-004LED闪灯系列方案开发,如:声控舞台灯、礼品类闪灯、触摸调光灯、换段LED闪灯、感光LED闪灯、分段LED闪灯、七彩灯等THX-00...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机 遥控 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-07-30 16:26:00
- 用一只手玩游戏的手柄制作
- 很多人都见过一种解压神器,他们长这个样子:用它进行解压时操作方法如下:而我们平常用来玩游戏的手柄是下面这个样子的:两者在摇杆,按键,电源开关上都非常相似如果把两者结合起来,就非常有意思了针对这个想法,我也做了实现,最后做出来是这个样子的:我们以很火的吃鸡游戏举例,具体操作如下:如此以来,平常需要两个手玩的游戏现在一只手就可以搞定~~
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: 游戏 手柄 一只手 发帖人:大熊现在很幸福 发帖时间:2020-06-17 22:24:00
- 蓝牙遥控智能小车基于arduino平台
- 本文章是有一定arduino基础的同学,DIY爱好者推荐阅读(或者想通过蓝牙遥控的同学参考)经过我们社团的努力我们在两个星期时间内我们自己在参考晚上的资料和论坛,社区的资料,我们自己编写程,在经历多次失败后,我们终于成功了。不多说了现在需要准备东西:一个arduino主板(必需品),蓝牙模块一个,电池,驱动模块,还有电动机配件就不一一介绍。arduino智能小车电路图。蓝牙模块得作原理。蓝牙模块收到指令后,通过串口传递给arduionu,由arduion对4个直流电机作用,相应的控制小车左右两个驱动能分别用4个直流电机驱动,我们电机什么是PWM调速,arduino版的8,9,10,11分别为...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙遥控 arduino 发帖人:天南北斗 发帖时间:2018-12-02 15:29:00
- 蓝牙遥控程序基于arduino
- 本文章是有一定arduino基础的同学,DIY爱好者推荐阅读(或者想通过蓝牙遥控的同学参考)经过我们社团的努力我们在两个星期时间内我们自己在参考晚上的资料和论坛,社区的资料,我们自己编写程,在经历多次失败后,我们终于成功了。不多说了现在需要准备东西:一个arduino主板(必需品),蓝牙模块一个,电池,驱动模块,还有电动机配件就不一一介绍。arduino智能小车电路图。蓝牙模块得作原理。蓝牙模块收到指令后,通过串口传递给arduionu,由arduion对4个直流电机作用,相应的控制小车左右两个驱动能分别用4个直流电机驱动,我们电机什么是PWM调速,arduino版的8,9,10,11分别为...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙遥控程序 arduino 发帖人:天南北斗 发帖时间:2018-11-29 22:31:00
- 四旋翼飞行器NRF无线/WIFI/蓝牙/体感遥控手柄
- 这个是我自己制作四旋翼飞行器的时候自己画的一个多功能遥控手柄,因为我自己学习的时候是购买的正点原子的minifly进行学习,所以画这个手柄的时候直接参考的minifly的遥控器。根据我个人使用的一些体验不足之处进行了改进,比如原版的遥控器的OLED和NRF24L01+是贴片的,我把这些改成了直插的,因为设计成贴片的会大大增加焊接难度,而且像NRF这种进行通信传输的模块设计难度比较大,需要考虑的因素太多,焊接的时候,细微的差别都会导致工作异常。利用直插的接口,还可以插上带增益天线的NRF24L01+模块,增强遥控距离。同时更改了原版的SWD接口,改为2.54的排针,方便大家利用自己的仿真器进行...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 遥控手柄 发帖人:小马玩转单片机 发帖时间:2018-11-29 21:21:00
- 跳线帽2.54MM带柄长柄短路帽
- 图片
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 跳线帽 2.54MM带柄 长柄 短路帽 发帖人:123 发帖时间:2017-09-29 15:59:00
返回