结果:找到"野火开发板,存储芯片,文件系统,操作系统,RT-Thread",相关内容1000条
- 【嵌入式SDNAND】基于FATFS/Littlefs文件系统的日志框架实现
- 文章目录【嵌入式】基于FATFS/Littlefs文件系统的日志框架实现1.概述2.设计概要3.设计实现3.1初始化`init`3.2日志写入`write`3.3日志读取`read`3.4注销`deinit`3.5全部代码汇总4.测试5.总结1.概述那么在移植好了文件系统之后,我们又应该如何应用文件系统呢?很多人会说,这个简单,就操作文件嘛!open、read、write、close不就行了吗!当然对于简单的使用,掌握open、read、write、close,去存储一两个文件或者从一两个文件中简单的读取下数据这确实没有什么难度。但在实际应用中,特别是产品开发过程中,往往不只是简单的操作一两...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: 野火开发板,存储芯片,文件系统,操作系统,RT-Thread 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-03-14 18:06:00
- 基于RT-Thread快速上手SDNAND虚拟文件系统
- SDNAND也称之为贴片式TF卡,贴片式SD卡,采用标准的SDIO接口,兼容SPI接口。下图所示为CS新一代CSSDNANDNP1GCR01-AOW大小为128M,对比128M的SD卡,可以看到贴片SD卡尺寸更小,不要SD卡座,占用更小的PCB面积;也可以节省PCB板层数,2层板即可使用。而且兼容可替代普通TF卡/SD卡,硬件电路软件程序通用。本案例基于RT-Thread物联网操作系统,更是不需要编写任何复杂的驱动代码就可以SDNAND读写操作。 (文末提供,STM32驱动代码下载连接,需要可以自行下载) 将SDNAND插入SD卡卡座。首先,新建一个RT-Thread项目工程,这里基...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SD卡 NAND FLASH 闪存芯片 存储芯片 RT-Thread 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-12-15 17:38:00
- FAT32文件系统详细分析(格式化SDnand/SD卡)
- 文章目录FAT32文件系统详细分析(续FAT文件系统详解)1.前言2.格式化SDnand/SD卡3.FAT32文件系统分析3.1保留区分析3.1.1BPB(BIOSParameterBlock)及BS区分析3.1.2FSInfo结构扇区分析3.1.3引导扇区剩余扇区3.1.4备份引导扇区3.1.5保留区剩余区域3.2分区偏移及大小计算3.3FAT区分析:3.3.1FAT13.3.2FAT23.4数据区分析:4.总结1.前言续上一篇文章:FATFS文件系统详解:关于如SD卡、SDnand、spinorflash等众多存储设备在上一篇文章,我们已经对FAT文件系统有了一个详细的介绍,但由于FAT...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FAT32文件系统 SD nand SD卡 嵌入式T卡 存储 芯片 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-10-18 18:03:00
- 嘉立创系统23号系统更新
- 尊敬的嘉立创客户:嘉立创系统将在2022-05-2323:00:00-23:40:00(星期一晚上11点钟开始)进行系统升级影响:系统将停服操作,前台网页将会切换维护页,期间系统将无法使用持续时间:40~60分钟给您带来的不便,敬请谅解
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 系统更新 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2022-05-23 18:41:00
- 系统库里的东西也有错的,做出来不能用
- 封装pcie-th_pcie-036-02-f-d-th_1器件PCIE-036-02-F-D-TH找到这个产品链接:item.szlcsc.(去掉,自己商城链接也不给放)com/234972.html数据手册里没有这个距离说明(21孔到槽孔水平距离),2.732标准的那个距离应该是1.65mm这个pcie插槽没有多种规格吧?还是我错了?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 系统库 发帖人:Adler 发帖时间:2022-04-10 11:41:00
- STM32F103ZET6系统板
- 最近画了一个ZET6的板子,原理图的绘制相当多部分参考的是正点的战舰板本工程是基于STM32ZET6(商城编号C8287)的系统板5V供电,在5V供电接口处添加MOS管作为防反接电路,导通压降仅为几毫欧姆,正确接法时,压降很小,经试验,在0.005V以下,反接时不导通,保证反接时不会损坏到电路板载一个电源指示灯,两个状态指示灯,三个独立按键,一个7针OLED接口,一个W25系列存储芯片电路.尺寸95*68mm,引脚已经全部引出,方便应用在各个电路中已经将文件开源到征集令,欢迎大家查看,指正征集令链接:https://oshwhub.com/mimiww/STM32ZET6ji-tong-ba...
- 所属专栏: 开源设计 标签: 系统板 发帖人:迷迷惘惘 发帖时间:2020-04-16 22:07:00
- 科技杂谈3.Ubuntu系统的使用(入门)
- 先来讲讲安装。。。。。去官网下载最新版18.04的镜像,为一个.ISO文件,之后用UltraISO软件向U盘内写入,做成装系统盘,Windows等系统的安装也可以用这个方法之后的步骤可以去百度Windows系统安装,过程相同,根据提示一步步走下来,就可以完成装系统。(提示真的已经够人性化了)之后开机,会出现漂亮的Ubuntu界面(实际比这个漂亮的多,风格也支持自己随意换)之后在桌面上单击右键,点打开终端。安装各种花式软件的过程就开始了。。。。。。。。。。。给各位一个CSDN链接,比较全面的讲述了如何安装大多数的必需软件https://blog.csdn.net/fancancan/artic...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电脑 操作系统 Linux 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-23 15:08:00
- 嘉立创SMT下单12月06日晚20:30-21:30系统维护通知
- 尊敬的嘉立创客户:为了给客户更好的体验。2018-12-06晚上20:30到21:30SMT下单功能维护。届时嘉立创网站将无法下SMT订单。如有不便,敬请谅解维护期间不影响网站其它操作,例如在线下PCB订单深圳嘉立创2018年12月06日
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 系统维护 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2018-12-06 11:04:00
- 深入理解Linux内核(完整版)中文版
- 深入理解Linux内核(完整版)中文版(1).pdf
- 所属专栏: 书籍推荐 标签: Linux系统 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-10-25 10:21:00
返回