结果:找到"金属",相关内容106条
- 热镀锌钢板的前世今生、工艺流程、及常见应用
- 发展史热镀锌发明于18世纪中叶,它是由热镀锡工艺发展而来,至今已跨入第四个世纪。至今为止,热镀锌仍是钢材防蚀方法中应用最普遍、最有效的工艺措施。1742年,马罗英博士对钢铁的热镀锌进行了开创性的试验并在法国皇家学院进行了宣读。1837年,法国的索里尔申请了热镀锌专利,提出了使用原电池法保护钢的构想,即在铁表面上镀锌防锈的工艺。同年英国的克劳福申请了以氯化铵为溶剂的镀锌专利,这一方法经过许多改进而沿袭至今。1931年,近代冶金工业最杰出的工程师波兰人森吉米尔在波兰建成了世界上第一条氢气还原法连续带钢热镀锌生产线,该法在美国获得专利并于1936-1937年在美国和法国Maubeuge钢铁厂分别建...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 热镀锌 金属加工 钣金 金属材料 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-09 15:01:00
- 为什么铝合金产品那么容易被刮花?
- 你是否有过这样的疑问:为什么铝合金产品做完阳极氧化后不耐磨了?用指甲稍微刮一下都能留下刮痕。先别着急,铝合金产品容易刮花是很多人都会遇到的难题,今天就给大家来讲讲铝合金产品容易刮花到底是什么原因造成的。其实铝合金的耐磨性和金属硬度有关。铝本身的质地是偏软的——铝的密度约为钢密度的三分之一,铝合金是实用金属中最轻的金属,比重约为铝的2/3,铁的1/4。这就需要加入一些其他金属去制成合金来提高其本身的硬度。一、七种常用铝合金牌号:1XXX:99%以上的纯铝系列硬度在25-32之间,是铝含量大于99%的1系列纯铝。这个系列的最低含铝量,比如1050,其含铝量为99.5%。生产发展过程较为单一,相对...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 铝合金 金属材料 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-17 17:05:00
- CNC材料|金属材料的选择
- 金属材料是指具有光泽、延展性、容易导电、传热等性质的材料。它的性能主要分为四个方面,即:机械性能、化学性能、物理性能、工艺性能。这些性能决定着材料的适用范围及应用的合理性,是我们选择金属材料时的重要参考依据。我们目前支持的金属材料主要分为铝合金和铜合金两项,两者有着不同的机械性能和加工特性。本期文章,将对这两类金属材料进行介绍,以供大家作为选择的参考依据。一、铝合金国际上已经注册的铝合金牌号有1000多个,每个牌号命名和含义各不相同,我们先来认识一个铝合金的命名构成及其所代表的的意义:不同牌号的铝合金在硬度、强度、加工性、装饰性、耐蚀性、焊接性等机械性能和化学性能方面都存在着明显的差异,各有...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 金属材料 金属 CNC材料 铝合金 铜合金 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-11 14:05:00
- 一个通孔壁如何分为两个半圆的金属化
- 如何设计PCB版的通孔的孔壁由两个断开的对称半圆进行金属化。如图所示,金色的为金属化层。
- 所属专栏: PCB打样 标签: 通孔 金属化 断开 发帖人:MONDY 发帖时间:2023-06-01 18:38:00
- 立创EDA怎么画金属半孔?
- 大家好,今天刚开始尝试使用立创EDA,感觉非常好,正在设计一个电源小板子,遇到一个问题,怎么画金属半孔?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 金属半孔 发帖人:知春路吴彦祖 发帖时间:2022-10-04 00:00:00
- 金属化焊盘问题
- 你好,我这个内层走线PWM的焊盘选择了金属化,板子到的时候却没有金属化,而GND成功金属化,这是制造失误吗?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 金属化 焊盘 发帖人:Crafff 发帖时间:2022-05-06 21:27:00
- 40个金属之最,搞了一辈子机械知道不会超过10个
- 1、最纯的金属锗:区域融熔技术提纯的锗,纯度达“13个9”(99.99999999999%)。2、最多的金属铝:其丰度约占地壳的8%,地球上到处都有铝的化合物,普通的泥土中,也含有许多氧化铝。3、最少的金属钋:在地壳中的总量极微。4、最轻的金属锂:相当水的重量的二分之一,不但能浮在水面上,在煤油里也可能浮起来。5、最难熔的金属钨:熔点为3410℃,沸点为5700℃。当电灯亮时,灯丝的温度高达3000℃以上,只有钨才能顶得住这样高的温度。中国是世界上最大的钨储藏国,主要为白钨矿和黑钨矿。6、熔点最低的金属汞:其凝固点为–38.7℃。7、产量最高的金属铁:铁是年产量最高的金属,2017年全球粗钢...
- 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 金属 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-03-01 16:21:00
- PCB焊盘金属化与非金属化显示问题
- PCB布线中,焊盘金属化与非金属化显示没有任何区别,只有在导出Gerber文件后才能知道,能不将这两种在LAYOUT的时候就用颜色区分一下,让工程师及时做出识别,以免后面出错.
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: PCB焊盘金属化与非金属化显示问题 发帖人:xyp123 发帖时间:2021-09-19 14:34:00
- 金属化长槽到底能不能做
- 我已经知道JLC不做射频板,不做包边板。不过我想4层板自己拿来跑射频应该不妨碍下单吧,而且想边上开几个长槽实现部分包边。这个金属化长槽很难做么,问了几位JLC的客服都说不给做,据说铣槽侧壁太光滑挂不住铜,可是我问其它厂家的客服都说可以做。搞不清楚问题究竟出在哪里。包边还要走特殊工艺么?请明白人给说说。技术讨论,并非投诉。
- 所属专栏: PCB打样 标签: 金属化槽 发帖人:presto 发帖时间:2021-03-08 17:23:00
- 未金属化的通孔在预览图中能反映和识别出来就好了
- 这次PCB打样制板回来一看,有好几处的通孔上没有焊盘,造成正反面电路连接不通,板子废用!后面发现是这几处的通孔不知怎么的未金属化,可是在预览图中却没有反映出来,这几处未金属化的通孔与其它金属化的一样,如果在预览图中有区别就好了,或者其它什么方法,如DRC检查时,能事先发现错误,就能避免制板的损坏了!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 通孔 金属化 焊盘 发帖人:乐道之EDA 发帖时间:2020-10-23 10:28:00
返回