结果:找到"钣金",相关内容92条
- 钣金设计20年设计经验总结,实打实的干货,不看就亏大了!
- 一、明确标识毛边方向钣金在下料及冲孔时会有R角及毛边的产生。尤其在量产一个阶段模具有所磨损之后,毛边会更为严重,甚至会割伤手指头。因此在出图制作模具时,就必须依功能,明确标示出毛边方向。二、孔间距及散热孔设计1、两个相邻的孔,孔边到另一孔边的最短距离,最好不得小于料厚的1.5倍,否则母模容易崩裂而使生产线断线。断线、修模等都是造成本增加获利降低的元凶。若情非得已一定要小于料厚的1.5倍,则必须运用跳格方式。2、模具制作上以圆孔最坚固好制造维修,唯开孔率较低。3、以正方形孔开孔率最高,但因是90度角,角边容易磨损崩塌,造成要修模而停线。而六角形的Honeycomb其大于90度的120度角比正方...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金 钣金设计 钣金加工 机械设计 工业设计 设计 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-16 14:12:00
- 钣金产品设计及工艺设计
- 在钣金产品设计及工艺设计中,钣金是一种针对金属薄板的一种综合冷加工工艺,广泛应用于机械设备的研发制造,涉及产品众多。包括自助终端、机柜、机箱、机房、配电柜、CNC机床等。对于钣金产品设计而言,设计师能否在设计中熟练运用钣金工艺,直接关系到产品生产制造的难易程度乃至成败。钣金工艺是一个复杂的过程,涉及多方面的内容,包括钣金构建方式、钣金冲孔及切口的设计、凹槽及冲孔、造型的印贴、模具和冲孔、折弯等。钣金材质能否科学合理地运用于产品的生产制造,钣金工艺的熟练程度起到很大的作用。钣金工艺熟练度越高,越容易实现产品的生产制造。在钣金产品设计中,设计师需要对产品的材质及其所适用的处理工艺进行深入的了解,...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金加工 钣金设计 工艺 产品设计 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-15 11:19:00
- 3种折弯高度H的经验值,学习一下!
- 1.简单的90度单边折弯。如图,此种折弯只需考虑下模V形槽中心到折弯机定位挡块的距离即可确定。通常H值为 H≥3.5T+R(R在1mm以下)2.U形折弯。如图此种折弯的尺寸如过小,极易因无合适折弯模具而形成干涉.因此两竖边的宽度L不能太小。其一边竖边高度H也不能太大。实际中可根据使用折弯模的形状做模拟确定,L,H 值参考如下:3.Z形折弯如图第一道弯曲后,折第二道弯曲时,折弯线到折弯机定位挡块的距离须大于等于V形槽中心到模具外侧距离L1和板厚t之和。故H值为: H≥5t+R(R在1mm以下)关注我们始于PCB,不止于PCB。嘉立创致力于提供电子/机械领域全产业链一站式服务。请关注嘉立创旗下钣...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 折弯 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-06 09:53:00
- 折弯出这些形状,是怎样实现的?
- 折弯是一种钣金加工方式,各种形状经过几刀就会折弯出想要的形状,十分神奇,今天咱们分享一些折弯的基础知识。数控折弯工艺折弯机的主要参数是:压力,工作台长。1.折弯刀的主要类型如下图(1):图(1)2.各种刀具的主要应用折弯类型。(1)直刀:一般优先用于只折一道弯并不用考虑避位的弯折,见图(2)图(2)但如果出现以下等情况就需要考虑避位,见图(3)由图(3)看到,折弯明显干涉,此时就要考虑用另外类型的折弯刀来折弯。图(3)左侧的情况可视情况优先选用小弯刀来避位,见图(4)图(4)而图(3)右侧的情况就要选用尖刀来避位了,但同时也要注意,由于尖刀的头很尖,所以它的强度比较差,所以它不能用于厚板的折...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 钣金 折弯 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-29 15:00:00
- 钣金工件都是怎么连接装配的?都有什么优缺点呢?
- 本文系网络转载,版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删除!
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金设计 钣金加工 钣金 装配 卡扣 拉钉 铆钉 自铆 螺钉 焊接 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-18 18:13:00
- 【产品设计】薄板钣金件中沉孔的标注及加工探讨!
- 沉头螺钉、半沉头螺钉沉孔尺寸(GB/T152.2-1988)注:截取部分。按照该标准,只有板厚大于t值的情况下,才能够满足其它尺寸。但在实际使用过程中,通常需要在1.5及1个厚的板料上加工沉孔。此时板厚小于t值,必然无法满足此标准的尺寸。那么,在这种情况下,从设计标注的角度来看,应该如何标注呢?通常我们考虑的都是计算法。即根据实际使用需求,考虑是满足d2或者d1时,甚至d2、d1同时考虑时,根据板厚来重新设定d2、d1值。这样存在缺点:1.实际加工时,加工最后所得仍然不能满足所设定的尺寸。使这种设定形同虚设;(在实际加工时,理论板厚并不为实际板厚,板厚通常会有一定误差,使得即使加工者严格按照...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金 设计 沉孔 标注 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-21 16:23:00
- 【知识科普】不看不知道,原来钣金加工工艺这么丰富!
- 这几年随着中国的工业化迅猛发展,钣金加工技术也被带动发展起来,其所加工出来的工件,也充斥着我们的周围,为我们的生活提供着便利。我在知乎看到一个关于“什么是汽车钣金”的提问,其中一个最有趣通俗的高赞回答是:机修是内科,钣金是骨骼,喷漆是皮肤科。当然钣金不止是当骨骼的用途,但足以深刻形象地说明了钣金的重要性,因此钣金的加工工艺尤为重要。钣金加工是嘉立创CNC主要的业务之一,本文将介绍常见钣金加工工艺流程:01下料激光切割机或冲床根据编程文件加工材料,工件经过LASER切割或数控冲床冲裁,激光切割可以进行各种形状切割,但冲床在批量加工中占有优势。02折弯根据折弯图的标注尺寸,利用折弯机将工件折弯成...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金加工 钣金工艺 钣金 加工工艺 激光切割 折弯 焊接 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-19 15:19:00
- 嘉立创钣金|支持材料及工艺能力简介
- 图片
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-24 10:22:00
- 嘉立创钣金工艺普及——折弯介绍
- 一、钣金工艺介绍在讲解工艺之前,我们先思考下,在CNC、钣金、冲压、注塑以及现在的3D打印等几大加工行业中,这些加工工艺主要解决的是什么问题?抛开具体的加工细节从整体来看,其实它们都是在解决不同原材料的3D成型问题。意思是虽然是不同的加工工艺,采用不同的原材料,但这些加工工艺的目的是一样的——都是为了做出来一个具有长宽高+其他特征的结构件。为了能更清楚直观的介绍钣金的成型工艺,以及它的效率和优势,我们会从成型原理、折弯原理、成本核算这三个角度分析钣金加工中的核心工艺——钣金折弯。先看一个视频:https://www.bilibili.com/video/BV1Mh4y1h7L1/?share...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-22 15:19:00
- 嘉立创钣金工艺普及——材料介绍
- 钣金、CNC、3D打印,是现阶段市面上针对设备外壳、结构件,最常见的三种加工方式。三者各有各的优缺点,而钣金加工相对来说又因成型简单、效率高、成本低的特点,在样品、小批量、大批量生产上,都存在优势。钣金加工常见的原材料以铁、铝、不锈钢等金属板材为主,主要加工工艺有激光下料、折弯、压铆、冲压、焊接、喷涂等几大工艺。嘉立创钣金现也已上线,本文的目的主要在于技术交流,及各环节工艺的讲解普及,会以我们现阶段的生产流程,逐步介绍每个环节,让大家先对钣金加工有个基本认识,也会依托我们现有的报价体系和生产流程,分享给大家如何在结构设计上降低生产成本。钣金原材料是标准板材,主要分以下三类:铁、铝、不锈钢。一...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 钣金 机械加工 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-22 14:06:00
返回