结果:找到"铁电RAM,串行SRAM,SRAM",相关内容1000条
  • 集成铁电存储器MCU为物联网应用提供出色性能
  • 集成铁电存储器的MCU,由于在MCU上集成了铁电存储器,该产品数据写入速度比基于闪存和EEPROM的MCU快100倍,功耗降低250倍。它还可在所有的电源模式中提供数据保存功能、支持超过100万亿次的写入次数、并为开发人员提供了一个全新的灵活度(允许其通过软件变更来完成数据内存与程序内存的分区)。铁电存储器相比SRAM、FLASH和EEPROM优点多多:非易失性,写入速度快,无限次写入,最关键是用一个铁电存储器可取代原MCU需配置的2~3个不同的存储器,统一的存储器架构使用户在成本和灵活性上获益。这种集成铁电存储器的MCU是TI特别为物联网,特别是传感器网应用而研发。传感器网部署多在室外或野...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,MCU,存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-11 16:48:00
  • 铁电RAM为何比串行SRAM更好
  • 对于特定的产品设计,关于铁电RAM为何比串行SRAM更好,有几个原因值得一提。以下各节将介绍其中的一些注意事项。优越的频率和带宽传统和ULEFRAM都比串行SRAM支持更高的SPI时钟频率。ULEFRAM支持DDR模式,从而充分利用了低引脚输出MCU。ULEFRAM的带宽是当前可用串行SRAM的五倍。ECC数据保护所有FRAM阵列均受ECC保护,并提供了附加的控制寄存器来监视ECC错误。SRAM没有此功能。结果SRAM可能会遭受损坏事件,而FRAM会检测到并纠正这些事件。降低功率在所有工作条件下,传统和ULE的FRAM都比串行SRAM消耗更少的有功功率。如果产品以内存的有功功率为主导,则FR...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: RAM,SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-19 16:37:00
  • 铁电RAM与串行SRAM替换时需要考虑的因素
  • 尽管静态RAM和铁电RAM可以有完全不同的用途,但是随着SPI等标准接口的出现,这些技术在功能上有很大的重叠。本篇详细介绍了用FRAM替换SRAM时需要考虑的因素FRAM注意事项FRAM与SRAM互相代替时,需要提及一些细微之处。本篇文章介绍这些细微差别,并重点介绍可以采取的缓解措施。当采取这些预防措施时,重要的是要了解所使用的FRAM版本。传统的FRAM部件仅实现单个位SPI接口,而ULEFRAM具有许多可以使用的不同操作模式。注册访问串行SRAM具有单个状态寄存器,如下表所示:应该注意的是,状态寄存器很少使用SRAM-它在运行时不包含任何值信息。对该寄存器的访问与任一版本的FRAM不兼容...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: RAM,SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-16 15:12:00
  • 串行SRAM和FRAM之间的相似之处
  • 尽管静态RAM和铁电RAM可以有完全不同的用途,但是随着SPI等标准接口的出现,这些技术在功能上有很大的重叠。本篇文章宇芯电子详细介绍了SRAM和FRAM的共同属性,这为设计中替换串行SRAM提供了主要动力。SRAM和FRAM之间的相似之处SRAM和FRAM在许多设计中表现出许多相似的特性。串行SRAM和FRAM具有相似的存储密度,可以支持完全随机的读写访问,并且可以获得所有结果而没有额外的延迟。鉴于这两部分都具有使用SPI接口的实现,很明显,可以认为这些部分可以在大多数设计中互换使用。以下各节描述了这些技术的共同属性。记忆容量当今市场上可用的串行SRAM支持从64Kbit到1Mbit的容量...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,FRAM,存储器,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-16 15:06:00
  • STM32外扩SRAM芯片IS62WV51216兼容替换
  • STM32MCU一般情况下配置有1~2MB双块Flash存储器和256KBSRAM,在某些应用设计中会出现内置RAM不足的情况,需要对STM32单片机进行外扩RAM的处理,可以选择更换更高RAM容量的单片机,除了价格贵还需要涉及其他被动器件的更改,STM32系列可以通过FMSC接口外扩并口SRAM,比如采用ISSI的IS62WV51216,IS62WV51216SRAM芯片是一个8M容量,组织结构为512K*16的高速率低功耗静态随机存储器。IS62WV51216高性能CMOS工艺制造。高度可靠的工艺水准再加创新的电路设计技术,造就了这款高性能,低功耗的器件。使用IS62WV51216的片选...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: SRAM芯片 RAM IS62WV51216 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-07-30 11:11:00
  • 串口SRAM和并口SRAM的引脚区别
  • 首先来看一下并口和串口的区别:引脚的区别:串口SRAM(或其它存储器)通常有如下的示意图:串口SRAM引脚引脚只有SCK,CS#,SI,SO,HOLDB,VCC,VSS不到8个,一般遵循SPI协议,并口SRAM引脚很多,串口SRAM引脚很少。大部分SRAM是并口(parallel)操作的,也有少部分奇葩是串口协议的。并口的SRAM通常有如下的示意图:并口SRAM引脚引脚密密麻麻接近50个,包含地址、IO、使能信号、电源等。其中地址通常和容量有关系,这里是1Mb的容量,地址有16个(A15-A0);其中IO通常是8的倍数,这里是16个(IO15-IO0);使能信号CE#,WE#,OE#,BHE...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,并口SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-17 16:30:00
  • 低电压SRAM的重要性
  • 随着SOC技术的发展,CMOS工艺尺寸不断缩小,芯片集成度越来越高,使得单位面积芯片的功耗不断提高。近年来,便携式电子产品如智能手机、平板电脑、数码相机、智能手环发展迅猛,而对于使用电池的便携式电子产品,芯片的功耗会直接影响到电池的使用时间、使用寿命,功耗逐渐成为大规模集成电路设计中最关心的问题。Vilsion代理商宇芯电子介绍低电压SRAM的重要性。CMOS集成电路中的功耗由动态功耗、静态功耗和短路功耗组成。各个功耗表达式如公式所示:其中,Pdynamic是电路电容充放电产生的动态功耗,与电源电压成平方关系;Pleak是静态功耗,即漏电流产生的功耗,与电源电压成一次方关系;Pshort是电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 低SRAM,SRAM,低功耗SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-03 16:20:00
  • 如何减小SRAM读写操作时的串扰
  • 静态存储器SRAM是一款不需要刷新电路即能保存它内部存储数据的存储器。在SRAM存储阵列的设计中,经常会出现串扰问题发生。那么要如何减小如何减小SRAM读写操作时的串扰,以及提高SRAM的可靠性呢,下面由宇芯电子来简单介绍。设计结果与仿真分析图1为脉冲产生电路通过analogEnvironment的仿真波形图。当地址产生变化,由于信号经过的延迟路径长短不同而产生了脉冲,当V1脉冲生成时,作为灵敏放大器输入端电位平衡的控制信号,缩短了预充时间,大大提高了读取速度。V2作为位线预充电路的控制信号,避免了数据读写时发生错误。V3和V4作为字线放电电路的控制信号,只有当V3和V4同时为低电平时,字线...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM读写操作,SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-20 15:30:00
  • 存储单元结构分类
  • 静态RAM的基本构造块是SRAM存储单元。通过升高字线的电平触发存储单元,再通过位线对所触发的存储单元进行读出或写入。在静态CMOS存储器中,存储单元阵列将会占去整个存储器芯片面积的一半以上,在一些大容量的SRAM中,这个比例还要更大一些。因而减小存储单元的面积变得尤为重要。在存储器中有大量的存储元,把它们按相同的位划分为组,组内所有的存储元同时进行读出或写入操作,这样的一组存储元称为一个存储单元。一个存储单元通常可以存放一个字节;存储单元是CPU访问存储器的基本单位.从结构上分,CMOSSRAM存储单元有电阻-晶体管结构(4T-2R存储单元)和静态六管全互补结构(6T存储单元)。图14T-...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 静态RAM,SRAM,CMOS SRAM,存储单元 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-30 16:59:00
  • ​MicrochipSPI串行SRAM和NVSRAM器件
  • Microchip的SRAM和NVSRAM系列(SPI串行SRAM和NVSRAM设备)提供了一种轻松添加外部RAM的方式,且具有以下特性功能特性低功耗CMOS技术:4μA最大待机电流标准4引脚SPI接口:芯片选择、数据输入、数据输出和时钟无限写入存储器、零写入时间提供备用电池(512Kb、1Mb)32字节页面高速SDI(2x)和SQI(4x)模式支持,高达80Mb/s工业温度范围:-40°C至+85°C小型8引线SOIC、TSSOP和PDIP封装Microchip的串行SRAM系列提供了一种几乎能在任何应用上添加外置RAM的方法,这种方法成本相对低廉、操作简单。相比传统并行SRAM,这些8引...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​Microchip,SPISRAM,SRAM 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-02-18 16:10:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: