结果:找到"银行卡号",相关内容388条
- DP1332E内置C8501内核的国产nfc刷卡芯片13.56读写器
- DP1332E是基于80c51微控制器核的13.56mhz高度集成的无接触通信收发芯片。三种NFC交互类型读/写模式大多数情况下,NFC都处于此模式,可通过一个支持NFC的设备与另一设备进行交互来获取信息或发起操作。发起操作的设备可以从另一个设备读取数据,或者将数据写入那个设备。点对点模式有时称为“P2P”模式,可以使用此模式来在智能手机之间交换文件,或者在购物时获取会员积分。卡模拟模式此模式几乎只有NFC智能手机会使用,可让系统用作符合ISO/IEC14443标准的非接触式智能卡。那意味着,手机可以在现有的非接触式基础设施上使用,用作票务、门禁控制、交通、收费关卡和支付等应用。该模式的功耗...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 读卡 刷卡 13.56mhz 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-06-24 15:20:00
- VLSI音频编解码芯片VS1003B-L
- VS1003-MP3/WMA/MIDI音频编码VS1003是一款多功能的奴隶MP3和WMA解码器芯片,取代了已停产的VS1002。它可以记录宽带语音质量音频和播放MIDI无论是从文件或使用标准串行MIDI键盘与实时MIDI输入应用程序。许多广泛的应用程序已经开发为这个IC,已售出超过500万台。特征解码MP3(MPEG1+2音频层III)(CBR+VBR+ABR);WMA4.0/4.1/7/8/9所有配置文件(5-384kbit/s):瓦夫(PCM=伊马·阿普姆);通用MIDI/SP-MIDI文件从麦克风或线路输入编码IMAADPCM流式处理支持低音和高音控制使用单个12-13MHz时钟操作...
- 所属专栏: 技术交流 标签: VOIP、银行系统、矿下设备、收音机,加油机,广播对讲,电梯,高档玩具 发帖人:VLSI 发帖时间:2021-11-10 14:02:00
- 低温烧结银技术在碳化硅封装中的技术分析
- 低温烧结银技术在碳化硅封装中的技术分析随着电子产业的发展,电子产品正在向着质量轻、厚度薄、体积小、功耗低、功能复杂、可靠性高这一方向发展。这就要求功率模块在瞬态和稳态情况下都要有良好的导热导电性能以及可靠性。功率模块的体积缩小会引起模块和芯片电流、接线端电压以及输入功率的增大,从而增加了热能的散失,由此带来了一些了问题如温度漂移等,会严重影响功率器件的可靠性,加速器件的老化。为了解决高温大功率器件所面临的问题,近年来,纳米银烧结技术受到了越来越多研究者的关注。低温烧结银互连技术上世纪90年代初,研究人员通过微米级银粉颗粒进行烧结实现了硅芯片和基板互连,这种烧结技术即为低温烧结技术。在制作银粉...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 烧结银 银膏 发帖人:无压烧结银 发帖时间:2021-11-02 08:47:00
- 如何选择收银机主板?
- 什么是收银机?其实收银机就相当是一台一体式电脑,内部结构有主板、CPU、内存,存储还有显示屏。双赞主板应用的收银机在超市、商场、医院、酒店、景区、车站等其它公共服务场所领域都能看到。主板的性能,扩展,稳定性等因素都直接影响到收银机的工作效率。那么如何选择收银机主板?双赞工控来分析一下!一、收银机的组成收银机般是由扫描器、电脑主机、钱箱、键盘、打印机、顾客显示屏、电脑显示屏、刷卡器等级成。二、收银机的功能根据习惯性、方便性,收银机的功能有放置商品、扫描商品、电脑系统、放置营业款和备用金、手输条码及其它操作、打印电脑小票、方便顾客看到自己所购商品的价格、收银员核实商品资料与电脑显示资料是否相符。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 收银机主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-09-11 11:48:00
- 现金账户管理->提现指定银行账号信息改不了???
- 公司管理现金账户管理->提现指定银行账号信息中人员手机号停用,无法更新新的账号!!!管理员也无法改,求救官方!!!!!
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 提现指定银行账号信息 改不了?? 发帖人:钛极智能 发帖时间:2021-09-09 16:47:00
- MR10Q010-1Mb四路输出高速串行SPIMRAM
- 1Mb串行MRAM具有四个串行I/O路径,旨在提高读/写速度并减少时钟周期。EverspinTechnologies的具有QuadSPI接口的MR10Q010提供高达104MHz的时钟速度和52MB/s的读/写带宽。MRAM专为需要对数据进行高频写入的应用而设计,可提供与并行I/OMRAM相当的读取/写入带宽。它还允许就地执行(XIP)操作。Everspin代理商宇芯电子可提供技术支持及产品应用解决方案等产品服务。EverspinMRAM这款高性能设备可以以104MHz的速度读取和写入数据,而不会在其他非易失性技术(例如NORFlash)中遇到写入延迟。结合无限的写周期耐久性,MR10Q01...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 串行SPI MRAM,1Mb串行MRAM,Everspin MRAM,MR10Q010 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-06 16:36:00
- 客服端PCB拖动元器件卡
- 这个不好算复杂的小板子,几十个器件,更新到PCB后,移动一个器件要反应好几秒,移动包含拖动,按下空格换方向等,就是动一下位置就要卡几秒,问题出在哪里?客服端版本:v6.3.43
- 所属专栏: PCB设计 标签: 卡、卡、卡 发帖人:小鬼快跑 发帖时间:2020-05-22 18:01:00
- MicrochipSPI串行SRAM和NVSRAM器件
- Microchip的SRAM和NVSRAM系列(SPI串行SRAM和NVSRAM设备)提供了一种轻松添加外部RAM的方式,且具有以下特性功能特性低功耗CMOS技术:4μA最大待机电流标准4引脚SPI接口:芯片选择、数据输入、数据输出和时钟无限写入存储器、零写入时间提供备用电池(512Kb、1Mb)32字节页面高速SDI(2x)和SQI(4x)模式支持,高达80Mb/s工业温度范围:-40°C至+85°C小型8引线SOIC、TSSOP和PDIP封装Microchip的串行SRAM系列提供了一种几乎能在任何应用上添加外置RAM的方法,这种方法成本相对低廉、操作简单。相比传统并行SRAM,这些8引...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Microchip,SPI串行SRAM,串行SRAM 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-02-18 16:10:00
- Everspin串口串行mram演示软件分析
- Everspin在磁存储器设计,制造和交付给相关应用方面的知识和经验在半导体行业中是独一无二的。在平面内和垂直磁隧道结(MTJ)STT-MRAM位单元的开发方面处于市场领先地位。包括40nm,28nm及更高工艺在内的先进技术节点上进行了全包交钥匙的300mm大批量平面内和垂直MTJST-MRAM生产。生产基于180nm,130nm和90nm工艺技术节点的MRAM产品。下面要介绍关于everspin公司MRAM演示软件分析everspin公司MRAM演示软件分析MRAM低级驱动程序通过操作系统和调度程序集成到动力总成应用程序中。读写周期由系统时钟(300MHz)测量。图1&2显示了针对动力总成...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Everspin,串口串行mram,串行mram 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-01-19 17:03:00
返回