结果:找到"锁相环",相关内容114条
- 易飞扬非相干解决方案,突破长距离传输价格瓶颈
- 随着城域网流量的快速增长,数据中心互连DCI需要高容量的波分传输系统。而目前100GDWDM采用最多的还是相干解决方案,但由于相干光模块价格高昂、功耗高且无法互通,限制了其应用发展。因此,寻求更低成本的非相干DWDM解决方案,迫在眉睫。易飞扬针对这一需求,推出了多套非相干彩光整体解决方案。非相干解决方案具有更高的性价比和更低的功耗,同时能够实现更灵活的组网和扩展,还具有更强的兼容性,可以与其他厂商的设备互通,从而降低了组网和运维成本。以100G80km传输方案为例,易飞扬提供以下5种非相干DWDM解决方案。方案一100GQSFP28CS2×50GPAM4DWDM直接插入客户100GE交换机场...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 非相干,DWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-12-25 16:00:00
- 专业版安装失败
- 原来用的是标准版。为了打开一个专业版的工程文件,就安装嘉立创专业版。安装完后打开一片白屏。下到C盘,重装了好几次了,还是一样的现象,运行软件后,就是一片白屏。不知道咋回事
- 所属专栏: 技术交流 标签: 环境安装 发帖人:倒走的小小驴 发帖时间:2023-10-26 09:28:00
- 把桥式压力压力传感器、压力传感器信号变送器、PLC(MCU)整合成一个手环大小
- 把桥式压力压力传感器、压力传感器信号变送器、PLC(MCU)整合成一个手环大小1.有没有可能做成一个手环大小,用于检测各个关节,肌肉纬度,膨胀等单点正向压力0-1kgf说白了就是三合一,小型化。把变送器精简,PLC相当于MCU,可行不?2.用恒流源驱动?(恒流源的好处是使得传感器输出信号只与电流和传感器内部电阻值有关,电流恒定,也就是完全和压力值有关)我电池才30mah,350欧姆阻抗,激励电流要10mA吧?3.3/350=0.009428571429,那岂不是用不到10个小时,产品本身需要10个小时以上监测功能,充满一次电3.0.9-2.2mV/V的输出灵敏度,传感器供电5V,假如满量程是...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 手环 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2023-04-05 10:56:00
- 400ZR/OpenZR+相干可插拔光模块剖析
- DWDM系统的光接口是根据一些同样适用于转发器和400GQSFP-DDDCO可插拔接口的关键属性定义的。对于后者,这些属性由标准机构和行业组织指定,包括OIF400ZR规范和OpenZR+多源协议(MSA)。这些是DWDM系统中光接口的主要属性:•光发射功率:以dBm(相对于1mW的分贝)定义,具有最小值、最大值和典型值。在工程网络中,我们使用最小值作为性能的最坏情况,而最大值用于评估这些信号在多路复用和放大时可能产生的信号干扰。行业标准软件可配置可变光衰减器或固定光衰减器,通常在DWDM通道复用和放大之前使用,以避免它们之间的主要差异并补偿EDFA的非线性增益曲线,这一过程称为“pre-e...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 400G相干 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-03-17 13:55:00
- 相干子系统如何应用?
- 随着互联网+、大数据、云计算、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融等各行各业的信息化、数据化、智能化的快速应用,推动着数据中心快速发展,而今超100G速率的光传输已成为数据中心互联的重点。为适应DCI市场需求,易飞扬推出了DCIBOX系列产品的超高速大容量相干传输解决方案,该系列系统具有大容量、小体积、低能耗、简易运维等突出特点,是全球中小型数据中心互连(DCI)应用的友好选择。易飞扬相干解决方案是一个基于平台的系统,可以根据不同的需要配置不同的功能板卡,以实现客户的个性化需求。包含以下丰富的相干传输子系统系列产品:应用方案特点小型化、低时延、全透明、低功耗、易控制...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 相干光通信 相干子系统 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-07-29 17:27:00
- PLL锁相环电路中压控振荡器外接电容和电阻对振荡器的输出频率有什么影响?
- 上图是CD4046型号的锁相环芯片,其中6、7脚需要接入压控振荡器振荡电容,11、12脚要接入振荡电阻,请问电容和这两个电阻对输出频率的影响是怎样的呢?求解答
- 所属专栏: 技术交流 标签: 锁相环 压控振荡器 发帖人:Alpha49 发帖时间:2022-07-15 22:20:00
- PCB板画板时锁点吸附,非常之难用
- 如题:PCB设计上如果要锁点的话,比如shift+D移动元件,锁的点永远锁不到正确的点上,有时焊盘的点都锁不到,还有就是边框的圆心就更难锁点了。试了更改网格大小,栅格大小,还是锁不了点,最后还是得利用坐标来做重合的位置。特别是有些元件要对齐结构上定好的位置时。就不能像AD还有PADS一样做到要锁那个点就锁到那个点上吗?
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB锁点 发帖人:riverwu 发帖时间:2021-10-20 09:27:00
- 100GDWDM光模块中的PAM4与相干技术
- 通过使用标准的光模块(例如CFP和QSFP28),数据中心内的100G传输成为可能。尽管它们非常适合在机架和数据中心内传输100G流量,但是当需要长距离传输100G流量时(例如,不同数据中心之间的长距离连接(例如超过40km)),这将成为一个问题,这就需要100GDWDM光模块。由于DWDMSFP收发器被广泛用于10G网络容量的扩展,因此DWDM技术在业界并不是新事物。在功能方面,100GDWDM与它的前身非常相似。但是,在100G网络中它通常用于实现更长距离的传输。PAM4和相干是两个行业领先的解决方案,可提供更大的带宽和传输距离。在比较100GDWDMPAM4与相干光模块时,它取决于网络...
- 所属专栏: 技术交流 标签: PAM4 相干 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-03-04 09:21:00
- TTP233D-SB6适用于蓝牙耳机,智能手环,指纹锁,小夜灯等单通道DFN-6封装触摸芯片
- 芯派科技优势供应TTP223D-SB6,TTP223D-RB6,TTP223D-BA6,TTP233D-HA6,TTP233D-QA6,TTP233D-MA6系列触摸IC,蓝牙耳机,智能手环,指纹锁,小夜灯专用。概述TTP233D-SB6TonTouchTM是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电?,提供稳定的电压给触摸感应电?使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足?同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测PAD的大小可依?同的灵敏?设计在合?的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。特性工作电压2.4V~5.5V内建稳压电?提供稳定的电...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: TTP233D-SB6 智能手环触控开关 指纹锁触控ic 发帖人:power86 发帖时间:2018-11-16 10:33:00
- CD4046各种后缀的区别
- 同样用CD4046BE的电路换成的CD74046Bt或是别的都不能用,不知道这个区别在哪里,如果用贴片的CD4046BE应该用哪个后缀
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 4046 锁相环 PLL 发帖人:我叫电磁侠 发帖时间:2017-05-14 19:04:00
返回