结果:找到"镀金按键钢网开孔,导致SMT镀金按键上锡",相关内容1000条
  • 做一个按键控制器
  • 公司因为业务需要,做一个按键控制器,外形类似老式秒表。A键对应(键盘1),B键对应(键盘2),C键对应(键盘3),D键对应(键盘0)要求,支持A+C键同时按下触发(对应键盘9)。方案1:Type-C连接,要求两个设备并入一个Type-C线连接到电脑Type-C口或者安卓pad的Type-C口。方案2:通过蓝牙连接,需要加入充电电池。备注,如果加入电池,需要整体体积尽量小,外壳打算使用3D打印制作。项目比较急,有兴趣留言。如下图:
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 蓝牙 发帖人:一路小跑 发帖时间:2022-11-18 09:13:00
  • 求助,立创EDA镀锡PCB侧面
  • 小白提问,是否支持在PCB边上镀锡?立创EDA该怎么画?我直接把焊盘或者过孔放在边框上,生产会不会不通过(网上看到有人试过貌似可以)?假如不用过孔,因为过孔会有个凹槽,就想在平面镀锡,有无方法?听说有叫包边的,会不会多收费,包边应该是铜皮包边吧
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB侧面 发帖人:01巡查员 发帖时间:2022-08-29 17:36:00
  • 哪位老师有这种3个脚的拨动开关的封装?
  • 哪位老师有这种3个脚,脚距2.54mm的拨动开关的封装(最好带3D图)。找了好久都找不到带3D效果的这种拨动开关的封装。感谢分享的老师!
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 封装 发帖人:番茄炒蛋 发帖时间:2020-09-24 03:32:00
  • PCB已经开发杂色,什么时候能开启OSP或者裸铜工艺呢
  • 额....现在立创打小板子很便宜了,关键还免了油墨费,真的是越来越好。虽然镀金比较贵,但是OSP或者直接裸铜也可以达到像镀金的效果,毕竟有些厂家镀金特别薄特别薄,我说的效果是一般个人DIY爱好者,可以让板子不焊元器件的地方看起来接近金光闪闪。专业的就除外了。这里只是对一些个人爱好和做小电路的,不过力创真的是推动了PCB产业,尤其是以前DIY都要自己焊洞洞板什么的..一下子上升了一个档次。知道PCB都是拼版,希望可以尝试开启一下,数量比较少可以试试把交货周期提升到10-15天啊。只是想要一款黑色裸铜/OSP的。主要是目前看来,裸铜的可以自己刷镀金液,但是喷锡后貌似无法刷镀金液...还有重要一点...
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: PCB 裸铜 OSP 发帖人:mobai 发帖时间:2019-05-08 16:51:00
  • 蓝桥杯练习(二)按键的使用和延时消抖
  • 蓝桥杯练习(二)按键的使用和延时消抖。通常我们使用的按键均为微动按键,在按键按下时内部的金属簧片触点在发生振动,发出轻微的撞击声响并产生抖动电压这种现象称为按键的抖动。按键的抖动实际上是一种接触不良现象如果不进行有效的处理,按键抖动会影响用户体验并且降低系统运行的稳定性,所以进行按键延时消抖是非常有必要的,对按键消抖通常可以采用软件消抖和硬件消抖两种方式。讲解按键抖动就需要知道按键按下这个过程中的电平变换的波形图,如图1-1所示。从图中我们可以看到按键按下分为三个过程:按下过程中的抖动、按键完全按下之后为稳定接通状态、松手都的抖动。消抖的本质目的就是屏蔽按下和松手时候抖动的这个不稳定的状态,...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机独立 发帖人:Argon 发帖时间:2019-01-30 21:22:00
  • 镀金按键钢网开孔,导致SMT镀金按键上锡
  • 用嘉立创蛮多年了,这次第一次遇到这种问题。这次遇到的问题是:镀金按键钢网开孔,导致SMT镀金按键上锡(见下图)。跟售后沟通的,表示如《钢网规范条例》所表达,这个不是电视遥控器的碳膜按键,工作人员处理成开孔是没有问题的。我反问售后:1.如果是只支持类似电视遥控器的碳膜按键,为什么条例本身并没有特别指明电视遥控器?2.为什么我历次以来类似PCB的钢网都不开窗,而单单这次是开窗的?售后电话沟通后,表示确实工程可能有问题,可以赔偿重做钢网,或者退钢网的钱。跟上级沟通后表示只能这样子。我请问售后及JLC:1.因为你们的失误,我们这一批小批量的所有PCB都要报废(PCB也在JLC下单)2.因为你们的失误...
  • 所属专栏: 激光钢网 标签: SMT 发帖人:HZlink 发帖时间:2018-01-02 13:49:00
  • 哪里有优雅实用的键帽?
  • 工业仪表上一般都是需要按键的,常用的如上下左右,取消,确认共6个键。常用的圆键帽,太硬了,手感也不好。薄膜按键的寿命有限,容易破;硅胶按键还得开模。谁能推荐一下好的键帽,或者成品按键模块?
  • 所属专栏: 器件替换 标签: 发帖人:CatCaptain 发帖时间:2017-09-04 12:45:00
  • 矩阵键盘16按键+独立按键IIC通讯总线节省管脚资源IIC模块
  • TY-JP01总线式可级联矩阵键盘模块模块参数:1、通讯方式:IIC(兼容3-6V电平)2、供电电压:3-6V3、尺寸:85MM(长)*45MM(宽)4、通讯频率:最大95KHZ5、工作环境:?40?Cto+85?C6、ESDprotectionexceeds2000VHBMperJESD22-A114and1000VCDMperJESD22-C1017、最多八个模块级联;接线方式1-------VCC(电源3-6V)2-------SDA(数据线)3-------SCL(时钟线)4-------INT(中断线,可不接)5-------SWIT(独立按键,可不接)6-------GND(地)...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 盘 IIC总线 模块 矩阵 发帖人:无线音频模块 发帖时间:2017-09-03 11:31:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: