结果:找到"阿里巴巴",相关内容38条
- 使用DTU设备接入阿里云物联平台说明(基于MQTT协议)
- 选用了一款DTU支持了MQTT协议3.1.4和3.1.1版本,可以方便连接各种支持MQTT协议的云平台,以阿里云物联网套件为例由于各平台的功能和界面更新可能存在截图不一致的地方(原理相同),具体平台注册请参考平台官方文档。首先登录阿里云平台,开发准备,开通物联网套件,详细说明请参考官方说明文档,并建立好相关产品和设备:(一)基于MQTT-TCP域名连接模式例如阿里云套件生成测试产品key、用户名和秘钥如下:"product_key":"a1lJLAovxxx","device_name":"YeeCOM_test1","device_secret":"pDDV84o2Bb29iW4hMKad...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: DTU 阿里云MQTT协议 发帖人:play123 发帖时间:2022-02-17 21:00:00
- 【暑期训练营进阶班】基于庆科EMW3080阿里云温控继电器开关
- 先感谢立创给我们学习开发物联网插座的机会。从学习中了初步明白了物联网插座的开发过程。训练营进阶班群里面大家热情很高,交流硬件,改写代码,相互帮助,学习精神。从中我学到了很多。能得到鼓励奖要特别感谢两位大老指点帮助,硬件设计与代码是物联网零妖宋工的指导下完成,自动温控是解兆延老师帮助下才得以实现,本人只做一点改动。作品能实现温度显示,手动控制,温度自动控制。 立创EDA肯定能越做越强!附上工程地址:https://oshwhub.com/hxf7582/wu-lian-wang-zhi-neng-kai-guan
- 所属专栏: 开源设计 标签: 庆科EMW3080,阿里云,自动温控继电器开关,单片机 发帖人:hxf7582 发帖时间:2020-08-26 20:41:00
- 【暑期训练营进阶班】OLED智能插座开发心得
- 项目连接:https://oshwhub.com/Knight_Sin/oled-smart-strip使用LCEDA已有一年有余,但活跃在LCEDA开源社区却是近两个月的事情,而LCEDA暑期训练营进阶班也是我第一次深度参与LCEDA举办的大型活动,在接受培训的过程中,我学到了不少东西,感谢LCEDA,感谢各位工程师。画板子是件令人开心的事,写程序也是一件令人开心的事,两份喜悦相互重叠,双倍的快乐!这就是嵌入式的魅力所在|——这一“实现”的过程。在项目中,我第一次设计工作在220V下工作的电路,提心吊胆,如履薄冰,好在一切顺利;我第一次接触阿里云物联网,惊奇地发现,相较于两三年前,物联网开...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 暑期训练营 进阶班 阿里云 物联网 EMW3080 发帖人:矛盾聚合体 发帖时间:2020-08-26 19:41:00
- 【暑期训练营进阶班】基于庆科WEW3080的智能插座
- 去年就关注到了立创EDA,暑期看到公众号号B站的推送,就赶紧报了名。在宋工和周公的带领下,学习项目的全部流程。本次训练营主要学习基于阿里云的智能插座。主控采用STC15W4K32S4,通过EMW3080Wifi模块连接阿里云平台,手机APP可以控制继电器的通断,在此基础上,我添加了本地倒计时、APP端的定时功能、蜂鸣器这些简单的功能。在项目实施期间,也遇到了很多问题,wifi一直连不上,串口波特率混乱、蜂鸣器不响等。通知通过看群里的讨论消息,也学到不少东西。宋工的程序很值得学习,比我一股脑瞎写好太多。 项目中还有一些问题待解决。解决之后会在工程中更新。若是有同学遇到同样的问题,欢迎一起...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 智能插座 阿里云 EWM3080 发帖人:芒果的脑呆 发帖时间:2020-08-26 17:44:00
- 【暑期训练营进阶班】心得体会
- 本次暑期训练营进阶班课程设计——基于阿里云的智能开关到此已经完成,尽管在设计中还存在着许多缺点和不足,但是从中我学到了不少东西,在这次课程设计中,在立创EDA老师的专业指导和个人的学习下,我应用了电路设计和嵌入式软件开发等知识,对设计一个物联网控制系统有了更深入的理解,锻炼了自身动手能力和工程项目开发的能力,将理论实际紧密结合到一起,对今后的不管是工作上,学习上还是生活上都有着巨大的帮助。别的不说,单从电路设计以及元器件焊接上我实现了从无到有的飞跃,以前在学校每次比赛以及课程设计都只负责程序部分,这次在进阶班,使自己在硬件设计方面也得到了一定的提升,十分感谢立创EDA给予这次机会!!开源平台...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 阿里云 STM32 发帖人:阿楠945 发帖时间:2020-08-26 16:23:00
- 感谢立创举办暑期训练营进阶班收多多
- 很幸运能参加立创EDA举办的暑期训练营进阶班,首先感谢立创EDA提供的那么多优惠券,无偿直播分享物联网技术,EDA免费供大家使用,这都需要立创EDA官方付出大量的时间和资金,再次感谢立创EDA,谢谢。参加本次暑期训练营进阶班,我学习到了从一个项目的提出---功能实现---方案的选型--原理图PCB设计---产品焊接--程序编写---调试---上架等整个流程的操作过程,很庆幸能在立创EDA的培训下做出了一个完整的产品,大家有兴趣可以查看:https://oshwhub.com/zhang0326/zhi-kong-cha-zuo
- 所属专栏: 活动专属 标签: 暑期训练营进阶班 物联网 阿里云 发帖人:鬻成0326 发帖时间:2020-08-26 15:17:00
- 【立创EDA2020暑期训练营进阶班】互联网智能插座
- 有幸参与立创EDA2020举办的暑期训练营,制作了一个智能插座。实现公有APP一键配网,查看温湿度数据,控制插座;天猫精灵语音控制插座,“打开插座”、“关闭插座”;长按SW1,重置ESP8266,进入配网模式,指示灯闪烁,配网后,指示灯常亮;OLED显示温湿度数据、网络连接数据等。感谢立创EDA的这个活动,学到了很多东西,希望下次还能参加。开源平台的工程链接为:https://oshwhub.com/dxwy/hu-lian-wang-zhi-neng-cha-zuo
- 所属专栏: 活动专属 标签: 阿里云 stm32 esp8266 天猫精灵 发帖人:定心望远 发帖时间:2020-08-26 14:17:00
- 抄作业要不要太爽?暑期训练营进阶班-阿里云物联网开关的巴拉巴拉!
- 7月份,参加了立创EDA举办的暑期训练营,首先参加的是基础班,第一次画图,画的是USB集线器。感觉自己做的不行,所以没做实物出来。然后基础班结业的时候画的是一个小型的STC开发板,这个是做了实物的!因为忘记买排阻了,所以用0805的电阻代替了。然后基础班顺利结业,进入进阶班。进阶班玩的就比较高大上了,直接到了物联网项目。然后跟着翻车宋的思路一路走下来,这里我总共做了两次PCB,都是在嘉立创打样的。第一次是设计的STC15W408这个芯片加上ESP-12S模块,个人能力有限,以失败告终。接着,马上改版,做了第二次打板,就是根据老师推荐的各种元件的型号进行的。然后等了4天,搞完就交作业。第二次改...
- 所属专栏: 活动专属 标签: 物联网 阿里云 智能开关 暑期训练营进阶班 发帖人:很菜很菜的周 发帖时间:2020-08-26 14:16:00
- 阿里云热门物联网产品汇总
- https://promotion.aliyun.com/ntms/act/IoT/tuiguang.html?userCode=ga4pcjfg
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 阿里云 发帖人:YeeRay 发帖时间:2019-07-22 18:52:00
- 最新消息:阿里巴巴将引领国内高速光模块市场
- 转摘:国内高速光模块需求或启动:从国内主要互联网公司阿里巴巴、腾讯和百度的资本开支情况来看,自2015年起,这三个互联网公司加大了资本开支力度,主要是用于投资建设数据中心。需要值得注意的是,国内互联网公司也在开始学习亚马逊公司的数据中心布局模式,例如阿里巴巴和腾讯。亚马逊公司每个区域会设置2-4个可用区,每个可用区大约至少有3000个机架。这样的布局模式,将会对于数据中心内部网络以及数据中心之间的交换网络连接速率有着较高要求,也就是需要叶脊网络。因此,我们认为,国内高速光模块需求或启动。转摘:阿里巴巴将引领国内高速光模块市场:从资本开支情况来看,阿里巴巴的资本开支规模显著领先腾讯和百度。根据...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 阿里巴巴 高速光模块 光模块厂商 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-06 18:25:00
返回