结果:找到"雷达液位计",相关内容525条
- 养老领域的跌倒检测雷达和生命体征雷达
- 1、跌倒雷达跌倒检测雷达主要由4个部分组成:传感器、数据处理单元和用户控制单元。传感器采用智能材料制成,它能以每秒200次的速度测量人和物体之间的距离。一旦发现人没有跟上自己的步伐,就会触发控制单元向用户发送警告信息和警报。用户控制单元是一款嵌入式计算机,它能够控制信号处理芯片、无线模块、电源和外部设备。用户可以通过手机APP软件来设定所需要检测到的物体类型及其大小,包括:人或者物体是否在移动、是否在跳跃、距离有多远、有多高、有多少体重等等。检测到人体移动后,设备将向用户发出警报并提示注意事项。如果老人长时间没有移动,雷达也会发出警报,以提示老人保持警惕,以免发生意外。当雷达检测到用户跌倒时...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 跌倒雷达 生命体征雷达 UWB超宽带雷达 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-04-07 14:44:00
- UWB超宽带生命体征监测雷达模组
- SW-UWB-M-A2X2是一款工作于UWB频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率。该雷达模组由发射和接收天线、雷达芯片和MCU等组成(如图1-1),MCU内带有算法固件,直接生成检测结果,可通过UART接口与雷达模组进行控制和数据传输。1)该雷达模组的详细功能如下:检测人体的存在:在设定的检测范围内,实时检测是否存在活的人体;测量体征参数:对存在的人体,实时测量呼吸率、心率、体动、距离等参数;2)该雷达模组具有如下特点:在检测范围内,可稳定检测到人体存在,不论人体处于走动、站立甚至静卧状态工作于UWB频段,相比于24...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: UWB超宽带 雷达模组 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-03-22 11:23:00
- 超宽带UWB人体检测雷达的原理与应用
- 超宽带(UWB)人体存在检测雷达模组,能通过发射、接收和处理电磁波对探测区域进行扫描,通过微动感知室内环境是否有人存在,实现人体存在及运动的无线感应功能。模组由射频天线、雷达芯片和高速主频MCU组合而成,依赖稳定灵活优越的算法架构核心,解决用户的各种场景探测需求。可搭载上位机或者主机,通过UART灵活地从模组读取感应状态和数据,供用户定制开发。应用场景:智慧酒店探测客房是否有人实现酒店智能化管理,提升入住体验,并且能有效避免隐私问题。通过客房有无人实现无卡自动开关电客人离开后清洁整理房间客房有无人远程监控管理智能家居探测房间内人体存在及活动状态,搭配其他智能设备,实现家电智能化联动,为...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 超宽带UWB雷达 人体检测 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-03-19 14:16:00
- 海凌科雷达模块资料下载地址
- 版主勿删,这个是我方在商城出售产品的补充说明目前2款雷达已经在立创上架,详细资料大家可以在下面下载,欢迎大家选购。C5183133详细介绍可以看本连接的说明:https://mp.weixin.qq.com/s/GG52yt4x_xV-pgfiSdtSuAC5183133与C5183132不同点:https://mp.weixin.qq.com/s/bbIGMEU-Cn0IUReobqwRrAC5183132升级不加价,在LD2410的基础上,加入蓝牙固件,支持BLE4.2。同时,海凌科开发了对应的APP——HLKRadarTools。各大商城均已上架,用户可自行下载。安卓版APP下载地址:...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: LD2410 LD2410B 雷达模块 发帖人:海凌科电子 发帖时间:2022-09-21 10:27:00
- 设计基本zigbee模块、雷达模块整合人体检测的模块
- 基本现有成品模块集成,需要设计原理图、PCB图等1、使用2.4G雷达模块2、使用zigbee模块,把检测数据进行无线上报3、使用小MUC芯片做为中间桥定时上报雷达模回传数据4、使用外部标准5V供电DC头(5.5-2.1规格)5、支持断电检测即在外部断电后,通知MCU发送一次告知服务器已断电6、基于指定外壳大小-------------------------------如有意向,请留言
- 所属专栏: PCB设计 标签: zigbee模块 雷达模块 发帖人:梁山伯更好 发帖时间:2022-04-19 09:23:00
- 60G毫米波雷达模组IWR68436843ISK核心板雷达毫米波mmWave
- 相关资料:链接:https://pan.baidu.com/s/1pCiF4pc16sTRk-5jJjiq8w提取码:fgeu
- 所属专栏: 技术交流 标签: 60G毫米波雷达模组 IWR6843 6843ISK 核心板 雷达 毫米波 mmWave 发帖人:wow1919 发帖时间:2020-05-04 17:53:00
- 雷达液位计3301HA1S1V4AM0200IBNAM1C1
- 雷达液位计3301HA1S1V4AM0200IBNAM1C1可测量液体和浆状物料的液位。可将变送器应用于各种温度、压力、蒸汽气体混合物环境以及其他各种过程条件。1.量程0-164’(0-50m)2.精度±0.2”(±5mm)3.电源24-240VAC或DC0-60Hz4.输出第一输出:选项1:HART+4-20mA电流回路(非本质安全或本质安全选项)选项2:基金会现场总线(非本质安全或本质安全选项)第二输出:模拟4-20mA电流回路,有源或无源(非本质安全或本质安全选项)5.环境温度-40至158°F(-40至70°C)6.过程温度40至752°F(-40至400°C)7.压力范围全真空至+...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 雷达液位计 发帖人:本特利666 发帖时间:2019-02-13 16:47:00
- 5301HA1N0N0NN00000NAL1顶部安装液位计
- 5301HA1N0N0NN00000NAL1顶部安装液位计精确、性能卓越,适合于大多数应用,包括过程容器和控制。采用顶部安装,直接测量液体或固体的液位和界面,包括具有各种温度和压力要求的情况。导波雷达的优点1.非常精确可靠的直接液位测量技术,不需要针对多变的过程工况(例如密度、传导率、粘度、pH值、温度和压力)进行补偿2.无可移动部件,不需要重新校准,从而减少维护工作3.能处理蒸汽、粉尘、湍流和泡沫带来的干扰4.适合于小型储罐、几何形状复杂的储罐、以及罐内有障碍物的情况,不受旁通管机械设计的影响5.顶部安装,从而降低渗漏的危险5301HA1N0N0NN00000NAL1导波雷达液位计的参数信...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 顶部安装液位计 发帖人:本特利666 发帖时间:2019-02-12 16:45:00
- 24GHz毫米波安防雷达产品展示-西安达豹电子科技有限公司
- 大家好:这款雷达是一款专门用于安防的毫米波雷达,可以实现对周界目标的监测报警。特地向大家介绍一下我们公司的毫米波雷达,希望能找到合作机会。下面是我们雷达的具体参数以及实测效果视频,请查阅:在线实测视频网址:https://v.qq.com/x/page/x0641u50owh.htmlDB24M200P毫米波雷达说明1产品简介DB24M200P毫米波安防雷达,是西安达豹电子科技有限公司研制的一款用于监测运动目标的雷达,该雷达可以有效的探测到入侵周界的运动目标,并上报目标方位、大小、速度等信息,可一次性跟踪最多16个目标,其探测人的有效距离可以达到150m,距离精度0.66m,测距分辨率1.5...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 24GHz 毫米波 雷达 达豹 安防 发帖人:wow1919 发帖时间:2018-05-03 18:24:00
- 用MEMS压力传感器来做水位探测可以吗?
- 大家好!我是做机械方面的多(比如我之前做的大象牌电烙铁吸烟仪,效果还是不错的,最近准备上马宝卖),不太懂电子,但经常关注电子方面的一些新技术。最近,我想做一个能精确显示水位、液位的装置,参考了多个,比如浮瓶、电容式、磁开关、超声波等多种液位测量,但觉得用水压测量较方便、准确。如下图所示,直接把MEMS传感器扔到水箱底部并固定即可,我这方面没任何经验,大家觉得可行吗?MEMS传感器很多,我搜索到的有:ST公司的LPS33HW、SMI公司的SM5G传感器等等。
- 所属专栏: 技术交流 标签: MEMS 水位 液位 发帖人:电子大象 发帖时间:2017-10-26 15:57:00
返回