结果:找到"非相干,DWDM",相关内容166条
- 易飞扬非相干解决方案,突破长距离传输价格瓶颈
- 随着城域网流量的快速增长,数据中心互连DCI需要高容量的波分传输系统。而目前100GDWDM采用最多的还是相干解决方案,但由于相干光模块价格高昂、功耗高且无法互通,限制了其应用发展。因此,寻求更低成本的非相干DWDM解决方案,迫在眉睫。易飞扬针对这一需求,推出了多套非相干彩光整体解决方案。非相干解决方案具有更高的性价比和更低的功耗,同时能够实现更灵活的组网和扩展,还具有更强的兼容性,可以与其他厂商的设备互通,从而降低了组网和运维成本。以100G80km传输方案为例,易飞扬提供以下5种非相干DWDM解决方案。方案一100GQSFP28CS2×50GPAM4DWDM直接插入客户100GE交换机场...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 非相干,DWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-12-25 16:00:00
- 易飞扬全新升级DCIBOX,照亮DCI传输网络
- 数据中心互连(DataCenterInter-connect,简称DCI)技术是指为了让数据中心更好的协同运转,搭建DCI数据中心互连网络,从而将不同数据中心互相连接的一种技术。而随着高频交易、4K/8K高清视频直播、5G以及云业务的高速发展,需要DCI传输网络具备低时延、大带宽、大颗粒业务、极简运维等要求。数据中心互连、电信或广电城域波分/骨干波分建设和行业网等专线、专网建设是相干DCI传输的典型使用场景,对DCI互连设备提出以下需求:小体积:紧凑1U/2U低功耗:<30W/100G极简维护:支持WEB/CLI/SNMP低时延、大带宽:100GE及以上业务接入上文提过,传统DCI采用...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 相干子系统 DCI-BOX 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-04-14 18:06:00
- 400ZR/OpenZR+相干可插拔光模块剖析
- DWDM系统的光接口是根据一些同样适用于转发器和400GQSFP-DDDCO可插拔接口的关键属性定义的。对于后者,这些属性由标准机构和行业组织指定,包括OIF400ZR规范和OpenZR+多源协议(MSA)。这些是DWDM系统中光接口的主要属性:•光发射功率:以dBm(相对于1mW的分贝)定义,具有最小值、最大值和典型值。在工程网络中,我们使用最小值作为性能的最坏情况,而最大值用于评估这些信号在多路复用和放大时可能产生的信号干扰。行业标准软件可配置可变光衰减器或固定光衰减器,通常在DWDM通道复用和放大之前使用,以避免它们之间的主要差异并补偿EDFA的非线性增益曲线,这一过程称为“pre-e...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 400G相干 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-03-17 13:55:00
- 400km长途DCI选用哪种方案最便宜?
- 相干技术是超长距离高速光通信领域的技术制高点,在超过90km的超长距离传输领域暂时具有不可替代性。在长途DCI应用中,有多种相干方案可供选择,而用户最关心的往往是价格因素。本文基于市场参考价格的设定,在400km传输条件下,基于不同速率的相干光模块,800G总带宽传输方案进行总价的对比,看选用多少速率的相干光模块最便宜。400kmDCI方案选择相干光模块选用100GCFP/CFP2DCO、200GCFP2DCO和400GCFP2DCO进行对比,所列模块的RxOSNR容限均符合传输400km;传输条件传输400km,每个跨段80km,共5个跨段,采用EDFA基站级联放大。光层EDFA放大器资源...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 相干光通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-09-30 11:52:00
- 相干子系统如何应用?
- 随着互联网+、大数据、云计算、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融等各行各业的信息化、数据化、智能化的快速应用,推动着数据中心快速发展,而今超100G速率的光传输已成为数据中心互联的重点。为适应DCI市场需求,易飞扬推出了DCIBOX系列产品的超高速大容量相干传输解决方案,该系列系统具有大容量、小体积、低能耗、简易运维等突出特点,是全球中小型数据中心互连(DCI)应用的友好选择。易飞扬相干解决方案是一个基于平台的系统,可以根据不同的需要配置不同的功能板卡,以实现客户的个性化需求。包含以下丰富的相干传输子系统系列产品:应用方案特点小型化、低时延、全透明、低功耗、易控制...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 相干光通信 相干子系统 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-07-29 17:27:00
- 100GDWDM光模块中的PAM4与相干技术
- 通过使用标准的光模块(例如CFP和QSFP28),数据中心内的100G传输成为可能。尽管它们非常适合在机架和数据中心内传输100G流量,但是当需要长距离传输100G流量时(例如,不同数据中心之间的长距离连接(例如超过40km)),这将成为一个问题,这就需要100GDWDM光模块。由于DWDMSFP收发器被广泛用于10G网络容量的扩展,因此DWDM技术在业界并不是新事物。在功能方面,100GDWDM与它的前身非常相似。但是,在100G网络中它通常用于实现更长距离的传输。PAM4和相干是两个行业领先的解决方案,可提供更大的带宽和传输距离。在比较100GDWDMPAM4与相干光模块时,它取决于网络...
- 所属专栏: 技术交流 标签: PAM4 相干 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-03-04 09:21:00
- 易飞扬100GCFP2-DCO小封装相干光模块实现量产
- [中国,深圳,2021年03月01日]全球光互连设计革新者——易飞扬,宣布其小体积、低功耗的100GCFP2-DCO数字相干光模块成功客户送样,已可大批量供货。易飞扬独立的100GCFP2DCO有ZR/MR/LH三个版本,均采用紧凑型CFP2封装和成熟的16nmDSP。其中ZR模式可传输距离120km,功耗小于17W;MR模式的典型功耗为18W。其发射端光信噪比都大于35dB,优于OpenZR+MSA规定的32dB要求。ZR模块接收端光信噪比容限在误码率为4E-3的时候,光信噪比容限典型值为17dB;LH模块在误码率等于2E-2时,光信噪比容限典型值13dB。接收端OSNR容限(1、2不带E...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G相干光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-03-01 18:01:00
- 400G可插拔光模块与相干DWDM结合实现长距离DCI
- DWDM和路由技术的结合是400G可插拔DWDM光模块长期合作的关键。相干DWDM产品准备与400G相干DWDM可插拔光模块的引入保持同步。本文将研究相干DWDM的演进,更深入地研究400GQSFP-DD相干DWDM可插拔光模块背后的细节,并探讨如何实现DWDM和路由技术的融合。相干DWDM发展在不到10年的时间里,DWDM模块取得了长足的进步,光器件变得越来越小,速率越来越高。它在同一时间段内速率增长了10倍:从2011年的40G增长到今天的400G,在不久的将来还会有800G的可插拔光模块出现。图1:相干DWDM模块的演变相干光学技术的引入是DWDM系统开发中最重要的创新之一。相干光学设...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 400G 数据中心 相干DWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-01-28 11:04:00
- 可涵盖大多数光网络的相干光学解决方案
- 为什么需要相干光学解决方案?在过去的30年,数据传输从建立初期的每秒10Mbit铜缆以太网到最先进的每秒千兆位的相干光学网络,传输速率一直在发展。在同一时期,业界将每个网络接口的速度提高了100,000倍,相当于每年增加1.46倍的速度。随着下一代互连技术的继续推动,网络行业在未来30年内不可能以每个接口100,000倍的速度继续发展。当接近互连速度的物理极限时,未来每波长传输将达到100EB。幸好,并不需要每个接口都达到EB级,客户最需要的是在未来五年内为物理线路提供更具成本效益且易于部署的400G、800G和1.6T网络接口。高速互连的每位成本每年必须继续下降,这是互连解决方案提供商必须...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 相干光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-12-25 16:36:00
- 为何骨干网长距传输要选择相干光通信?
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 相干光通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-06-28 10:07:00
返回