结果:找到"音乐",相关内容359条
- MP3音乐芯片的独特优势有哪些?
- MP3音乐芯片是一种由内部晶振器组成的简单语音电路,将这种独特的MP3音乐芯片与其他零件进行接驳,便能够形成一个完整的语音集成电路。而深受顾客欢迎的MP3音乐芯片现如今已经广泛的使用在电子玩具和家用电器等众多的场合之中,这是由于MP3音乐芯片剧有着独特的优势而导致的。以下小编便为大家介绍一下MP3音乐芯片的独特优势有哪些?音质更加突出市面上专业的MP3音乐芯片具有独特的音质,在长期的技术调整之下MP3音乐芯片逐渐呈现了接近电脑的播放水平呈现的声音清晰并且圆润。这种独特的语音播放水平也是MP3音乐芯片所具有的独特优势,是因为MP3音乐芯片具备独特的晶振器,长期稳定均匀的震动能够使语音播报的效果...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 音乐芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-11-23 14:10:00
- N8900蓝牙音乐芯片在跑步机的应用
- 电动跑步机是健身房及家庭较高档的器材,它通过电机带动跑带使人以不同的速度被动地跑步或走动。目前市场上的跑步机都添加了蓝牙MP3音频播放功能,能够与手机蓝牙连接播放动感的节拍音乐,配合跑步燃烧脂肪!广州市九芯电子科技有限公司推出的N8900-SOP24芯片,是一个提供多功能合一体的蓝牙解码芯片,完美的集成了MP3、WAV的硬解码芯片!不需要繁琐的底层操作,音质优美,使用方便,稳定可靠。它片也是深度定制的产品,专为自定义语音播放领域开发的低成本解决方案,可以根据不同的功能需要选择对应的型号,是一款精简版的也是性价比非常高的蓝牙MP3芯片。在跑步机置入N8900,就可以实现高品质立体声音频的无线接...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 蓝牙芯片 音乐芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-04 15:14:00
- 乐鑫语音之文字转语音(TTS)
- 今天,我们来研究乐鑫的语音助手框架ESP-Skainet其中的中文语音合成的例程。编译原例程1.首先需要clone例程该工程内部自带一个idf,是运行的最佳版本,不过你任然可以使用自己的idf。2.进入例程中cdesp-skainet/examples/chinese_tts3.理论上设置好了芯片型号为esp32s3后自动调用sdkconfig.defaults.esp32s3配置文件。但是实际上好像没有,所以这里加一个步骤确保能使用上默认配置。cpsdkconfig.defaults.esp32s3sdkconfig.defaults4.设置芯片为esp32s3idf.pyset-targ...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 乐鑫 文字转语音 芯片 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-05-31 10:14:00
- 儿童电动牙刷语音ic方案开发,nv040c音乐芯片
- 近几年随着中国人民生活水平的提高,越来越多的消费者开始追求品质的健康生活,其中对牙齿的呵护成为人们日趋关注的话题。与普通牙刷相比,电动牙刷凭借“自动方便”“更加清洁””比普通牙刷多清除38%的牙菌斑”等优势进入了大众视野,迅速占据传统牙刷市场份额。电动牙刷一般拥有5种清洁模式:美白模式:可以增加牙齿表面的亮白;清洁模式:可以有日常清洁的作用,能有效的清洁牙斑菌;护理模式:对于牙齿和牙龈能有按摩的作用;抛光模式:有效的清洁牙齿表面的色斑让牙齿焕然一新;振动模式:使用的时候,振动对细小的牙齿残渣能够清理出来。目前大多数电动牙刷是通过指示灯的方式,视觉传达给用户当前的模式;然而这还不是最好的提醒方...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音ic 电动牙刷语音方案 音乐芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-30 16:41:00
- 九芯电子N9300音乐芯片在学步车上的应用
- 宝宝学走路是所有家长非常关心的问题,宝宝学会了走路以后,就真正地成长了一大步,从小宝宝成为了一个大孩子,有的家长为了更好地锻炼孩子走路,早早地就给孩子买了学步车。学步车是宝宝会走路之前的代步工具,可以适度辅助婴儿学习走路,带玩具的学步车也具有“娱乐”性功能,对于训练婴儿肢体动作的协调有一定的帮助。它一般由底盘框架、上盘座椅、玩具音乐盒三部分组成,归属于玩具童车类。为了让宝宝在学步的同时,还可以启蒙语言,享受音乐的乐趣,许多儿童玩具车类厂商都会在学步车上,加入音乐播放的功能,而九芯电子N9300音乐芯片是一个提供串口的MP3芯片,完美的集成了MP3、WAV的硬解码芯片,通过简单的UART串口指...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 音乐芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-12 17:05:00
- 蓝牙音乐芯片在无线音箱上的应用
- 蓝牙音箱指的是内置蓝牙芯片,以蓝牙连接取代传统线材连接的音响设备,通过与手机平板电脑和笔记本等蓝牙播放设备连接,达到方便快捷的目的。蓝牙音箱以便携音箱为主,外形一般较为小巧便携,蓝牙音箱技术也凭借其方便人的特点逐渐被消费者重视和接纳。蓝牙音箱,实际上就是指依靠蓝牙传输协议作为载体进行数据传输的音箱,由于大部分的移动设备(手机、笔记本、平板电脑)都置有蓝牙芯片,不需要数据线或音频线连接即可快速被识别,操作简单,连接方便。市面上常见蓝牙音箱多为单声道音箱(单扬声单元),同时也涌现了一些音质优异的多声道音箱(两个或两个以上扬声单元)。N8700双声道蓝牙芯片一个提供多功能一体的,蓝牙解码芯片,完美...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 音乐芯片 蓝牙芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-01-18 15:47:00
- 音乐芯片在地球仪上的应用!
- 在电子技术的快速发展的今天,市面上会开口“说话”的电子产品越来越多;智能语音地球仪是采用先进隐形码光学识别技术和数码语音技术开发而成的新一代智能阅读和学习工具,配套识读器(又称阅读器、点读笔)使用。配套识读器(又称阅读器、点读笔)使用,通过点到哪里读到哪里的方式,实现视听结合、声图并茂,使传统枯燥的地球仪变得生动形象,七大洲、四大洋、世界各国疆域、版图、历史、政治、人口、语言、文化、城市、风俗习惯等海量地理百科知识轻松获取。而这个实现语音功能的核心是加入了音乐芯片,N9301音乐芯片是一个提供串口的MP3芯片,完美的集成了MP3、WMV的硬解码芯片。支持TF卡驱动,支持电脑直接更新spifl...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 音乐芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-25 16:28:00
- WS2812,WS2811,SK6812,SM16703等SPI幻彩灯条控制器定制,音乐声控RF遥控
- WS2812,SM16703等SPI幻彩灯条驱动IC,已在批量出货,价格便宜,稳定可靠,变化模式可定制;微13714618187,联系时请说明在“立创社区”看到,谢谢!注:我司只出售IC,要软件请勿打扰!原理图,PCB,单片机编程一站式服务!
- 所属专栏: 单片机开发 标签: WS2812 WS2811 SK6812 SM16703 SPI 幻彩 音乐 声控 发帖人:Cyril2002 发帖时间:2019-12-04 17:32:00
- 跃动的旋律——属于电子人的乐器——MIDI协议系列-1
- 生活总是需要音乐的吉他?贝斯?钢琴?提琴?管乐?有的难学,有的入门偏贵,而且最严重的是,只有一种音色。其实,在现代科学发展下,我们早已有了另一种选择。上世纪70年代,电子乐器就已初见雏形。有的是内置音色,可以以一台琴演奏很多种音乐,这种电子琴最为多见。另一种则是在90年代,个人电脑普及之后,开始出现的MIDI乐器。也就是本文章的主角。(midi键盘)MIDI电子琴(或称合成器,编曲键盘)的原理,是由键盘发出电信号由电脑端接收,根据软件分析结果,发出对应声音。好处就是,音色库大大增加,几乎涵盖了所有现有的乐器,五六万不止。另一个好处就是,便宜。就算使用最好的,延迟最低的USB通信芯片,最好的M...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DIY 电音 乐器 自制 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-02-26 21:12:00
返回