结果:找到"高压高速开关三极管",相关内容1000条
- 开关二极管代换原则有哪些?
- 开关二极管在电路中的主要作用是控制电流的方向,保护电路不受反向电流的损害。然而,在实际的设计和维修过程中,原始元件可能因为各种原因(如生产停产、性能提升需求等)需要被其他型号的二极管代替。在进行开关二极管的代换时,应遵循一些基本原则,以确保电路的正常工作和性能不受影响。1.正向导通压降和电流承受能力开关二极管的主要参数之一是正向导通压降(V_F),这影响着电路的功耗和热管理。在选择替代二极管时,应确保其正向导通压降与原二极管相似或更低。此外,考虑到安全和可靠性,替代二极管的正向电流(I_F)承受能力应等于或大于原二极管。2.反向恢复时间开关二极管的另一个重要参数是反向恢复时间(t_rr),这...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 开关二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-03-07 09:46:00
- 开关二极管在智能家居家电领域有什么作用?
- 开关二极管广泛应用在智能家居中,开关二极管在电路中的作用有哪些?1.能效提升开关二极管是一种具有单向导电性质的半导体器件。在智能家电中,它可以用于电源的整流过程。通过将交流电转换为直流电,开关二极管可以提高能效,减少能量浪费。这对于追求节能环保的智能家居产品至关重要。2.电源管理在智能家电系统中,合理的电源管理是确保设备高效运行的关键。开关二极管可以用于电源开关,实现对电路的有效控制。通过在电路中引入开关二极管,可以实现设备的快速启动和停止,提高电源管理的智能化水平。3.电源逆变智能家居设备通常需要不同电压和电流的电源供应。开关二极管在逆变器中的应用可以实现直流电源向交流电源的转换,满足各种...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 开关二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-01-17 09:35:00
- 开关二极管在保护板中的作用是什么?
- 开关二极管在电子领域中广泛应用,尤其在保护板中发挥着重要作用。保护板是电路系统中的关键组件,其主要任务是保护其他元件免受电压过高或反向电压的损害。开关二极管在保护板中的功能和优势有哪些?开关二极管的主要功能之一是防止反向电压的危害。在电路中,由于一些特殊情况或设备操作不当,可能会出现反向电压的情况,这可能对其他元件造成损害。开关二极管具有低反向漏电流的特性,可以迅速将反向电压截断,有效地保护电路中的其他元件。这种迅速响应的特性使其在保护板中成为理想的选择。开关二极管在保护板中还能有效地防止电压过高引起的损害。在电子系统中,由于各种原因,例如电源波动或突发电压脉冲,电路中的元件可能会受到过高的...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 开关二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-01-08 09:54:00
- 开关二极管在网络通讯有什么作用?
- 开关二极管作为一种基础的半导体器件,广泛的应用在网络通讯电路中,那么,开关二极管在网络通讯应用电路中有什么作用?开关二极管在信号调制和解调中扮演着重要的角色。在数字通信中,数据以数字信号的形式传输。开关二极管通过其快速的开关特性,能够在数字信号的高低电平之间快速切换,实现信号的调制和解调。这一过程是数字通信系统中基础且不可或缺的步骤,直接影响着通信系统的稳定性和数据传输的准确性。开关二极管在数据存储和读取过程中发挥了重要作用。随着数据量的不断增加,存储器的性能和容量需求也在迅速提升。开关二极管作为存储器中的基本元件,可以被用于构建存储单元。在快速存取和高密度存储方面,开关二极管具有优越的特性...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 开关二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-01-02 09:36:00
- MDD三极管的工作原理及应用
- MDD辰达半导体的NPN型三极管基极正偏、集电极正偏,基极与发射极间是一个正向偏置的二极管正向导通,高浓度掺杂的发射区电子由发射区向基区扩散,基区的少数载流子穿过集电极(注:少数载流子的移动,在正向偏置的PN结中,就是反向漏电流),在三极管中这种穿过结电集的少数载流子,形成电流IC,IC的大小取决于基区的电子数量,也就是取决于发射极向基区扩散的电子多少。而电流的方向与电子移动的方向相反,所以NPN型三极管的电流方向是由集电极向发射极,PNP型三极管相反。当三极管工作在截止和饱和状态(放大状态时间较短)时,三极管可作为电子开关广泛应用于各种控制电路、逻辑电路、运算电路中,如早期的开关电源的开关...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 三极管,MDD,开关电路 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-02 09:54:00
- MDD三极管的工作原理及应用
- MDD辰达半导体的NPN型三极管基极正偏、集电极正偏,基极与发射极间是一个正向偏置的二极管正向导通,高浓度掺杂的发射区电子由发射区向基区扩散,基区的少数载流子穿过集电极(注:少数载流子的移动,在正向偏置的PN结中,就是反向漏电流),在三极管中这种穿过结电集的少数载流子,形成电流IC,IC的大小取决于基区的电子数量,也就是取决于发射极向基区扩散的电子多少。而电流的方向与电子移动的方向相反,所以NPN型三极管的电流方向是由集电极向发射极,PNP型三极管相反。当三极管工作在截止和饱和状态(放大状态时间较短)时,三极管可作为电子开关广泛应用于各种控制电路、逻辑电路、运算电路中,如早期的开关电源的开关...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 三极管,MDD,开关电路 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-06-19 10:33:00
- 高速线缆现在发展到什么情况了?
- 根据全球权威调研公司IDC公布的数据,未来5年,中国服务器行业持续高速增长,交换机市场与服务器等比例高速增长,高速线缆、组件、连接器将迎来快速发展期,单单国内市场也将达30亿美金。而我们常用的高速线缆有DAC(DirectAttachCable)直连铜缆和AOC(ActiveOpticalCables)有源光缆。DAC由于传输距离较短所以一般用于机柜内设备间的互连,而AOC有源光缆的传输距离相对长些,所以应用于机柜间设备的互连较多。DAC和AOC最常规的应用是以太网数据通信,在明亮洁净舒适的机房内,温湿度都有较好的控制,高速线缆满足商业级0~70度即可使用。数据中心采用的TOR架构,接入层交...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 高速线缆 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-03-25 11:50:00
- 高压二极管的好坏怎么检测
- 高压二极管,检测时,可用万用表的R×10k档测量其正、反向电阻值。正常的高压二极管,其正向电阻值大于200kΩ,反向电阻值为无穷大。若测得其正、反向均有一定电阻值,则说明该高压二极管已软击穿损坏。 半导体二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode);它只往一个方向传送电流的电子零件。它是一种具有1个零件号接合的2个端子的器件,具有按照外加电压的方向,使电流流动或不流动的性质。 几乎在所有的电子电路中,都要用到半导体二极管,它在许多的电路中起着重要的作用,它是诞生最早的半导体器件之一,其应用也非常广泛。 二极管的管压降:硅二极管(不发光类型)正向管压降0.7V,发光二极管正向管压降...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 高压二极管 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-06-22 13:40:00
- 2.5VLDOTOREX(特瑞仕)XC6204
- 低压差线性稳压(LDO)/XC6204B252MR-G高速LDO2.5V,0.15A,ON-OFF可控,高精度,低噪声http://www.szlcsc.com/product/details_108854.htmlXC6204B252MR-G_PDF_C107635_2017-04-21.pdf最大输出电流150mA输入输出电压差200mV@IOUT=100mA工作电压2V~10V输出电压2.5V高精度±2%低消耗电流70μA(TYP.)待机电流0.1μA以下(TYP.)高纹波抑制70dB(10kHz时)低输出噪声30μVrms工作温度范围-40℃~85℃输出电容陶瓷电容
- 所属专栏: 代售推荐 标签: LDO 2.5V 高速 高精度 发帖人:will0002 发帖时间:2017-06-23 15:07:00
返回