结果:找到"高速光模块",相关内容1000条
- 应用于高速收发模块的并行光学&WDM波分光学技术
- 光模块的传输距离分为短距、中距、长距。通常短距离传输是指2km以下的传输距离,中距为10-20km。≥30km的则为长距离传输。根据不同的传输距离,光模块类型分为SR(100m)、DR(500m)、FR(2km)、LR(10km)、ER(40km)、ZR(80km)几种。其中,SR,LR,ER是由IEEE规范的标准统一光模块的结构封装和相关接口,而DR,FR是由MSA组织统一定义的。在100G及以下速率的数据中心,SR(ShortRange)短距离光模块多采用多模并行技术。DR短距PSM4(ParallelSingleMode4channels)是500米传输,采用的是1310nm波长,使用...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块,高速收发模块 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2022-12-19 15:29:00
- 数据中心100G以太网布线方案
- 随着云计算、大数据、移动互联网的兴起,互联网流量与日俱增,因此全球数据中心的服务器数量增速不断提升,规模也在日益增大,数据中心也开始向100G以太网部署。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下数据中心100G以太网布线方案。目前,100G数据中心网络布线传输解决方案常用的产品有100GQSFP28DAC高速线缆、100GQSFP28AOC有源光缆、100GQSFP28光模块三款产品,但每款产品的适用场景都不同。一、100GQSFP28DAC高速线缆(1-5M)100GQSFP28DAC高速线缆包括100GQSFP28转QSFP28DAC、100GQSFP28转2*50GQSFP28...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 DAC高速线缆 AOC有源光缆 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-10 18:13:00
- 光传输中光模块的工作原理及其应用
- 随着大数据、云计算、5G通信的到来,数据传输速度越来越快的情况下,人们不断追求更高清的图片和视频以及画面通信质量,这导致数据中心带宽需求飞速增长,以传统光纤传输媒介的光纤资源将会越来越紧张。若重新铺设光纤,将面临挖地道、架空、埋管道、施工周期长、人力消耗大等系列问题,会给城市的建设带来很多麻烦。这时,选择成本低廉,可靠性高的技术来提高光纤资源的利用率成为首要解决的问题。为了解决这个问题,易天光通信(ETU-LINK)将为大家介绍一种低成本、承载业务灵活的CWDM技术如何解决了现阶段光纤资源不够用的问题。CWDM技术可以在业务量的递增的情况下,不需要新增光纤和更换原有设备,通过插入新的OTU板...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块结构 光模块应用 高速光模块 低速光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-03 17:40:00
- 光传输中光模块的工作原理及其应用
- 在通信领域,金属线的电互联传输由于电传输受电磁干扰、码间串扰和损耗、布线成本等方面的因素,使得其传输受到极大的限制。于是催生了光传输,光传输具有高带宽、大容量、易集成、损耗低、电磁兼容性好、无串扰、重量轻、小体积等优点,从而光输出被广泛应用于数字信号传输中。光模块的基本结构其中光模块作为光纤传输中的核心器件,其各项指标决定了传输的整体性能。光模块是用于交换机与设备之间传输的载体,主要作用是发射端将设备的电信号转换成光信号。基本结构由“光发射组件及其驱动电路”和“光接收组件及其接收电路”两部分组成。光模块包含两个通道,分别是发射通道和接收通道。发射通道的构成及工作原理光模块的发射通道由电信号输...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块结构 光模块应用 高速光模块 低速光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-01 15:02:00
- 华三(H3C)高速电缆型号大全
- 高速电缆(DirectAttachCable,简称DAC)通常是以固定长度采购、两端带有固定接头的线缆组件,不可更换端口,模块头和铜缆不能分离。DAC采用的接头和光模块的接口一样,但相对光模块,DAC的连接器模块没有昂贵的光学激光器和其他电子元件,从而在短距离应用中大大地节约了成本和功耗。下面易天(ETU-LINK)为大家整理了华三(H3C)高速电缆型号大全~华三(H3C)高速电缆型号类型主要有:QSFP28电缆、QSFP28toSFP28电缆、QSFP+电缆、QSFP+toSFP+电缆、SFP28电缆、SFP+电缆、CX4电缆、千兆SFP电缆,以下是型号详细信息。以高速线缆DAC替代光模块...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 高速电缆 DAC 光模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-07 15:30:00
- 25G线缆有哪些分类?区别是什么?
- 25G以太网已经以突如其来的速度冲击着网络世界,并且可能最终成为迄今为止最快完成的一项IEEE以太网标准。25G线缆分25GSFP28高速线缆和25GSFP28有源光缆,它们都可以实现25Gbps的数据传输,那它们之间有什么区别呢?易天将在本文中为大家重点介绍这两种线缆的区别。何谓25G高速线缆?25G高速线缆采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度,是一种代替光模块的短距离连接解决方案,价格要比同类型的光模块便宜很多,在短距离连接应用中受到了广泛欢迎。何谓25G有源光缆?25G有源光缆是可以克服传统高速线缆的带宽限制,并且这种25G...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 25G SFP28光模块 DAC高速线缆 AOC有源光缆 发帖人:etulink 发帖时间:2018-11-28 17:23:00
- 光模块是插在哪里的?
- 光模块是插在哪里的?具体设备:光端机,光纤收发器,交换机,光网卡,光纤路由器,光纤高速球机,基站,直放站等。一般传输设备的光口板都配置对应的光模块,详情请看以下内容视频光端机:一般采用1*9单模光模块,一些高清类的光端机也会采用SFP光模块光纤收发器:采用1*9与SFP光模块交换机:交换机会采用GBIC、1*9、SFP、SFP+、XFP、QSFP+、CFP、QSFP28光模块等光纤路由器:一般采用SFP光模块光纤网卡:采用1*9光模块、SFP光模块、SFP+光模块等光纤高速球机:采用SFP光模块基站:移动通信系统中,连接固定部分与无线部分,并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。采用SFP、...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 光模块 SFP光模块 1*9光模块 SFP+光模块 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-03 18:53:00
- 易天光模块的传输距离靠什么来保证?
- 随着光通信市场竞争的日益激烈,光模块的价格参差不齐,如思科、华为、华三、中兴、戴尔、惠普、juniper等这些大品牌的模块价格高高在上,第三方的兼容模块市场容量不断递增,二手光模块也在市场游走,所以客户会因为大品牌的高价望而却步。遇到低价产品又担心二手货会给通信带来不必要的麻烦,所以有很多国内和国际客户,都提到过很多类似的问题:“品质一定不能出问题哦!能保证传输到120KM吗?”市场对价格的要求不断走低,但是对品质的把控一直都不能降低标准,这也是我们第三方兼容模块的绝地逢生的机会,为了消除客户的顾虑和给予终端客户更多的质量保证,让我们一起看看易天光通信(etulink.com)的光模块传输距...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块速率 光模块类型 光模块接口 传输距离 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-27 17:47:00
- 最新消息:阿里巴巴将引领国内高速光模块市场
- 转摘:国内高速光模块需求或启动:从国内主要互联网公司阿里巴巴、腾讯和百度的资本开支情况来看,自2015年起,这三个互联网公司加大了资本开支力度,主要是用于投资建设数据中心。需要值得注意的是,国内互联网公司也在开始学习亚马逊公司的数据中心布局模式,例如阿里巴巴和腾讯。亚马逊公司每个区域会设置2-4个可用区,每个可用区大约至少有3000个机架。这样的布局模式,将会对于数据中心内部网络以及数据中心之间的交换网络连接速率有着较高要求,也就是需要叶脊网络。因此,我们认为,国内高速光模块需求或启动。转摘:阿里巴巴将引领国内高速光模块市场:从资本开支情况来看,阿里巴巴的资本开支规模显著领先腾讯和百度。根据...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 阿里巴巴 高速光模块 光模块厂商 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-06 18:25:00
- 百科:光模块的参数有哪些?
- 在现代信息网络汇总,光纤通信占据着主导地位,随着网络的覆盖越来越广泛和通信容量的不断增加,通信链路的提升也是必然的发展,光模块在光通信网络中实现着光电信号的转换,是光纤通信的主要器件之一。但是,我们平时都说光模块,那么,光模块的参数有哪些?你知道吗?在本文中,易飞扬通信将给大家做详细的介绍。光模块经过了多年的发展,其封装方式也有了极大的变化,SFP、GBIC、XFP、Xenpak、X2、1X9、SFF、200/3000pin、XPAK、QAFP28等都是光模块封装类型;而低速率、百兆、千兆、2.5G、4.25G,4.9G,6G,8G,10G、40G、100G、200G甚至400G是光模块的传...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 100G光模块 QSFP28光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-04-13 14:28:00
返回