查看: 48579
回复: 30
【原创分享】 Altium Designer 一键导出坐标和BOM脚本,V0.9

主题

回复
发表于2017-11-06 09:16:17 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

这个自定义导出坐标脚本有这些"特点":

0: 没有复杂的设置, 几乎可以一键完成.  

1: 脚本自动算出元件的中心点,没找到AD那个API可以使用,于是就自己写了.
2: 焊盘个数大于1 才输出坐标, 那种LOGO之类的元件将会过滤掉,不再会输出坐标.    如果您要导出Mark坐标,那么这个脚本无法导出一个焊盘的坐标,可以将两个焊盘重叠放置.
3: 层信息优先依照焊盘来决定.  有些人画的电阻: 丝印,焊盘都在顶层, 但是元件属性在底层....这个脚本被逼的不得已了,脚本强制纠正....
4: Descriptor属性为空时刻不输出坐标文件. 不好意思,位号都没有,我认为坐标也不用输出了.
5: 输出坐标的时候不看Type属性. 不管你设置成什么都将输出坐标.
6: 1号引脚,输出引脚名为1的坐标.   有些人第1引脚实际上是2或别的...  这与AD自带的有所不同.

7: 如果焊盘不在顶层或底层, 且元件不在  顶层或底层,  则不输出坐标.


项目地址:
https://gitee.com/JLC_SMT/PnPcustom

点击下载最新版脚本:  PnPcustom.zip   //需要注意这是离线文件,我们无法做到有更新通知您.

//V0.9 2021-07-03
增加是否SMD元器件功能

V0.8 2019-9-03

//增加功能:  导出BOM时,使相同元器件位号个数不超过200.  超过200则再另起一行.

V0.7.1 2019-6-10

//修复BUG, 个别时候元件会使用三点算圆心.改为引脚数等于3,才尝试算圆心

V0.7 2019-5-13

//修改中心点算法,不对称引脚准了一些(三点算圆心,多点算矩形化中心.).

V0.6 2018-6-16 

//添加 导出错误信息

//添加 了一些常见的错误字符检查, 例如位号中包含空格. 并直接替换字符

V0.51 2018-5-26

//添加了一些错误说明.  例如疑似元件的层信息不对

//导出BOM的时候相同元件,忽略重复位号, BOM简洁

V0.4   2018-5-11 17:30 

//添加导出BOM功能.    BOM和坐标一键完成

V0.3  2018-5-04 19:21

//添加了些"自动纠正的" 功能

//如果焊盘不在顶层或底层, 且元件也不在  顶层或底层,  则不输出坐标.

V0.2    2017-11-06 21:25  更新了一个版本,  .  到此版本导出功能基本与AD16以下自带的导出样式一致了, 基本可以作为测试版使用了

//修复BUG,  居然触发了一个数据溢出,当某个坐标累积后会溢出.

//添加 Comment列导出.


V0.1

借鉴了github的开源作品,没学过 delphi 语言,  IF语句都还还不熟,    一边看一边改, 基本上完成了我需要的功能. 所以将版本号写成V0.1


使用方法: 

先打开  PCB  和 脚本项目.  然后在PCB界面下运行脚本



 




解决问题举例 (其实这些都是设计问题,  写这个脚本也是不得已为之.):


层信息优先依照焊盘来决定, 举例, 这个脚本将尝试优先使用焊盘的图层信息

 



这个脚本将尝试找焊盘个数大于1 才输出坐标, 下图种LOGO之类的元件将会过滤掉,不再会输出坐标。

 



这个脚本输出坐标的时候不看Type属性. 不管你设置成什么都将输出坐标.

 







主题

回复
发表于2019-05-15 13:50:31   |  显示全部楼层
14#

在网上找到一个脚本,可以把丝印定位到元件中心,并调整尺寸,用了半年很好用!

强烈建议把这个对其丝印的脚本集成进去,同时脚本设置为按钮的形式(调用Run_Script要点好几下,影响效率)

AD_Script.zip