查看: 15705
回复: 16
安路科技下载线(简单版制作资料)

主题

回复
发表于2017-11-09 13:36:59 | 显示全部楼层
1# 电梯直达


包含固件、原理图和Gerber文件。可在安路科技所有的FPGA/CPLD产品上使用。


usbjtag.rar 


主题

回复
发表于2017-11-10 16:25:57   |  显示全部楼层
4#
发表于2017-11-09 22:56:55  2# 建议:AlteraUSBBlaster和ARMCMSIS-DAP(包括KeilU-Link2、AtmelICE和大量开源...
USB Blaster比较慢。CMSIS-DAP完全就是SWD协议的专有调试器,不能支持FPGA。

主题

回复
发表于2017-11-10 16:26:16   |  显示全部楼层
5#
发表于2017-11-10 12:54:57  3# 这年头USB2JTAG还要申请license?FT2232都普及了啊。
不需要啊。压缩包就是完整的资料。

主题

回复
发表于2018-01-01 14:02:04   |  显示全部楼层
7#
发表于2017-11-11 01:07:30  6# 仿制品USBBlaster非常便宜。慢一点,但作为开发用,特别是预算不多的初学者来说也许够了。CMSIS-DAP有支持J...

问题是速度,FPGA配置的时候要注入十几Mbit的数据进去。如果太慢的话,非常影响用户体验和调试效率。


不过,确实可以考虑支持更多第三方的USB-JTAG设备。


主题

回复
发表于2018-01-05 16:37:18   |  显示全部楼层
9#
发表于2018-01-05 09:20:37  8# 看了下资料,没有找到BOM,原理图也没有注明LQFP-48的主IC型号,不过管脚分布来看应该是STM32F103C8T6...

ST-LINK的硬件比较难实现。因为ST-LINK本身引出线功能不完整,没法高效地利用硬件SPI。到最后软件模拟速度会比较差。


其实STM32这个版本算是一个简单的在开发板上使用的OB板。我们官方的下载器使用的是68013+CPLD的方案,速度快不少。


过几天后,会开放USB PHY+我们自己的FPGA的版本。并在商城赠送空板。


主题

回复
发表于2018-01-06 19:39:38   |  显示全部楼层
12#
发表于2018-01-06 14:27:59  11# 还有联系了一下贵公司销售,想评估一下设计软件,问什么公司,答个人爱好者,然后就没有然后了。
联系我 2880244610,这一块找技术支持的FAE比较合适。

主题

回复
发表于2018-01-07 20:13:51   |  显示全部楼层
13#
发表于2018-01-06 14:27:59  11# 还有联系了一下贵公司销售,想评估一下设计软件,问什么公司,答个人爱好者,然后就没有然后了。
造成了一些麻烦,十分抱歉。

主题

回复
发表于2018-01-13 23:40:01   |  显示全部楼层
15#
发表于2018-01-08 06:08:36  14# 还有几个JTAG接口硬件可以考虑一下:ST-Link、J-Link(J-Link这块可以不需要找Segger帮忙,直接拿...
嗯,软件部分驱动在继续完善。今后会支持载入第三方驱动的动态库,支持多种平台。