查看: 3860  |  回复: 3
无线收发芯片/BC7601 双十一未班车

主题

回复
发表于2017-11-11 22:14:19 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

大家期待已久的 低功耗蓝牙无线收发芯片/BC7601,总算入库了,搭上了双十一未班车,具体性能 参看

http://club.szlcsc.com/article/details_9664_1.html#floor_8


主题

回复
发表于2017-11-11 22:15:59   |  显示全部楼层
2#

产品特性:


  • 供电:2.2~3.6V供电
  • 工作温度:0°C to 70°C
  • 存储温度:-50°C to 125°C
  • 内置LDO
  • 工作电流:2mA
  • 睡眠电流:<20uA
  • 关机电流:<350nA
  • 2级低功耗模式:睡眠模式(Sleep Mode)及断电模式(Power Down Mode)
  • 整合高性能的射频及调制解调器(MODEM)接收器(RX)支持超过75dB的可编程增益,感度(Sensitivity)可高达-90dBm。
  • 只要透过串行外设接口(SPI)或通用异步收发传输器(UART),即可进行BLE的透传工作
  • 封装:32-pin QFN(4mmx4mm) 小体积、大作为

主题

回复
发表于2017-11-23 22:06:22   |  显示全部楼层
4#
发表于2017-11-12 11:06:42  3# 楼主,你做个评估板,方便大家测试

好的