查看: 15665
回复: 9
2.4G无线射频方案--SI24R1研发经验分享

主题

回复
发表于2017-12-08 10:45:23 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
 Si24R1是一颗由无锡中科微专为低功耗无线通信应用场合设计的一颗自有知识产权的2.4G RF芯片。目前主要针对低功耗的校讯通、2.4G停车场、智能家居、无线音频等领域。
   当然,这颗芯片进入大众的视野是与友商的NRF24L01P芯片兼容通信。从而被打上了国产NRF24L01P的标签,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,给很多客户产生了很多不必要的损失。大家定向的理解,国产的东西总是会比国外进口的相差到哪里哪里,如此云云。其实,在很多客户在使用Si24R1的时候,通过一定的控制与设计,是可以发挥Si24R1自己独特的特性的。
   不同的芯片设计需要不同的射频布线以及MCU的控制,那么我下面要分享几点自己所知道的一些问题以及解决办法:
   1.进入低功耗(关断)模式后,功耗可能还在1mA左右,正常应该在1.5uA左右。
    解决办法:由于芯片采用CMOS工艺,当芯片处于关断模式时,芯片的数字输入引脚,CE,CSN,SCK,MOSI,必须为低电平,即关断模式下,和上述四路输入引脚相连的MCU的输出必须为低电平,不能为高阻状态或高电平。否则由于输入端累积电荷,会导致内部电路不能关断,而使得功耗增加。
   2.当使用Si24R1号称7dbm的发射功率的时候,距离好像没有增加太多,而且无线音频客户觉得会有很大的噪声。
    解决办法:
       一、友商的nRF24L01+不要求芯片底部的金属焊盘接地,Si24R1规格书上也没要求接地,这是因为发射功率较低只有0dbm的情况,当芯片发射功率大于0dbm以后,芯片底部的金属焊盘会有很多白噪声耦合到地,而nRF24L01+的参考设计金属PAD下面有走3.3V的电源线,如果使用Si24R1 7dbm的发射功率,没有将底部的3.3V走线移除的话,那些噪声会干扰到电源,从而会增加通信的丢包率以及通信距离。有一些网友在网上提出,使用Si24R1替换NRF24L01P电源处需要多加一个大电容去滤波,这种做法是在一定的设计上是可行的,但是还是有一些朋友的问题没有解决。故,为达到更好的性能,特别是发射较大功率时,建议用户芯片底部PAD全部接地,将3.3V走线重新布线。
       二、无线音频客户做到第一点后还无法解决有噪声的问题,需要考虑这个噪声的来源,电源的纯净度,因为SI24R1相比对电源更加敏感一些,用户可以通过走线顺序来改进。本来电源的走线顺序为LDO-MCU-ADC-RF,整个流程设计下来,走线方便也符合流程,但是这样的设计弊端就是整个MCU与ADC转换(实际噪声maker)的噪声全部串扰到RF的电源中,从而影响无线通信。故,用户可以更改电源走线设计,LDO出来后分两路,一路给到RF,一路给到MCU+ADC。
   3.用户一直在使用nRF24L01P,替换成Si24R1后发现功耗突然大了许多。
     解决办法:对于已经使用nRF24L01+的用户,通常用户会将发射功率配置在0dbm,而此时的寄存器配置对于Si24R1来说,此时的发射功率是4dbm,此时消耗电流为16mA,比0dbm配置消耗的电流要大4-5mA,当系统采用纽扣电池供电时,需要注意这个问题。如果不需要大的发射功率请将发射功率的配置调整到小功率模式,具体配置,参考芯片手册(可配置为100模式,1dbm发射功率模式)。Si24R1的最大功率是7dbm,需要专门配置寄存器,请参考手册。


2.4g无线射频芯片Si24R1总代理
深圳市动能世纪,黄工
QQ:2355239055   Tel:18025398186


主题

回复
发表于2017-12-09 10:43:09   |  显示全部楼层
5#
发表于2017-12-08 16:36:24  4# 说了这么多似乎都是缺点?多说几个优点呗.
有缺点证明完善空间还很大,目前很多厂家都是用的这款,明年又有新的升级版R1问世啦!

主题

回复
发表于2017-12-09 10:47:15   |  显示全部楼层
6#
发表于2017-12-08 10:58:28  2# 实战经验,总结得不错~软件方面,比如跳频机制,有什么好推荐或经验可以分享吗?
谢谢提醒,下次分享的主题可以考虑这个

主题

回复
发表于2017-12-09 10:51:07   |  显示全部楼层
7#
发表于2017-12-08 13:52:39  3# 既然如此好,嘉立创贴片里的nRF24L01p就应该换成Si24R1,也多多的支持下国产嘛;
我觉得ok,很多终端厂家都是用的咱家芯片

主题

回复
发表于2018-05-07 09:11:08   |  显示全部楼层
9#
发表于2018-05-01 13:53:22  8# 这个能用于无线鼠标无线键盘嘛,多键盘之间的防干扰怎么处理
多对一通信,可以通过数据的通信地址来识别。或者在启动增强型模式下,两个数据同时发送时,接收端不会同时接收,采用时分差的方式收发

主题

回复
发表于2019-10-11 09:52:40   |  显示全部楼层
10#
新版本已经问世,同时市场反馈非常好