查看:
23781
回复: 16 |
廉价好用的4-20ma芯片DAC7750
|
杨帆
2
主题
21
回复 |
发表于2017-12-15 19:59:43
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
工业上常用4-20mA来传输信号,之前用ADI的AD5410,后来一直涨价也买不到。发现TI有一款同样的IC,价格便宜且供货稳定,性能也不逊色。 DAC7750: 12位、0.1%非调整量程误差、自带10ppm基准,具有开路、过热报警,Hart和校准功能。 这几天看了PDF,发现和AD5410驱动程序基本一致,引脚也一致,基本上可以说互相替换。TI这点不好,没ADI的技术支持给力,PDF都不肯给翻译下。 方案就不出了,做过工控的都知道。有时间把自用的驱动程序和电路图整理下发上来,希望大家能用上。 |
烙铁匠人
1
主题
2
回复 |
发表于2018-03-13 13:28:40
|
显示全部楼层
14#
如果输出的4-20mA供给PLC,需要IOUT和GND3接入PLC吗?输出端如何也加上一级隔离?有方案吗?
|
|