查看: 23782
回复: 16
廉价好用的4-20ma芯片DAC7750
杨帆
2
主题
21
回复
发表于2017-12-15 19:59:43 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

工业上常用4-20mA来传输信号,之前用ADI的AD5410,后来一直涨价也买不到。发现TI有一款同样的IC,价格便宜且供货稳定,性能也不逊色。

DAC7750: 12位、0.1%非调整量程误差、自带10ppm基准,具有开路、过热报警,Hart和校准功能。

这几天看了PDF,发现和AD5410驱动程序基本一致,引脚也一致,基本上可以说互相替换。TI这点不好,没ADI的技术支持给力,PDF都不肯给翻译下。

方案就不出了,做过工控的都知道。有时间把自用的驱动程序和电路图整理下发上来,希望大家能用上。

weiwei4
0
主题
1
回复
发表于2020-01-17 17:24:48   |  显示全部楼层
16#

谢谢分享