查看:
23776
回复: 16 |
廉价好用的4-20ma芯片DAC7750
|
杨帆
2
主题
21
回复 |
发表于2017-12-15 19:59:43
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
工业上常用4-20mA来传输信号,之前用ADI的AD5410,后来一直涨价也买不到。发现TI有一款同样的IC,价格便宜且供货稳定,性能也不逊色。 DAC7750: 12位、0.1%非调整量程误差、自带10ppm基准,具有开路、过热报警,Hart和校准功能。 这几天看了PDF,发现和AD5410驱动程序基本一致,引脚也一致,基本上可以说互相替换。TI这点不好,没ADI的技术支持给力,PDF都不肯给翻译下。 方案就不出了,做过工控的都知道。有时间把自用的驱动程序和电路图整理下发上来,希望大家能用上。 |
FL1022
0
主题
1
回复 |
发表于2020-04-30 11:28:28
|
显示全部楼层
17#
大佬们好,目前仪表需要升级HART功能,其中关于4~20mA的选型咨询一下。由于继电器、STM32的MCU等工作电流较大,打算采用三线制或四线制。HART调制解调器打算采用AD5700,但本来打算采用的AD5420感觉成本较高,请问有在上面的XTR111和DAC7750上使用过HART通信吗???谢谢。
|
|