查看: 45483
回复: 49
推荐几款高性价比的DCDC转换方案
青龙
59
主题
726
回复
发表于2017-12-21 13:25:18 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

输出电流至少2A


使用BL8032满足要求, 4.2V-18V输入, 2A,500KHz, 同步降压转化器,不需要肖特基二极管,电路极简单可靠。


数据手册:BL8032_V1.1_en.pdf 


采购连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_94375.html


参考价格:

100 个以上:¥0.46 /



推荐电路图,

输出5V的要改下R1的电阻值就可以了。

 





DC-DC芯片/BL8033CB6TR

4.2-16V输入, 3A输出,500KHz, 同步降压转化器,不需要肖特基二极管,电路极简单可靠。

采购连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_172098.html

批量价格:0.66元

数据手册:BL8033.pdf 

 


电子工程师
24
主题
331
回复
发表于2018-01-06 13:35:26   |  显示全部楼层
12#

输出3.3V,1A电流压降350mV,超低压差线性稳压器LDO,特别适合低功耗设备供电,无线模块供电,电池供电延长续航的场所。

低压差线性稳压(LDO)/BL9110-330BPFB(1A电流压降350mV)  可以代替1117-3.3 (压差1.3V太大了)

  • 封装规格:SOT-223
  • 用电池供电的福音啊。

http://www.szlcsc.com/so/product/details_180631.html



低压差线性稳压(LDO)/BL9110-330BPEB  

  • 封装规格:TO-252-2(DPAK)

http://www.szlcsc.com/so/product/details_180632.html


这两个LDO稳压芯片很好,3.3V输出电压,超低压差到350mV 电流1A ,锂电池供电用好啊,什么时间有货啊?