查看:
36734
回复: 49 |
推荐几款高性价比的DCDC转换方案
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-12-21 13:25:18
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
使用BL8032满足要求, 4.2V-18V输入, 2A,500KHz, 同步降压转化器,不需要肖特基二极管,电路极简单可靠。 数据手册:BL8032_V1.1_en.pdf 采购连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_94375.html 参考价格: 100 个以上:¥0.46 /个 推荐电路图, 输出5V的要改下R1的电阻值就可以了。
DC-DC芯片/BL8033CB6TR 4.2-16V输入, 3A输出,500KHz, 同步降压转化器,不需要肖特基二极管,电路极简单可靠。 采购连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_172098.html 批量价格:0.66元 数据手册:BL8033.pdf
|
|||
000林三000
0
主题
1
回复 |
发表于2020-08-10 15:09:43
|
显示全部楼层
39#
双层板布线要特别注意FB的反馈电阻和GND回路,反馈电阻太远,FB反馈信号不好,输出纹波大。FB反馈电阻的GND如果绕远回或者GND干扰较大,无负载时输出正常,轻负载时输出就掉电压。我遇到的问题跟你们遇到的不同,就是这个BL8032的输出纹波太大,约180mV,用的15uH的电感,最好状态能够调到80mV。500K的开关频率还是太低了,要想纹波小还是选开关频率高一些的吧。
|
|