查看: 45480
回复: 49
推荐几款高性价比的DCDC转换方案
青龙
59
主题
726
回复
发表于2017-12-21 13:25:18 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

输出电流至少2A


使用BL8032满足要求, 4.2V-18V输入, 2A,500KHz, 同步降压转化器,不需要肖特基二极管,电路极简单可靠。


数据手册:BL8032_V1.1_en.pdf 


采购连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_94375.html


参考价格:

100 个以上:¥0.46 /



推荐电路图,

输出5V的要改下R1的电阻值就可以了。

 





DC-DC芯片/BL8033CB6TR

4.2-16V输入, 3A输出,500KHz, 同步降压转化器,不需要肖特基二极管,电路极简单可靠。

采购连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_172098.html

批量价格:0.66元

数据手册:BL8033.pdf 

 


一本道君
1
主题
252
回复
发表于2020-02-11 23:09:27   |  显示全部楼层
27#
能代替RT7272BGSP,4.5~36V输入,3A输出的step-down有推荐吗?谢谢?