查看: 3643  |  回复: 3
介绍:100G-PSM4 QSFP28光模块标准、原理是什么?

主题

回复
发表于2017-12-22 14:55:32 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

随着网络宽带的增长,10G、25G、56G等速率的传输已经慢慢不能满足通信数据的传输要求。在这样的情况之前,厂商、用户都需要一种更高速率的数据传输。那么,100G光模块的传输速率成为了必然的解决方案。

 

但是,速率的提升,也意味着成本也会随着相对应提升,那么,有没有哪一种光模块的数据传输速率达到了100G,而成本也相对较低的呢。

 

今天小编给大家介绍一款解决方案-100G-PSM4 QSFP28光模块。

 

什么是100G PSM4(标准)?

 

100Gbps PMS4标准由MSA组制定。该标准定义了一个低成本的解决方案来实现长距离数据中心间的互联。随着数据中心规模的进一步增大和光纤传输速率的提高,人们需要一种能够传输不小于500米距离的低成本方案。

100Gbps PSM4标准的制定,目的在于为下一代数据中心的服务需求提供一个并行单模基础架构。

 

100G-PSM4 2km QSFP28光收发模块

 

100G PSM4 QSFP28光模块是一个四通道并行传输的模式,每个通道的传输数据达到26Gbps的光模块。这种光模块使用波长1310nm进行传输,传输的距离可以达到2KM,并且光学接口使用的是单模12MTP(MPO)连接器。

 

100G-PSM4 QSFP28光模块特点(原理)

 

100GBase-PSM4的总体特点:采用单模光纤并行传输的模式,每个100G模型采用8芯单模光纤共构成4个独立的通道,每通传输25G数据。接口采用12MPO接口,其中MPO接口的中间4芯光纤不启用,每个通道支持25G,光纤传输模型类似100GBase-SR4,最大的差别是PSM4采用单模光纤作为传输介质,采用激光光源1310窗口,收发器同样采用小型化接口QSFP28,连接器采用单模MTP/MPO

 

通过上面,我们知道了100G-PSM4 QSFP28光模块的标准和原理。所以,在选择光模块解决方案的时候,要考虑实际的情况,传输的距离、传输速率等等,以避免造成不必要的成本流失。

 

更多100G-PSM4 QSFP28光模块资讯信息,请访问易飞扬通信(gb.gigalight.com


主题

回复
发表于2017-12-27 14:43:40   |  显示全部楼层
3#
发表于2017-12-24 00:02:50  2# 联系你都没有回复
不好意思,消息太多了,可能没有看到,你的QQ是哪个?你发出来给我我,,我找你