查看: 2987  |  回复: 1
求双路输出恒流电源方案

主题

回复
发表于2017-12-23 16:58:44 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

恒流电源用于LED上面

输入电压:100~265V


输出:

            第一路:宽电压20V~40V    2.4A

            第二路:固定电压10V     


性价比高,价格低廉,至少稳定使用一年半以上

联系方式:QQ 85886369



主题

回复
发表于2018-10-09 13:37:40   |  显示全部楼层
2#
项目有人做了吗?