查看:
2392
|
回复:
1
|
解密100G QSFP28光模块种类、解决方案
|
||||||||||||||||||||
专说光通信
281
主题
5
回复 |
发表于2017-12-27 14:46:30
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
过去几年,40G网络十分盛行,现在据权威机构统计,到2018年,全球将会有38%的服务供应商部署100G网络,这意味着100G光模块就是这一大数据时代的产物。而100G QSFP28光模块更是受到各大供应商的喜爱。下面,易飞扬通信为大家详细介绍一下100G QSFP28光模块种类和解决方案等。
100G QSFP28光模块是什么
顾名思义,100G QSFP28光模块就是传输数据为100G、封装形式为QSFP28的光模块。更加详细来说,100G QSFP28光模块是一个4通道全双工光模块,传输数据速率每通道最高可达26Gbps,主要应用于10G互联光网络。
光模块发射部分是:输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD)或发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率自动控制电路,使输出的光信号功率保持稳定。接收部分是:一定码率的光信号输入模块后由光探测二极管转换为电信号。经前置放大器后输出相应码率的电信号。
100G QSFP28光模块的应用
光模块广泛运用于交换机,路由器,服务器网卡等设备上。
100G QSFP28光模块的优势
1.功耗
QSFP28光模块工作时的功耗通常不超过3.5W,而其他100G光模块的功耗通常在6W到24W之间。由此看来,QSFP28光模块要比其他100G光模块的功耗要低得多。
2.成本
现在的数据中心主要是10G网络架构,其互连解决方案主要是10GBASE-SR光模块和双工LC多模光纤跳线,如果在现有10G网络架构的基础上直接升级到40/100G网络将会节省大量的时间和成本。因此,数据中心的主要互连趋势之一是在不改变现有双工多模基础网络架构的情况下从10G网络升级到40/100G网络。在这种情况下,MPO/MTP可分支光缆无疑是10G向40/100G升级的理想解决方案。
3.带宽
采用最先进的100G传输技术为数据中心提供机架交换机和核心网之间的连接,比40GQSFP方案提高了150%的面板带宽密度
100G QSFP28光模块产品系列
以上就是对100G QSFP28光模块的一个全面介绍。预知更多100G QSFP28光模块产品资讯,请访问易飞扬通信官网(gb.gigalight.com)。 |
|