查看: 9536  |  回复: 11
大家有没有5号干电池输出5V电压的电源方案

主题

回复
发表于2017-12-29 09:48:27 | 显示全部楼层
1# 电梯直达
最近要做一个项目,需要用 5号干电池 输出一个稳定的5V电压,大家有没有效率比较高的方案。给提供一个谢谢了

主题

回复
发表于2017-12-29 13:30:54   |  显示全部楼层
7#
单节干电池,0.9V截止,最大电压约1.6V, 4节干电池串联电压3.6V - 6.4V,在稳到5V,不是要升降压才能实现? 还不如用3节电池,贝岭的升压芯片,直接升压到5V

主题

回复
发表于2017-12-29 14:15:51   |  显示全部楼层
9#
4节的话只能使用升降压方案,比升压多一个电容,一个电感.低于5V升压,高于5V降压.使用SX1308测试过,4D28的电感,6.8uH, 400mA@3.3V输出, 4.2V输入时的效率86%,3V输入时的效率是76%

主题

回复
发表于2017-12-29 15:31:52   |  显示全部楼层
11#
可参考XL6009升降压模块,某宝大把卖的,网上也可以搜索到原理图换一下就OK了