查看: 48612
回复: 43
38V 2A 1.4MHZ 高效率DCDC降压芯片,同步整流效率更高,无二极管,电路简单可...
模拟之家
8
主题
151
回复
发表于2018-01-03 17:22:13 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

38V 2A 1.4MHZ 

成本才1元出头,性价比高。是立创商城的中高端品牌厂家:圣邦微的精品DCDC芯片。 


优势如下:

1.    宽的输入电压4.5V to 38V

2.   额定电流高达 2A, 在输入电压低于28V时,输出电流可以达到3A。

2.   耐压高达38V。

3.   有欠压,过热,过注流等保护功能。

4.  高效率DCDC降压芯片,同步整流效率更高,超过91%以上。

3.  无需二极管,电路简单可靠。

5.  1.4MHZ开关频率高,纹波小,并且用的电感更小成本更低

6.  有软启动,防止启动不稳定。

7.  有散热焊盘,散热更好,更高靠。

8. 待机功耗更低,达UA级,适合电池供电的场合。静态电流低于15μA。



手册:  SGM6232 2A, 38V, 1.4MHz Step-Down Converter.pdf 


采购连接:  http://www.szlcsc.com/so/product/details_84446.html




 点击查看大图

给个面子吧
0
主题
17
回复
发表于2019-08-18 11:57:17   |  显示全部楼层
38#
发表于2018-01-03 20:25:53  3# 抱歉啊各位,我看错了,需要二极管的。是异步整流,不是同步整流的。不过效率还是非常高的,性价比很高的芯片。
你这就有点太尴尬了吧,妥妥标题党骗流量啊。