查看: 48620
回复: 43
38V 2A 1.4MHZ 高效率DCDC降压芯片,同步整流效率更高,无二极管,电路简单可...
模拟之家
8
主题
151
回复
发表于2018-01-03 17:22:13 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

38V 2A 1.4MHZ 

成本才1元出头,性价比高。是立创商城的中高端品牌厂家:圣邦微的精品DCDC芯片。 


优势如下:

1.    宽的输入电压4.5V to 38V

2.   额定电流高达 2A, 在输入电压低于28V时,输出电流可以达到3A。

2.   耐压高达38V。

3.   有欠压,过热,过注流等保护功能。

4.  高效率DCDC降压芯片,同步整流效率更高,超过91%以上。

3.  无需二极管,电路简单可靠。

5.  1.4MHZ开关频率高,纹波小,并且用的电感更小成本更低

6.  有软启动,防止启动不稳定。

7.  有散热焊盘,散热更好,更高靠。

8. 待机功耗更低,达UA级,适合电池供电的场合。静态电流低于15μA。



手册:  SGM6232 2A, 38V, 1.4MHz Step-Down Converter.pdf 


采购连接:  http://www.szlcsc.com/so/product/details_84446.html




 点击查看大图

模拟之家
8
主题
151
回复
发表于2018-01-03 17:31:44   |  显示全部楼层
2#


是推荐的好用的DCDC降压芯片,连接请看:

http://www.eepw.com.cn/article/141031.htm

微电子(SG MICRO)最新推出耐压高达38V、输出电流高达2A的非同步降压。该产品工作电压范围为4.5V ~ 38V,输入电压在28V以内时输出电流能力高达3A。输出电压范围为0.8V ~ 28V,典型工作效率高达91%以上,开关频率为1.4MHz,关断时静态电流低于15μA。该产品具有周期轮询限流检测功能、过热保护功能和软启动功能,以及可以规避由于输入电压不稳带来的系统误操作的欠压锁定功能。带散热焊盘的SOIC-8封装,可以极大改善整个芯片的散热能力。此款产品可广泛应用在需要应对高尖峰输入电压风险的降压电路应用,例如汽车电子,工业设备,医疗器械等领域。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/141031.htm

  是无公害无铅环保产品,温度范围达到扩展的工业标准-40℃到+85℃,采用带散热焊盘的SOIC-8封装。  

   相关信息与供货情况:  


模拟之家
8
主题
151
回复
发表于2018-01-03 20:25:53   |  显示全部楼层
3#
抱歉啊各位,我看错了,需要二极管的。是异步整流,不是同步整流的。不过效率还是非常高的,性价比很高的芯片。
模拟之家
8
主题
151
回复
发表于2018-01-04 04:46:21   |  显示全部楼层
5#
发表于2018-01-03 22:11:37  4# 和MP1484EN比如何呢,好像看不出有什么优势啊?
优势大多了。如下: 第一:批量价格,一个相差大约0.5元。SGM6232成本低。 第二:SGM6232输入电压是38V,远高MP1484的18V。 第三:SGM6232是工业级-40~+85℃的工作温度,MP1484EN不是。
模拟之家
8
主题
151
回复
发表于2018-01-04 11:09:58   |  显示全部楼层
7#
发表于2018-01-04 10:02:23  6# 这个没有货吗??
已经订货了5000,估计要一个月内到。
模拟之家
8
主题
151
回复
发表于2018-01-05 06:34:43   |  显示全部楼层
11#
上面不用在此打广告,上面的LM2576开关频率才50KHZ的等级,纹波太大了,需要的电感大,电容大,除芯片贵外,外围成本更高,没法和我这个SGM6232的芯片比的。
模拟之家
8
主题
151
回复
发表于2018-01-05 06:47:17   |  显示全部楼层
12#
SGM6232功能许多地方优于MP1584EN,可以考虑使用SGM6232来替换原先的,电路要微调。成本更低。
模拟之家
8
主题
151
回复
发表于2018-01-12 13:58:58   |  显示全部楼层
16#

uP9601TSW8   DC-DC芯片

输入电压8-32V耐压极限36V,

输出电流额定 3A输出电压5V,


500 个以上:¥1.29 / 个




电路简单,过欠压,过热,过流等保护功能齐全,转换效率高达95%


数据手册:uP9601T.PDF 


采购连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_184185.html


优点:

1. 同步整流,效率极高95%,

2. 同步整流,不需要肖特基二极管

3. 内部电阻高压,省掉反馈电阻两个

4. 电路简单,保护功能齐全,过欠压,过流,过热保护。

5. 性价比高

6. 台湾大厂,稳定可靠保证。


 


 

模拟之家
8
主题
151
回复
发表于2018-01-12 17:45:41   |  显示全部楼层
17#
模拟之家
8
主题
151
回复
发表于2018-01-13 12:01:16   |  显示全部楼层
20#
发表于2018-01-13 09:16:52  19# 这款是固定5V电压输出的吧.

对的,是这样的。

  台湾电源大厂:uP9601T的同步降压DCDC芯片,保护功能齐全,设置灵活,电路简单。


      这款专门是针对5V的,可以省掉了两个反馈电压的电阻,这样更可靠,电路更简单。


这个芯片是同步整流,效率高达95%,并且省掉了肖特基二极管,成本更低,PCB面积更小。

模拟之家
8
主题
151
回复
发表于2018-01-13 13:01:36   |  显示全部楼层
21#
发表于2018-01-13 09:16:52  19# 这款是固定5V电压输出的吧.

 uP9601 这款专门是针对5V的,可以省掉了两个反馈电压的电阻,这样更可靠,电路更简单。

  你也可以加电阻在SENSE与电感之间,实现输出电压超过5V 或是其他方式电压低于5V ,默认是针对5V的。 


模拟之家
8
主题
151
回复
发表于2018-01-14 10:08:43   |  显示全部楼层
22#
50V 10UF,X7R,1210封装。台湾,禾伸堂的,品质好,性价比高,已经到货。
模拟之家
8
主题
151
回复
发表于2018-01-29 15:10:39   |  显示全部楼层
23#


MT2593  

4.5V~40V输入电压,3A大电流输出。同步整流效率高,不需肖特基二极管。


连接: http://www.szlcsc.com/so/product/details_191814.html


手册:MT2593.pdf 


参考批量价格:0.93元


电路图:

 


 

模拟之家
8
主题
151
回复
发表于2018-01-31 08:44:15   |  显示全部楼层
24#

 

台湾电源大厂DCDC同步降压芯片:

   EUP3270WIR1

采购连接:http://www.szlcsc.com/so/product/details_190951.html

数据手册:EUP3270 ver1.3-3.pdf 

批量价: ¥1.77 / 个

4.5~30V输入电压,4A额定电流输出,输出电压可调,800KHZ,

过流,短路,欠压,过热等保护功能齐全。

工业级工作温度:-40~+85℃。


电路简单,同步整流,效率高,不用肖特基二极管。

00 个以上:¥1.77 / 个

模拟之家
8
主题
151
回复
发表于2018-03-03 13:26:35   |  显示全部楼层
25#

SGM6232YPS8G到货了。性价比很高。

批量价格:  ¥1.14 / 个 

4.5V~38V输入,额定电流2A输出,1.4MHZ,DCDC降压芯片,效率高达91%,有欠压、过热、过流等保护功能。

http://www.szlcsc.com/so/product/details_84446.html



模拟之家
8
主题
151
回复
发表于2018-03-08 13:00:53   |  显示全部楼层
26#

4.5V~38V输入,额定电流2A输出,1.4MHZ,DCDC降压芯片,效率超过91%,有欠压、过热、过流等保护功能。

在输入电压不超过28V的条件下,输出电流可达3A,可以用SGM6232取代SGM6132,升级输入电压等级,价格两者基本一样。所以SGM6232可以代替SGM6132,性价比更高。


SGM6232YPS8G已经到货了。性价比很高。

批量价格:  ¥1.14 / 个 

4.5V~38V输入,额定电流2A输出,1.4MHZ,DCDC降压芯片,效率高达91%,有欠压、过热、过流等保护功能。

http://www.szlcsc.com/so/product/details_84446.html


模拟之家
8
主题
151
回复
发表于2018-03-25 09:47:14   |  显示全部楼层
28#
发表于2018-03-22 11:14:12  27# 不要在这边吹了,SGM6232非同步整流,效率低,外部续流二极管不能省,另外价格也不亲民,大家还是多看看吧
好不好,用过的人都知道。
模拟之家
8
主题
151
回复
发表于2018-06-20 06:12:35   |  显示全部楼层
30#
发表于2018-06-17 18:07:54  29# 最近用了这个芯片,24V输入,5V400mA输出时,10几秒就过热保护了,是什么问题,续流二极管用ES2D,是二极管问题...
你好,你用的二极管性能太差,请用DSU24替换, DSU24 台湾品牌,质量很好! DSU24, 肖特基,超低压降VF=0.4V@2A, 相比SS24,SL24具有更低压降。是SS24,SL24肖特基二极管升级版, 超低压降,在2A额定电流压降最大仅为0.4V。效率更高。 你的问题也可能是电感饱和电流太小的原因,你用什么型号的电感?