查看: 6472  |  回复: 6
【ZT】RS-485网络该如何加终端电阻?
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复
发表于2018-01-06 21:56:59 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

本文来源自: ZLG致远电子


RS-485总线具有结构简单、成本低等优点,但各位工程师在组建RS-485总线网络时,为提升整个网络通信的可靠性,想必会经常会遇到一个问题:需不需要加终端电阻呢?本文将为你解答。



一、终端电阻的作用


对于RS-485总线,终端电阻主要是为了匹配通信线的特性阻抗,防止信号反射,提高信号质量。


在组建RS-485总线网络时,通常使用特性阻抗为120Ω的屏蔽双绞线,由于RS-485收发器输入阻抗一般较高(例如RSM485ECHT输入阻抗为96kΩ,最多可连接256个节点),在信号传输到总线末端时会由于受到的瞬时阻抗发生突变(以RSM485ECHT为例,阻抗由120Ω变为96kΩ),导致信号发生反射,影响信号的质量。RSM485ECHT在1200m,500kbps通信速率的情况下不加终端电阻和加终端电阻的波形如图1和图2所示,终端电阻明显改善了信号的质量。

 

 

图1 RSM485ECHT 1200m 500kbps不加终端电阻

 

 

图2 RSM485ECHT 1200m 500kbps 加终端电阻


二、终端电阻带来的问题


终端电阻虽然可以提高信号质量,但还具有以下几个问题:


1、降低了驱动信号的幅值


RS-485总线上的负载越大,RS-485收发器输出差分电压幅值越低,RSM485ECHT在5m,500kbps的情况下不加终端电阻和加终端电阻的波形如图3和图4所示,可以看出驱动信号在增加终端电阻后降低了2V左右。

 

 

图3 RSM485ECHT 5m 500kbps 不加终端

 


 

图4 RSM485ECHT 5m 500kbps 加终端


2、增大了通信线上的压降


增加终端电阻使通信线缆上的电流增大,产生了较大的压差,降低了接收端的信号幅值。RSM485ECHT在1200m,115.2kbps首端和末端的信号波形如图5和图6所示(0.75mm2通信线),末端信号与首端信号相比下降了0.7V左右。

 

  

图5 RSM485ECHT 1200m 115.2kbps 加终端电阻 首端波形

 

 

图6 RSM485ECHT 1200m 115.2kbps 加终端电阻 末端波形


3、增大了收发器的功耗


增加终端电阻对于接收状态时的工作电流影响不大,但会大大增加驱动状态时的工作电流。以RSM485ECHT为例,RSM485ECHT处于接收状态时工作电流为20mA左右,在驱动状态不加终端电阻时工作电流为27mA左右,在驱动状态加终端电阻时工作电流为83mA左右,可以看出终端电阻大大增加了RS-485收发器的功耗,对于有功耗要求的应用场合,应谨慎使用终端电阻。


4、降低总线空闲时的差分电压


如图7所示为两个RSM485ECHT通信示意图。

  

图7 RSM485ECHT通信等效示意图


当两个模块都处于接收状态时,可以根据基尔霍夫电流定律对节点A和节点B列出下列公式:

 

其中:RPUD为RSM485ECHT内置上下拉电阻,120kΩ;

R?IN为RSM485ECHT输入阻抗,96kΩ;


根据上述公式可以计算AB之间的差分电压为:

 

由于RSM485ECHT的门限电平为-200mV~-40mV,所以在上述情况下,模块仍然输出高电平,保证总线空闲时不会误接收数据。但对于门限电平为-200mV~+200mV的RS-485收发器,输出电平为不确定状态,此时有可能误接收数据。


三、如何解决增加终端电阻后空闲状态的问题?


对于空闲状态的问题有两个解决方法:


1、使用类似RSM485ECHT的模块(门限电平为-200mV~-40mV),当RS-485总线的差分电压大于-40mV时RS-485收发器的输出即为高电平。


2、使用RSM485PCHT或RSM485PHT等带有输出隔离电源的模块,可以通过在外部增加较小的上下拉电阻将RS-485总线的空闲状态时的电压拉到+200mV以上(一般要留有100mV或200mV以上的裕量),保证空闲时RS-485总线差分电压不处于门限电平范围内,但上下拉电阻值不能太小,一般总线上拉(或下拉)并联值要大于375Ω。


四、什么时候需要加终端电阻?


1、通信速度低或者通信距离近的情况下建议不加终端电阻


通信速度低或者通信距离近的情况下,信号反射对通信信号的影响不大,而且不加终端电阻可以大大降低功耗,并且通过加较大上下拉电阻值即可保证RS-485总线空闲时具有较高的差分电压幅值,提高了通信的可靠性。


2、通信距离较长且通信速度较快,对信号质量要求较高的情况


此时可以增加终端电阻,防止阻抗突变引起的信号反射问题,提高信号质量,但应确保在总线空闲时总线的差分电压不处于门限电平范围内。


3、对功耗有要求且通信距离较长的情况

一般在一个位的中间时间对信号进行采样,由于低通信速度的情况下,每一个位的时间较长,所以在到达采样点时反射信号已被消耗掉,对通信已无影响。RSM485ECHT在1200m 9600bps不加终端电阻首端和末端的波形如图8和图9所示,可以看出反射信号在到达每一个位中间前就已经被消耗掉了。


所以对RS-485的收发器的功耗有较高要求且通信距离较长的应用,应适当降低通信的速度。

 

 

图8 RSM485ECHT 1200m 9600bps 不加终端 首端波形

 


 

图9 RSM485ECHT 1200m 9600bps 不加终端 末端波形

 

[结束】

Romeli
1
主题
11
回复
发表于2018-01-06 22:38:57   |  显示全部楼层
2#
图片全挂