查看: 1984  |  回复: 0
详细介绍:100G QSFP28光模块性能参数
专说光通信
281
主题
5
回复
发表于2018-01-08 14:36:56 | 显示全部楼层
1# 电梯直达

光通信数据中心的提速发展,这是一个必然的趋势;那么,针对供应商而言,要想保持优先的竞争力,就必须不断调整光模块的封装、不断提升光模块的传输速率。那么,在这样的情况之前,就诞生了一个光模块的发展历程。

 

光模块的封装有多种,有早期的1*9 GBIC;到现在比较流行的CFPQSFP28等光模块封装。

光模块的速率也155M622M1.25G2.5G4.25G10G40G发展到现在的100G200G甚至400G光模块了。

  

今天,小编给大家分享的是100G QSFP28光模块

 

100G QSFP28光模块首次出现是在2013年,经过近几年的发展,100G QSFP28光模块已经衍生出多个类别,分别具有不同的光模块标准并适合不同的传输应用。

 

下面小编以易飞扬100G QSFP28 CWDM4 2KM光模块为例子,详细给大家介绍介绍100G QSFP28光模块的详细参数。

 

14通道全双工光模块

 

什么是4通道光模块?

 

4通道光模块是使用同一根光纤,两者都能同时传输4个通道光波长

 

2:传输数据速率最高可达每秒26Gbps

 

这个就很容易理解了。100G QSFP28光模块的传输速率是100G,而光模块是使用一根4个通道的光纤传来传输,所以传输数据速率最高可达每秒26Gbps

 

3:接收端和发射通道内置CDR电路

 

这个就要说到光模块的结构了。

 

光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。

 

发射部分是:输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD)或发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率自动控制电路,使输出的光信号功率保持稳定。

 

接收部分是:一定码率的光信号输入模块后由光探测二极管转换为电信号。经前置放大器后输出相应码率的电信号。

 

4:低功耗

 

不同型号参数的模块功耗是不同的,100G根据封装不同,一般3.5-9w。所以这个100G QSFP28光模块的功耗< 3.5W,这是一个好的方面。

 

5:热插拔

 

按照使用方式分:光模块可以分为非热插拔和可热插拔;

 

6LC接口

 

光纤连接器可以分为FC型、SC型、LC型、ST型和KTRJ型。

 

7:温度0°C to +70°C

 

通过观察光模块的温度,可以知道这个光模块是工业级的光模块还是商业级的光模块;

商业级0℃~+70℃;工业级-40℃~+85

 

除了100G QSFP28光模块外,100G QSFP28高速线缆也受到了广泛欢迎,因为这种产品可以大大降低100G短距离传输的成本。100G QSFP28高速线缆主要有两种:QSFP28QSFP28高速线缆和QSFP28SFP28高速线缆。

 

QSFP28QSFP28高速线缆的两端都是QSFP28光纤收发装置;QSFP28SFP28高速线缆的一端是QSFP28光纤收发装置,另一端是4SFP28光纤收发装置。一般来说,100G QSFP28高速线缆的长度不超过5m

 

通过今日的介绍,对于100G QSFP28光模块性能参数有一定的了解了吧。

 

更多100G QSFP28光模块资讯请访问易飞扬通信gb.gigalight.com